无人驾驶飞行器和无人机驱动系统
飞行时间更长并且更加安全。
maxon保证供应给无人机市场的产品、过程和认证都具有最高品质。maxon无人驾驶飞行器 (UAV) 的驱动系统由无刷DC电机、电子速度控制系统 (ESC) 和螺旋桨构成,专为实现最高的安全性和效率所打造。 我们拥有超过60年的丰富经验以及高度先进的、在地球上和太空中都已成功应用的驱动技术,必能让我们的客户受益。

经过数百万次测试。
每一个新的UAV组件在许用之前都会经过一系列品质鉴定测试。这套严格的质量体系可以最大程度地确保安全性。
您可以通过3D和AR视图模式观赏我们的电机技术。
我们将最高的性能纳入最小的结构空间中。
点击图片并在按住鼠标按键的同时移动鼠标指针,就可以从所有角度观察我们的UAV电机。只需要扫描二维码,就可以打开AR视图。
以 AR 畫面開啟:
无人驾驶飞行器和无人机驱动系统
下载maxon UAV产品手册。
maxon UAV产品组合可提供完美适配的电机、ESC控制器和螺旋桨组合。欢迎下载我们的手册,了解我们的产品范围并获得所有可供应组件的详细信息。

专家
定制组件。
我们的工程师在驱动技术方面拥有多年的跨行业经验。如果maxon标准产品组合无法满足特定应用的需求,maxon也能专门针对客户具体需要,定制研发制造现代化无人机所需的驱动装置。
无论是小批量或是大批量生产,我们的客户都可以受益于我们灵活应变的快速制造过程。
我们的产品推荐。
电机
maxon的无刷DC UAV盘式电机产品组合中包括配备分段式磁体结构和高温绕组的外转子电机。优化的气流冷却系统和航空级轻质铝部件专为这些专业UAV电机开发,旨在实现最长的使用寿命和最高的可靠性,不仅性能优异,还具有优秀的防护效果,可防止环境气候影响,并且非常坚固耐用。
螺旋桨
我们与领先的螺旋桨制造商合作,致力于提供所有元件都能完美适配的系统。因此,maxon的UAV产品全都配备高品质螺旋桨,并经过严格的测试。
ESC控制器(电子速度控制器)
maxon的ESC控制器采用无传感器的控制算法,在UAV市场中独树一帜。单独校准和先进的参数设置可以确保每一台电机都能获得最佳的磁场定向控制,并且几乎不会有功率损失,从而保证达到最高的性能。Studio软件可以保证硬件实现直观的操作方式。这样,运营方就可以对相关参数和数据进行最佳设置和监控。

UAV和无人机推进系统
下载白皮书
拥有可靠、专业且强大的电动解决方案是成功开发无人机的关键。下载我们的白皮书获得更多内容。
常见问题
在maxon目录中找不到合适的产品。该怎么办?
请与您所在国家/地区的maxon经销商联系,并提供以下信息,以便我们能为您提供最优质的服务:
- 最小/最大电池/供电电压以及电池类型
- 螺旋桨的尺寸限制。如果螺旋桨的尺寸已定,请提供螺旋桨的特性/特征
- 最大推进力/转矩/转速(以及每个工作点必须维持多长时间)
- 额定推进力/转矩/转速(持续)
- 环境要求
采用封闭式控制回路的ESC控制器有哪些优势?
这种控制器可以持续控制和保持电机转速;与之相反,如果是采用开放式控制回路的ESC控制器,则电池电压会降低并且电机温度会上升,从而导致一段时间后转速会减小。
是否也可以将maxon UAV ESC控制器与第三方制造商的电机和螺旋桨搭配使用?
尽管在理论上是可行的,但我们的ESC控制器的参数是专为maxon产品组合定制的,因此可能无法与所有第三方供应商的组件搭配使用。包含在UAV ESC控制器套件中的用户说明可提供入门指南。为了实现最理想的性能,必须由maxon对各项参数进行评估。
系统必须多久保养一次?
ESC控制器和UAV电机都无需保养。maxon电机的设计理念是:轴承可以经受整个电机使用寿命期间的需求。在实验室条件下和实验室测试中,同样的maxon电机(和螺旋桨)完成了超过2000小时的连续运行和额外1000小时的循环负载。
系统设计是否适用于严苛的环境条件?
是的。电机设计为具有较高的保护等级,免于受到外界环境的影响。采用最小的开口尺寸设计,以达到预期的性能水平。由此可以将沙尘的影响降至最低。盐雾是一项巨大的挑战,但maxon的合作伙伴仍然成功通过测试。
ESC控制器具有类似于IP54的防护等级(不适用于产品样品)。目前正在进行相关认证。maxon UAV产品组合拥有哪些IP防护等级?
我们的电机还没有进行IP标准测试。因此不宜标注任何IP防护等级。电机整体设计采用封闭式设计,并针对空气循环进行了优化。经过多次迭代,以在散热进而提高功率与防止环境影响的封闭式设计之间取得最佳的平衡。
联系方式
您还有其他问题?
我们的UAV专家竭诚为您服务。