媒体和出版物
创意。知识。激情。
我们的企业历史悠久、阅历丰富。在这里为您提供探索maxon世界的各种心得和见解。从访谈、应用报告,到我们的客户杂志以及产品目录,包罗万象,应有尽有。
maxon
在每一个故事的背后,都隐藏着我们各种创意的驱动因素:好奇心,当然还有全力寻找新型解决方案以及为了客户需要不断突破可行性极限的意愿。


maxon《driven》杂志
在档案馆中可找到已出版的所有期刊。
关于我们驱动技术的各种紧张精彩的故事、专家访谈、丰富多样的相关知识和趣味盎然的专家文章。点击这里,阅读maxon客户杂志的其他版次。


历史沿革
低调革新者的故事
我们的官方影片《Dear little razor》叙述了maxon引人入胜的旅程,带领您从瑞士中部出发,直达火星。
maxon公司历史
1961年 — 故事的开始
1961年12月5日,Interelectric AG公司正式成立,作为德国法兰克福BRAUN电气集团在瑞士的生产基地。地点?在瑞士上瓦尔登州风景如画的萨克瑟恩。
1963年 — 为BRAUN剃须刀提供剃须箔
开始生产电镀(金属涂层)产品。最重要的任务便是为著名的BRAUN剃须刀提供剃须箔。不久之后又设立电机设备研发部门。
1968/1969年 — maxon DC电机的研发
这项研发为公司的所有后续创新奠定坚实的基础:配备空心杯转子的直流电机,即DC电机。其优势在于:转子中不含铁,效率可以达到传统电机的两倍。菱形绕组和制造工艺均已获得专利认证,并成为maxon商标之下的注册产品。
1979年 — 成立maxon motor GmbH
maxon电机被应用在例如电子计算器和录像机或录音机等日常家用电器中。位于德国慕尼黑的Interelectric AG公司创建第一个子公司:maxon motor GmbH
1981年 — 挺进美国
位于上瓦尔登的公司日渐感受到美国市场的重要性。因此:Interelectric AG公司收购了他们位于美国旧金山的分销商,并将其改名为maxon precision motors, inc.。
1989年 — 德国生产基地
Interelectric公司在德国塞克绍成立生产基地,负责行星齿轮箱和正齿轮箱的生产。
1997年 — 第一台探测车登陆火星
有史以来第一台登陆火星的美国国家航空航天局“旅居者号”探测车 (Sojourner) 中,共使用十一台maxon DC电机。
1999年 — 正式成为maxon motor
在千禧年即将来临之际,公司重新改组,“Interelectric”正式更名为“maxon motor ag”。
2004年 — 再次登陆火星
美国国家航空航天局的探测车“勇气号”(Spirit) 和“机遇号”(Opportunity) 降落在火星上。两台探测车中
各自使用35台maxon电机,分别安装在机械臂、凿岩机、控制机构、摄像头操作系统和六个高科技车轮的驱动装置中。
2004年 — 新增匈牙利生产基地
maxon motor ag在匈牙利维斯普雷姆建立新的生产基地,专门用于生产驱动系统的组件。
2007年 — 创立医疗技术部门
随着医疗技术部门的成立,开始提供例如用于胰岛素泵、义肢或手术机器人等的高精密驱动装置。
重型电机获得创新大奖
2010年,maxon motor荣获中部瑞士商会(HKZ)创新奖。令全体评委折服的是maxon新推出的用于极端环境的EC 22 HD精密电机。它能承受超过200°C的高温。
2012年 — 全球首创在线配置器
maxon推出全球首创、可在线配置的maxon X drives驱动装置,其中包括电机、齿轮箱、传感器和控制器,只需要轻点鼠标,一切都可以根据具体需要在线进行个性化设置和订购。
2013年 — 启动在韩国的生产
为了加强整个东亚地区的业务和服务品质,maxon motor manufacturing Co., Ltd.开始在韩国世宗市生产第一批无刷直流电机。
2014年 — maxon追猎彗星
maxon驱动装置首次登陆彗星:欧洲太空探测仪“罗塞塔”(Rosetta) 在宇宙间旅行了长达10年的时间,终于赶上了67P/楚留莫夫-格拉希门彗星。两台maxon DC电机在真空环境下整整服役了10年。
2015年 — 进入电助力自行车市场
maxon motor针对电助力自行车推出性能强劲、结构紧凑的后轮驱动装置。这台装置在瑞士研发并生产,它从静止加速至30 km/h只需要3秒钟。
2016年 — 第一届Cybathlon仿生奥运会
苏黎世联邦理工学院 (ETH) 承办了第一届的Cybathlon仿生奥运会,一共有来自世界各地的80多个队伍共襄盛举;运动员们在机电式辅助工具的帮助下,分别在六个项目的比赛中一较高下。
2017年 — 收购zub machine
maxon motor收购瑞士公司zub machine control AG,为既有产品组合增加了智能主控制器。
2018年 — 收购Parvalux UK
maxon motor集团接管英国驱动装置电机制造商Parvalux Electric Motors Ltd.,将产品组合扩增至高性能AC和DC驱动装置。
2018年 — 启用创新技术中心
位于瑞士总部内的maxon创新技术中心正式启用。在这里设有最先进的洁净室,专业生产用于医疗技术产品的微驱动装置。
2019年 – 启用美国生产基地
美国首座生产基地于2019年3月正式启用。这座生产基地位于马萨诸塞州的汤顿,设有工程设计、生产和销售部门,
2019年 — 系统解决方案日渐重要
Maxon正逐渐从组件供应商转变为系统供应商。在与客户的通力合作下,不断研发越来越多由电机、齿轮箱、传感器、控制器、电池和软件构成的机电一体化解决方案。
2019年 — maxon品牌重塑
从maxon motor转变为maxon。公司正致力于构建一个全新的全球网络,以便能在市场中稳固定位并持续增长。全新的市场品牌maxon为这一战略塑造了一个全新的面貌。
2020年 — 用于无人机和机器人技术市场的新型电机
maxon与无人机初创公司Flybotix强强联手,为新型的检测无人机研发性能卓越的BLDC电机。maxon也与机器人技术初创公司ANYbotics共同为自动检测机器人开发专用的驱动系统。
2021年 — 三度登陆火星
“毅力号”(Perseverance) 探测车成功登陆火星。在这个雄心勃勃的探测任务中,采用多台maxon电动驱动装置,分别负责为随同探测车登陆的火星直升机的首次火星飞行提供动力,或者驱动用来搬动岩石样本的机械臂。
2022年 — maxon成立60年
maxon与全球9个生产基地的3,000多名员以及遍布全球40个国家的销售网路,共同欢庆公司成立60周年。
从地心到火星。

企业传播
您的媒体联系方式
如果您需要有关媒体或其他内容的信息,欢迎与我们联系。我们的企业传播专家很乐意为您提供有关maxon世界的各类新闻和精彩故事。