maxon Inside

电动医疗设备白皮书

主题

Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020

作为医疗设备电动系统的设计者和制造商,maxon法国积极主动采取措施,为这个正在经历快速技术和社会变革的行业提供未来的创新支持。这家公司已发布了三份白皮书,全面描绘了法国在2020年至2030年期间电动医疗设备领域将面临的各种挑战,并说明机电一体化系统将如何随之发生相应变化。


电动医疗设备:三份白皮书,免费下载


在治疗依从性和患者舒适度方面的重大进步发展中,电动医疗设备 (MD) 扮演了关键角色。maxon法国对市场的预期变化做出了完整的分析解释,帮助制造商迎接未来几年内无论是监管或是全新护理常规程序方面的各种挑战。这份研究报告中也举出多个具体的应用和技术创新示例,以及一份有助于进一步了解未来十年内机电一体化领域挑战的指南。


第一份白皮书发布于2018年10月,专门说明有源植入物和仿生义肢的具体挑战。这些格外棘手的挑战包括小型化、生物兼容性以及人工智能,但在未来却都是无法避免的。


第二份白皮书发布于2019年3月,重点关注实验室仪器以及药物输送设备的机电一体化。


尤其是随着患者床边机的出现,作为医疗保健产业链一个重要环节的体外诊断部门正在经历非常快速的变化。机电一体化技术为市场带来更灵活的模块式驱动装置和系统,在提升产品可靠性的同时,还能维持合理的价格,因此对于这一转变来说是一股强大的助力。药物注射系统和最新紧凑型联网设备的发展也受到高度关注。


第三份白皮书发布于2019年9月,主要探讨在机电一体化的帮助下,手术机器人和医学成像领域未来所面临的各种挑战。


这些领域目前正经历一场巨大变革,其中的关键议题之一是:是否能精确地帮助医务人员进行诊断和干预治疗。在最新电动化技术创新的支持下,市场正在为患者护理开辟全新的可能性,并为专业医疗保健人员提供最先进的设备。

作者: maxon France