maxon Story

飞翔的瑞士军刀

主题

Dt 1500x1000 swiss flyingDt 1500x1000 swiss flying

瑞士初创企业Dufour Aerospace 的创新型电动飞行器集两个世界的优点于一身:无人机与直升机完美结合,可以显著加快和提高空中紧急行动的效率。

富尔峰(Dufourspitze)海拔4,634米,是瑞士的最高峰。这座山峰以工程师、地形学家和军官Guillaume Henri Dufour的名字命名:1864年,Dufour主持了第一次日内瓦公约,国际红十字会也由此诞生。所以,为我们的公司取名Dufour Aerospace非常合适,原因有以下两点。这家成立于2017年的初创公司立志高远,并为了追求其目标而开发和制造创新型飞行器。“我们希望将无人机和载人航空这两个世界结合起来”,Jasmine Kent说,她是总部位于瓦莱州的Dufour Aerospace的联合创始人兼首席技术官。除了在物流领域开辟新的可能性外,该公司还旨在彻底改变应急行动。

Startup dufour aerospace B001 dt 1500x1000

Dufour Aerospace的联合创始人兼首席技术官Jasmine Kent和Aero2。

所有看到Aero2 的人都不可避免地把头歪向一侧并皱起眉头,然后就是激烈的思考。照片中显示的飞行器组合前所未见。它看起来就像是直升机和飞机这两种图案的拼图混在一起。Aero2是一款配备混合动力推进器的多用途飞机,它采用倾斜机翼,像直升机一样无需跑道就能垂直起降,但在空中却能像飞机一样飞行,并且飞行速度可以高达170 km/h。这种无人驾驶的小型多用途飞机非常坚固耐用,有效载荷可达到40公斤,最大起飞重量为150公斤,最长飞行时间为3小时。VTOL飞机(垂直起降)的机动性很强,但运营成本却明显低于商用直升机。与内燃机40%的能源效率相比,电力驱动装置的能源效率达到90%。电机的组成零件较少,几乎不需要维护。

“找到最好的、最强大的部件,是一个持续的挑战。”


 

每一克都很重要


特别是对电机来说,“找到最好的、最强大的部件,是一个持续的挑战”,Kent说,“我们会计算每一公斤,甚至每一克。性能的每一次提升都对我们有所帮助,我们非常欢迎这样的改进。”Aero2目前正在进行认证。据Kent说,这是最关键的关注点。因为,与设计运载多达八人及更大载荷的Aero3相比,无人驾驶飞行器实现批量生产要容易一些。一方面是因为研发成本更低,另一方面在于来自监管和行政机构的阻碍要少得多。制造商对于Aero2的巨大潜力深信不疑。“它是物流、地形勘探、测绘、测量或公共安全领域应用的完美工具”,首席执行官Thomas Pfammatter说。公司的第一批客户也有类似的感觉。根据一项合作伙伴协议,Dufour公司向蓝莓航空 (Blueberry Aviation) 出售了100架Aero2和100架Aero3飞行器。这家全球商用飞机和直升机专业公司为Dufour Aerospace公司提供营销建议。“我们为这种合作伙伴关系感到非常自豪”,Kent强调说。

Startup dufour aerospace A019 dt 1500x1000

优先考虑无人驾驶飞行器还有另外一个原因。无人驾驶的Aero2飞行器出现后,飞行控制系统的研发进展也变得越来越快,成本也越来越低。凭借这些成功,这家初创公司可以继续为Aero3吸引股权资本,并说服世界各地的投资者前来投资。“由于美国航空航天技术领域的风险投资市场已趋于饱和,因此这些投资者越来越关注欧洲的初创企业”,机载数字控制系统、软件和自动化专家表示。在2017年与瑞士人Thomas Pfammatter和Dominique Steffen共同创立Dufour公司之前,这位来自美国的女士在谷歌担任软件研发人员多年。


这两种创新型飞行器都可能彻底改变未来的救援行动,并开辟一系列新的可能性。与无人机相比,Aero2的优势更加明显:无人机操作员不必携带设备和器材开车赶往现场。Aero2上可以装备一切所需,然后从一个中心位置进行控制。医疗设备或血液供应可以在创纪录的时间内送达急需的地点。急救医生可以乘坐Aero3从空中赶往现场,而不是乘坐救护车在道路上披荆斩棘。这不仅能避免可能的交通拥堵,也可以节省大量时间并降低成本,更重要的是可以拯救生命。  更多信息:dufour.aero


最新出版


maxon最新出版的《driven》杂志为您带来有关驱动技术的许多精彩纷呈的应用实例、令人惊讶的事实数据以及趣味横生的科技性文章。

欢迎访问我们的网站并阅读《driven》杂志: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
作者: maxon HQ