maxon Inside

优化机电一体化项目的规格

主题

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet mecaTemplate DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca

如果希望项目顺利推进,一个必不可少的前提条件便是项目规格中准确定义了客户的需要和期望。这些规格描述了产品应有的功能,并指明技术要求以及必须满足的需要。规格分为两种不同的类型。技术规格包含要求和限制,功能规格则描述产品如何解决问题。机电一体化项目也不例外,同样适用这条规则。除了例行提供的标准信息之外,在这里还有三个可帮助您优化规格的关键提示。

1.听取专家建议,以揭示规格中隐含的、未说明的需求

不仅仅是听取专家建议,最好的方法是组建一支跨学科领域的项目团队,采用已通过验证的方法来揭示和清楚说明客户的真正需求。

“因此,团队如果能透彻地理解所需的功能,就能针对质量、成本和技术等方面提供最理想的解决方案。”

“特别是,我们经常采用‘外部功能分析’流程,即以产品为研究的中心,深入探讨系统运行的真实环境、各种限制(运行、恶劣环境、维护),以及从设计、制造一直到退役的整个生命周期”,maxon法国机电一体化设计部门负责人Florent Prothon解释说。“因此,团队如果能透彻地理解所需的功能,就能针对质量、成本和技术等方面提供最理想的解决方案。” 

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 2

完成外部功能分析之后,便是内部功能分析,也就相当于机电一体化模块、其接口和各种功能的设计概要。

这个过程通常辅以初步风险分析,由此可以确定创新元素、新的和未经测试的功能,还有敏感的接口点(此处需要功能审核或可靠性测试,这可能会影响机电一体化整体解决方案在技术和经济方面的设计)。

在这个阶段,可以与客户一起制定和完善规格,清楚详细标明每一项功能的输出、公差、灵活性以及在项目期间如何进行检查。

在maxon法国,我们的机电一体化项目经理在整个项目过程中都非常关注客户的想法和忧虑,以确保不会忽略那些可能不明显,但对项目成功与否至关重要的需求。专注力和分析能力绝对是我们的附加价值

2.在机电一体化项目启动时指定目标成本

规格通常仅从技术角度来制定。

然而,对于一个成功的机电一体化项目而言,指定目标成本具有同样的重要性,但却经常被忽视。如果没有评估成本或评估不当,这将对计划的技术选择构成显著影响。

举例来说,如果产品预定以“入门级”价格进行销售,那么选择最昂贵的高端机电一体化部件便是非常不切实际的。

因此,从一开始就将目标成本纳入考量一直是maxon法国工程师每天都要处理的问题,因为客户提供的规格中很少提到这一点。

另外,这些成本考量通常与质量要求密切相关,这是另一个关键。

3.将质量标准和法规纳入机电一体化系统规格中

质量要求以及所有与项目相关的监管规定也必须事先查明和确定。重要的是,必须从项目一开始就知道即将研发的机电一体化系统应用领域的适用法规和标准(医疗技术、交通运输、航空航天、工业等),因为这通常是必须处理的重要限制因素。当客户将他们的具体需求告知我们时,以及在第一次进行技术和经济方面的分析时,我们都会与客户讨论这些因素。

这个阶段开始于基于模型的审核,接下来(如果适用)是针对产品抽样和测试时间方面经过精心设计的耐久性测试程序,并可能收紧特定参数来进行更严格的测试。

当然,最后一点与规范客户应用的质量标准和法规有关,并且对于机电一体化应用的设计、研发和商业化生产有格外重要的影响。如果这个基本点没有定义妥当,最终可能会影响到产品的上市过程

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 3

结论

总而言之,认真倾听客户的真正需求、规定成本边界并界定法规和标准框架,都是高效制定机电一体化规格的绝佳途径,以轻松地成功完成项目。

在maxon法国,我们深信这三个原则不可或缺;而对项目做出360°全面评估则能帮助我们获得最佳回应,并确保项目获得整体的成功——由于时间限制的原因,这在最初的规格中常常被忽略。

为您在起草规格和创建项目方面提供指引和帮助,我们也引以为己任。欢迎联系我们设计部门的专家。

Author: maxon France