maxon Story
水射流技术加速伤口愈合


在世界各地,许多人因为糖尿病和其他原因而受到慢性伤口的折磨。一种全新的微型水射流技术有望改善慢性伤口的治疗效果。性能强大的盘式电机为这种技术提供必须的水压。
在清洁伤口时,您可能会认为消毒药水是专业人员的首选。但是在过去,医生们却常常使用其他方法来清洁伤口。例如,他们会用手术刀切除已坏死的组织、用吸收性敷料包扎伤口,有时甚至会用到蝇蛆。每一种方法都各有其优缺点。例如在使用手术刀时,切掉太多或太少组织的风险都很高。近年来,医学工程师们研发出各种新方法,用于彻底有效地清洁伤口,包括清除坏死组织。在专业领域中,这种治疗方法被称为“清创”。
高压清洗机的工作原理
一种颇有前景的新方法便是利用微型水射流技术来清洁伤口。通过泵产生高压并将消毒药水通过喷嘴喷射到伤口上。这里所运用的工作原理与人们用来清除花园石板上的青苔的高压清洗机很类似;无论如何,来自瑞士的Medaxis公司正是用这个比喻来解释其产品的功能。经过数年的研发与测试,这家公司的debritom+系统已在2018年的年初推出上市,并且很快地在全球各地被广泛应用在门诊病人的伤口护理站和急诊室中。这款产品的发展前景一片光明:Medaxis的设备已经获得区域创新奖。
重新开始愈合过程
debritom+清创系统的主要用途是帮助那些正在与慢性或缓慢愈合伤口作斗争的患者。这类伤口会给患者的生活质量带来很大的负面影响,并且需要定期进行治疗。如果要重新开始伤口愈合过程,就必须要彻底、仔细地清创。微型水射流技术能够清洗和精准去除受感染和受损的组织。与此同时,集中喷射的水射流会导致微量出血,这可以进一步改善治疗效果。一项研究结果也证实了这一点:在这项研究中,90名患者在三年时间内接受了微型水射流技术的治疗。与其他治疗方法相比,他们的伤口愈合时间缩短了约30%。
紧凑型设计和高转矩
作为一家拥有7名员工的初创公司,Medaxis保留了隔壁的医疗工程公司Carag的服务,以研发自己的debritom+清创系统。Carag的专家曾面临重大挑战,他们必须为前代机型进行现代化改良,同时又必须遵守所有医疗标准。工程师们所采取的措施之一,就是用maxon EC flat 90盘式电机取代泵送系统的气动驱动装置。这款无刷盘式电机采用紧凑型设计,可提供极高的转矩。它可以通过齿形皮带传动装置来驱动具有两个气缸的曲轴。如此便能够在水射流中提供温和的脉波。单一用途泵可以将驱动系统与水回路隔离,以符合适用的卫生要求。
Medaxis公司企业通讯部门的Melanie Süss表示,已经收到医院对于debritom+的正面初步反馈意见:“刚开始都会有所保留。但是,一旦清创专家开始使用微型水射流技术,他们就会被这一全新的技术折服。”
图片版权
Medaxis