maxon Story

推动农业4.0发展的驱动技术

主题

Template drive agricultureTemplate drive agriculture

农业部门目前正在经历重大变革,并逐步实现现代化。降低工作条件的难度、优化工作时间、推动农场能源自给自足、提高生产力,减少农药使用……为了减缓农业生产者的压力,各种各样的机器人被开发出来,以实现农业自动化。农业机械制造商应考虑哪些具体的技术特征,以达到帮助农业生产者的目的?

 

人机共融:农业生产者面临的新现实


自动和远程控制的农业机械正在成为越来越多农业生产者日常生活的一部分。这个行业目前已经进入一个人机协作的时代,称为人机共融。这些新型机器是真正的生产辅助设备,它们需要特别坚固耐用并且与所驱动的机器一样独具创新性的电机装置。


另外,农业领域的这种人机协作也为帮助种植者减少使用植物保护产品提供巨大的机会。农业机器人上配备多种传感器和电机装置,因此可以适应各种地面条件。它们已在播种和除草方面取得重大进展。如今,农业已成为仅次于工业和物流领域的世界第三大专业机器人市场。


IP65防护等级


IP65是一种专用于电气设备的欧洲保护标准,可确保电气设备免受液体或固体物质的渗透。这是确保设备安全的一个决定性因素。IDX电机标准版本达到IP65防护等级。这意味着:机器人所使用的电机防水并且气密。

因此,IP65防护等级(第一个数字代表固体,第二个数字代表液体)可确保电机不易因水渗透而腐蚀或者因种子或灰尘而损坏。为了确保达到所需的保护等级,驱动电机制造商与其他行业一样,根据IEC标准60529进行适当的测试。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes_IDX IP65

maxon IDX紧凑型驱动装置

然而,众所周知,电机从来都不是完全不可渗透的。因此,它更需要额外的保护。maxon集团专门为此研发除了紧凑型驱动装置。缩小电机尺寸可将电机装置、编码器、制动器和电子装置部件全部纳入同一个外壳中。这项工艺工艺提高装置对于水或灰尘渗透的抵抗力。但是,电机无法承受浸没。此外,对于制造商来说,拥有一台紧凑型电机款型是一个额外的优势(因为已整合在外壳中)是一个优势。这意味着他们不必启动额外的研究项目来设计专用的外壳。


您的农业应用是否需要达到IP保护等级的电动解决方案?

下载IDX技术信息
 

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX_machine

卓越性能和高超竞争能力


整个农业目前都面临着巨大的生产力挑战。各种农业机械,尤其是自动播种机,必须提供可持续的性能,因为农业生产者不能每天打电话或者甚至每天好几次打电话寻求维护服务的帮助。因此,他们的农业机械必须是可靠的。为了实现这一点,制造商必须能在其设计和推出的农业机械中安装可靠耐用的电机装置。


maxon通过创新将强制性标准、IP65防护等级、安全性和电机性能结合在一起。


•    比竞争对手产品更紧凑、更高效的电机单元
农业机械可受益于能提高整体盈利能力的电机单元,尤其是在自动播种方面。无刷IDX紧凑型驱动装置配备位置控制器,可进行自动调节并提供更大的功率。另外,这款驱动装置也通过IP65认证,可达到既定的防护性能。
 

•    机器在通讯总线的帮助下可远程进行控制并易于维护
通讯总线让电机驱动装置和车载计算机或自动化系统能够实时通讯。这样就能远程控制农业机械。因此,更多信息更加清晰明确,农业生产者也可以轻松地进行日常维护。另外,他们也可以从预测性维护中获益,从而避免各种故障。总而言之,农业生产者可以在农业机械/机器人修理方面节省大量成本,另外还可以提高生产力和盈利能力。


•    双温度传感器确保最大的安全性
目前市场上的大多数电机,其温度传感器都安装在电机之外。这就会导致过热和安全功能延迟,从而导致火灾风险。为了应对这种情况,IDX电机单元在电机本身内部以及电子装置这两个区域内有两个内部温度传感器。因此,在检测到问题时,电机会立即进入安全模式,而不会让整个外壳有加热的时间。


•    模块化
IDX电机可以根据法兰方便地进行调整,因此可以轻松替换现有的解决方案。这样就不需要为了获得更大的功率和更好的性能而更换所有设备。对于农业生产者来说,这代表值得提倡并且广受欢迎的节约型生产方法,但同时也从根本上改变他们的生产方式,从而能以更少的投入获得更大的产出。


IDX电机的坚固性和紧凑性与配备集成电子系统的电机组合使用。这就让农业生产者能够更轻松地以可控的成本入门农业4.0模式。


maxon集团持续关注工业客户的需求。它设计出各种符合标准的强大驱动电机,并为基础技术进步做出巨大贡献。



希望了解更多关于IDX的信息?


欢迎访问我们的官方网站,了解全新IDX范围的更多信息

作者: Madeline Vassaux