maxon Story
maxon电机确保房门更加安全。
![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54338/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/portrait_ratio3x4/576/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)
![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54338/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio16x9/1920/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)
全世界每年发生大约5.5万宗入室盗窃案。等于每分钟超过十起入室盗窃案。使用防盗门,发生入室盗窃的风险显著降低。西班牙公司Ruiz López生产的高度安全的房门系统使每家房门都可安全防盗。maxon电机负责此安全系统的锁闭和解锁功能。
大多数窃贼经过房门入室盗窃。因为该处是除了窗户之外最薄弱的环节,易被窃贼利用。西班牙的装甲防盗门生产厂家Ruiz López为此研发了一种特殊的锁闭系统。该公司已生产了超过25年的安全系统。由Ruiz López公司研发并拥有专利的Guillotine(铡式)锁闭系统,将房屋大门从两侧锁闭,使其更加安全。借助多种安全元件,如焊接在门框及门上的高度安全门轴和坚固的实心钢制门体,该公司的防盗门装备完善,以防窃贼入室。Ruiz López公司另外的产品系列中配有诸如使用钥匙卡或指纹的可编程开门系统。一项特殊功能就是嵌入门内的传感器屏幕。借助此屏幕可通过智能手机视频监控防盗门的所有功能,以及寓所或房屋的入口。
防盗门的基本要素就是内置的高度安全门锁。这一被授予专利的安全门锁由maxon电机负责驱动。该公司自2002年以来即已使用高精密驱动系统(至500 W )制造商提供的电机。该电机可锁闭并解锁安全门锁的制动系统。例如当人离开寓所或房屋时,电机将激活锁闭系统,无需使用钥匙即可将门闭锁。
当门从里面反锁时,它也可自动锁门。要想重新将门打开,只需按下把手,门就会重新自动解锁。
用于安全锁闭系统的高品质电机
该公司的每扇防盗门均使用一个maxon电机。在此锁定系统中使用的电机/变速器组合,是一个6瓦的有刷直流电机A-max 22,它与一个行星齿轮箱GP 22 A组合使用。每个电机的运行转数达到每分钟6740。
A-max电机均配备性能强大的铝镍钴永久磁铁,并如同所有maxon电机一样,均配有无铁芯的maxon绕组。该电机有其极特殊的优点:无磁性顿转扭矩,电磁干扰极小。Ruiz López公司选择maxon产品的原因在于该产品极为安全可靠,并由此体现出的高品质、性能和使用寿命,以及优质的现场服务。

![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54338/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)