maxon Story

电动挡风玻璃雨刷系统

主题

Template DriveTech parvalux essuie-glace3Template DriveTech parvalux essuie-glace3

船舶、铁路和商用车辆运营商肩负着安全运送人员和货物的责任。为了履行这一职责,即使在最恶劣的环境条件下,也必须保证视野清晰,能够看清前方路线。

为了防止在车站、车辆段和停车场发生低速事故,或者避免冒着危险通过信号灯,必须确保火车司机在任何天气条件下都能看清周围状况。而对于船长来说,寒冷或潮湿的天气,或者是由于长时间工作而导致疲劳,都可能对视线产生不利影响。无论是在海上还是在港口,清晰良好的视线都是保障安全的重要关键。

Template DriveTech parvalux essuie-glace

B. Hepworth & Co Ltd公司的辉煌历史可以追溯到19世纪60年代后期。这家公司最早是为地毯行业制造化学品,经过多年的不断发展,如今已成为挡风玻璃雨刷系统、清洗设备和相关控制系统的领先制造商。凭借位于英国雷迪奇面积达到3900 m²的工厂车间,以及遍布全球的化学品分销网络,这家公司已成为挡风玻璃雨刷系统、清洗设备和相关控制系统的主要制造商之一。目前,该公司向50多个国家/地区出口其船舶、铁路和汽车相关产品。Hepworth公司设计和制造的系统非常先进,即使在最恶劣的气候条件下也能可靠运行,因此也赢得了各界的交口称赞。

高品质减速电机解决方案

Hepworth集团采用Parvalux提供的减速电机已有超过25年的时间,这家英国电机制造商所提供的减速电机在可靠性、品质和性能方面完全满足了客户的要求。Parvalux Electric Motors公司创建于1947年,这家公司在英国多塞特拥有三间工厂,是英国最大的分马力减速电机制造商。

Hepworth公司选择紧凑型Parvalux Viper3减速电机为其铁路车辆雨刷系统提供动力,因为这款电机专为对可靠性和低维护有高度需求的应用所设计——这两项特性在要求低拥有成本和空间有限的严苛运行环境中都极为重要。Viper3具备IP67防护等级,大型电刷设计可最大限度地降低高速运行下的磨损,并通过使用复合材料、大直径齿轮以及一体式主轴的方式来实现低齿轮磨损。另外,Viper3也符合EN50121-3-2 2015标准,可以集成在铁路车辆设备中。

Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4
Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4

1/2


Hepworth公司还指定在其船用挡风玻璃雨刷系统中使用Parvalux SD29电机和M box变速箱来提供动力。Parvalux减速电机目前已被安装在一些全世界最大的远洋船只、拖船以及其他各种高强度工作船只上,为这类船舶提供可靠和强大的动力。
 

“多年来,Parvalux已成为Hepworth集团的重要供应商合作伙伴”

营销主管Bert Thijssen说:“多年来,Parvalux已成为Hepworth集团的重要供应商合作伙伴。我们在与船舶和铁路相关的系统中指定使用Parvalux减速电机,因为它们能提供我们的客户期望每一件Hepworth产品应有的性能和可靠性。Hepworth是一家勤奋努力的英国制造商公司,拥有令人自豪的创新历史,我们非常高兴能与这样一家与我们拥有同样理念的供应商合作。”

作者: maxon France