maxon Story

全力以赴迎接奥运挑战

主题

Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200

2020年奥运会于2021年在日本东京举行,来自204个不同国家的10,500名的运动员齐聚一堂,在33个运动大项中争夺奖牌。现在,正是我们与奥运健儿同喜同悲,并通过电视屏幕密切关注他们比赛的时刻。

为了向不得不在家中观看奥运会各项赛事的全球观众提供最佳的观战体验,奥运会组委会全方位采用了Egripment的高级摄像机解决方案——这是一家在摄像技术领域拥有多年经验的家族企业(创立于1976年)。这家总部位于荷兰的公司并不是第一次参加奥运会,它从1984年开始就与奥运会有着广泛的合作。另外,这家公司在1981年收购专业从事摄像机控制的Kaleidoscope,一举成为这项全球重大体育赛事的长期供货商。

Egripment_photo_Olympics_1_1800x1200

日本东京奥运会上的maxon驱动系统。

国际奥委会之所以选择Egripment的产品,是因为这家公司提供的设备以创新、可靠和摄像尤其稳定而著称。Egripment共为本届奥运会提供了五十个远程摄像头。在这五十个远程摄像头中,有四十四个最新型的301号远程摄像头,另外还有六个306号远程摄像头。301号远程摄像头是该公司的最新产品,操作速度非常快。306号远程摄像头专为更广阔的视野而设计。每一个摄像头中均配备两台由maxon提供的强大驱动装置。这些性能强大的驱动装置由一台EC-max 30 mm无刷电机和一台1000次脉冲的编码器构成,并连接到一台EPOS 2控制器。这套完整的机电一体化解决方案负责摄像头的旋转。在奥运会中,共计使用一百套maxon驱动系统,它们为奥运会提供最佳的动力支持,并让广大观众获得最佳的观看体验。Egripment公司还派出五名员工在现场进行记录并流程跟踪,以确保提供最佳的服务。

Egripment之所以选择与maxon合作,是因为maxon产品功率高、质量稳定、体积小且输出功率大。总监Philippe Tresfon还补充说:“专业摄像机的发展速度非常快速,版本型号也越来越小,因此我们的研发部门也必须迅速适应这样的发展趋势。这意味着,我们确实需要符合相关标准的驱动解决方案。”

Egripment_photo_Olympics_2

306号远程摄像头专为更广阔的视野而设计。

作者: maxon HQ