maxon Story
用于分析血液的 高科技仪器


高科技仪器可分析人体血液样本、识别凝血功能障碍,有助于挽救生命。maxon在法国的销售公司不仅能提供合适的驱动器,也能制造完整的输送模块。让我们来一探究竟。
我们的血液是一种非常有趣的液体。它不仅可以输送氧气和营养物质,还可以防止异物入侵并使伤口愈合。至少在一般情况下如此。但有些人却有凝血功能障碍。这种功能障碍对患者来说非常不利,而且可能导致严重的后果,甚至死亡。因此,及早发现血液病并寻找治疗方法至关重要。这便需要相应地进行大量试验。因此,在实验室和医院里,多台分析仪器夜以继日地运转:自行吸取样本并快速提供分析结果。这类工业自动化设备必须精确可靠地工作。这便对设备的所有部件以及研发人员提出了极高的要求。
全自动分析血液
Stago是一家法国公司,专业生产用于止血诊断(即凝血)的分析仪器。Stago公司已在全球范围内售出大约20,000台分析仪器,其中也包括STA R Max。
这套全自动分析系统配备一台三轴机器人,可容纳215份样本和1000个试管。该分析仪器可以自行作业、检查对比结果并监控整个流程。它可以为生物学家和技术人员节约大量时间,因此主要应用于样本处理量极大的实验室内。
三轴确保精确度
STA R Max于2014年底投入市场。但早在1991年,Stago公司便已研发设计出了第一台使用X-Y-Z轴机械臂的分析仪器。当时,maxon motor在法国的销售公司mdp也参与其中。在STA R Max研发的初期阶段,驱动专家便已帮助该公司解决了以下一些重要问题:如何确保所有三条轴都能精确地运动?如何实现试剂的全自动吸液?“最后,mdp公司根据他们的丰富经验对标准产品进行了调整与改造,从而满足了我们的特殊要求”,Stago公司创新研发项目主管Jean-François Gelin说。“此外,mdp和maxon还利用他们的专业知识为我们提出了不少宝贵的建议。”
电机操控简单
随着双方合作的进一步深化,目前,mdp已在位于内龙的工厂内自行组装用于吸移管架的输送系统,之后运送到Stago进行最后装配。系统采用多台不同型号的maxon DC电机A-max来移动管架,电机直径在16到26 mm之间不等。这些直流电机动态性能极高且操控简单。此外,mdp还安装了配套的行星齿轮箱,以达到所需转矩。这家maxon的销售公司不仅是驱动专家,而且在机电技术和自动化技术领域内也独占鳌头。“我公司的座右铭‘电机、系统、解决方案’在此得到了充分体现”,mdp公司总经理Alain Pontille说。“我们贴近客户并与他们共同设计解决方案,帮助他们的产品获得成功。”
Stago实现了他们的目标。“当我们开始研发止血分析仪器时,没有人相信我们能够成功”,Stago的Jean-François Gelin说。而今天,该公司已拥有超过2100名员工,并将各类高端产品销往全球110个国家。
maxon motor的销售公司和部件生产基地
2014年秋季,mdp正式成为maxon motor企业集团麾下的一员。此前,该公司是maxon在法国的销售合作伙伴。mdp成立于1982年,专门销售不同制造商品牌的微电机。公司的标准产品出货迅速、销售量巨大,因而不断发展壮大,并建立了一个可提供技术支持的客服中心。目前,公司在位于里昂附近的内龙办公室共有41名员工,分属于销售、研发和生产部门。像Stago一样,mdp不仅能为客户提供驱动器,而且还能根据客户需求量身定制驱动系统。mdp是maxon motor分布于全球的六个生产基地之一。其他几个生产基地分别位于瑞士、德国、匈牙利、荷兰和韩国。