maxon Inside
“一次全球合作的成果”


IDX是一款全新的紧凑型驱动装置,由电机、齿轮箱和控制器组成。主管销售工程师Sébastien Gissien为我们介绍了maxon对这款产品采用不同设计方法的原因,以及哪些市场可以从这款新驱动装置产品中获益。
Sébastien,IDX是maxon在市场上新推出的一款紧凑型驱动装置。它究竟是一款什么样的产品?
IDX驱动装置基于全球知名的maxon技术,例如EPOS4电子元件以及EC-i电机系列产品。所有这些元件都组装在一个可防水防尘的外壳中(防护等级IP65)。
在市场上不是已经有类似的驱动装置了吗?
当然有。但我们的IDX拥有多项令我十分自豪的优势。与其它竞品相比,我们的产品功率与之相当,但体积却缩小了大约25%。此外,这款驱动装置可通过现场总线EtherCAT或CANopen轻松集成到任何控制系统架构中。借助成熟可靠的EPOS Studio软件,客户还能非常快速地调试和运行IDX驱动装置。另外还有很重要的一点:我们的目标是尽快通过我们的在线选型程序提供IDX系列产品——这一点只有maxon能做到。
研发IDX的起因是什么?
两年前,maxon法国分公司产生了研发一款全新的紧凑型驱动装置的想法。我们对潜在客户及现有客户进行了研究调查,以进一步了解他们对这种驱动装置的期望。在此基础上,我们设立了一个国际性的项目团队。因此可以说,IDX是maxon全球合作的成果:来自韩国的无刷电机、来自德国的齿轮箱以及来自瑞士、基于EPOS4的电子元件,最后在瑞士由一个项目团队将所有元件整合到一套完整系统中。
这款驱动装置可以应用于哪些领域?
IDX系列产品原则上适用于所有需要低电压BLDC电机的应用。但我们也看到另一些极有发展前景的市场。其中包括用于内部物流以及包装行业的穿梭车和AGV(自动导引车)、适用于农业的机器人,以及可执行X轴、Y轴和Z轴运动的生产机械装置。
为什么是内部物流市场?
内部物流市场的发展非常迅速,并对生产力和效率提出很高的要求。我们的团队仔细考察了这些要求,并开发出一款功能强大、易于使用且价格合理的产品。
客户应用中何时需要集成的紧凑型驱动装置?
让我们以自动导引车AGV为例,这里需要驱动的是AGV的车轮。驱动装置越紧凑,整台车辆体积就越小。这意味着在较小空间内可以使用更多台AGV,从而提高生产率。客户在贴片机中使用紧凑型驱动装置,也可以显著减少接线量并降低复杂性。
IDX是否也能为实现数字化工厂做出贡献?
是的。驱动装置中配备两个温度传感器,一个装在电机中,另一个装在电子设备中。客户可以利用它们发送的实时反馈,从而进行比如预测性维护。
IDX是否已运用到某些应用中?
我们已在瑞士的生产线中成功应用了这款驱动装置。另外,我们还使用AGV和物流穿梭车进行一些测试。
反响如何?
初步的反馈是非常正面和积极的。已测试过IDX性能的主要客户都很期待量产阶段。
感谢您接受我们的采访。
进一步了解 IDX紧凑型驱动装置.