maxon Story

科技创造美丽

主题

MFO_130226_LPG_07_GROS_PLAN_FEMME_125MFO_130226_LPG_07_GROS_PLAN_FEMME_125

爱美是人的天性,不论男女老少无一例外。这正是法国企业LPG三十年来持续推出专业皮肤组织紧致疗程的动力。此物理疗程的幕后功臣就是maxon电机。

MFO_130226_LPG_02_POIGNEES-D'AMOUR_187
MFO_130226_LPG_07_GROS_PLAN_FEMME_125
MOBILIFT_006+protocole-esthe
EC16_60W_HS_9
GP16A 0,15_Nm_2 ST_SL
new_maxon_winding_RE40_9
MFO_130226_LPG_02_POIGNEES-D'AMOUR_187
MFO_130226_LPG_07_GROS_PLAN_FEMME_125

进行滚揉按摩时,患者应穿着紧身服装以加强疗效。 图片 © LPG Systems

1/6


人们的审美标准随着时间的流逝而改变。在文艺复兴时代,有着双下巴的女人被视为性感,而且在过去数百年间,毫无血色的苍白肌肤更被公认为美丽。但如今,大家都追求苗条健美的曲线和古铜肤色。那些不是天生丽质的人就会求助于美容治疗和手术方法。每年都有数百万人接受整容手术,希望能拥有心中期盼的美丽外表。也有许多人选择非侵入型抽脂方法来塑造纤细身材,其中包括激光、光波或超声波等多种技术。


其中尤其引人关注的就是电动脂肪团分解疗法。此细胞活化技术是法国公司LPG约30年前所研发,以便有目的地通过物理方式改善皮肤状况。LPG创始人Louis-Paul Guitay当初因一场事故必须接受康复治疗,为加速复原他亲自制造了第一台设备。在最初阶段的主要目的是治疗疤痕组织。但之后发现该技术还能使皮肤更加紧致、更有弹性,并且能够防止形成橘皮组织。此外还能减少皮下脂肪,这对许多女性患者来说是一大福音。


滚揉技术可促进产生更多胶原蛋白


如今全球110个国家中每天有大约200,000人接受LPG技术治疗。该技术分为两种不同的治疗方法。最基本的方法就是采用滚揉原理的Lipo匀体紧肤按摩。由一位女治疗师使用手持仪器为女性顾客进行按摩,该仪器配有两个独立控制的滚轮,均由有刷直流电机进行驱动。手持仪器的规格则根据身体部位而选。治疗过程中女性患者应穿着全身紧身衣,以强化按摩功效。

但这到底是什么原理呢?具体来说就是在此过程中刺激淋巴排毒。身体受到刺激会产生自然反应,在真皮(第二层皮肤)中产生胶原蛋白和弹力纤维。胶原蛋白是人体中一种非常重要的蛋白质,其主要功能是维持肌肤紧致以及修复伤口。弹力纤维的功用则相反,可使肌肤保持平滑并增强抵抗力。随着年龄渐长,这两种物质会在人体内会逐渐减少。


新技术采用无刷驱动


LPG公司于去年推出最新的Endermolift抗老活肤技术,引起巨大反响。该技术的原理与Lipo匀体紧肤按摩类似,也是通过仪器按摩头来刺激皮肤。仪器上有两个活叶,治疗师可调整其拍动频率,对肌肤进行物理刺激。所需动力则由maxon无刷EC 16电机与行星齿轮箱GP 16共同提供。后者按客户定制为塑料部件,以便尽可能地降低噪音。“有多种理由让我们决定选择maxon电机,它具有功能可靠、转矩和速度优异以及使用寿命长等重要特性”,LPG研发部门负责人Arnaud Fuster说。

 

抽脂后期护理


Endermolift技术专为护理脸部、颈部和胸部所研发,可提供多种不同的刺激模式。“这种治疗方式更加强化也更加有效”,Arnaud Fuster表示。他还进一步说明短期可见的效果:
仅一次治疗之后就可见肌肤更加紧致,12次疗程之后皱纹会明显减少;可在美容沙龙、Spa水疗休闲美容场所或诊所中进行治疗。“我们经常在整容和抽脂手术之后使用深层负压按摩天然细胞刺激技术,也会用在消脂治疗和身体紧肤疗程中”,德国达姆施塔特(Darmstadt) Rosenpark医院医师Gerhard Sattler说道。

有多种理由让我们决定选择maxon电机,它具有功能可靠、转矩和速度优异以及使用寿命长等重要特性。


LPG的成功会不断延续。因为:“美容领域市场极大。不论男女都在不断寻找新方法来抵抗衰老”,Arnaud Fuster说。其公司致力于为人们提供适用的技术,而且无需采用外科手术,毫无痛苦。 

作者: Stefan Roschi