driven 매거진 아카이브
드라이브 기술의 전체 스펙트럼.
자세한 전문 지식과 배경 지식: 매거진의 모든 호에는 혁신, 스토리 및 사실에 대한 세계가 기재되어 있습니다.
맥슨의 driven 아카이브
스마트 농작물 수확 도우미, 화성 임무 또는 의료 분야의 발전 - driven의 각 호에는 서로 다른 주제에 초점이 맞춰져 있습니다. 맥슨 그룹의 흥미로운 이야기를 읽고 드라이브 기술 중 선호하는 주제에 집중해 보십시오. 여기에서 다운로드할 수 있는 driven의 모든 매거진을 PDF로 확인해 보십시오.
맥슨 driven, 2022년호
도와주는 손.
긴급 상황에서 도움이 필요한 사람 곁에 있는 것이 삶의 태도입니다. 최신 기술 역시 결코 없어서는 안 될 중요한 요소입니다. 구조 작업을 성공적으로 수행하기 위해 인간과 기계가 강력한 듀오를 구성합니다. 저희는 엥겔베르크에서 스위스 알파인 구조팀과 동행했습니다.

맥슨 driven, 2021년 2월호
보행로봇과 보이지 않는 드라이브.
이 보행로봇은 기어오르고, 기어다니고, 걷거나 또는 날 수도 있습니다. 검사 로봇은 모든 곳에서 볼 수 있고, 이 로봇의 수는 몇 년 후에 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 애니말(ANYmal)이라는 이름의 빨간 보행로봇도 인간에게는 위험한 곳에서 작동하도록 설계되었습니다.

맥슨 driven, 2021년1월호
미래의 분야.
로봇은 현재 많은 축사에서 볼 수 있습니다. 로봇은 먹이를 주고 젖을 짜며 분뇨를 치웁니다. 그러나 이것은 농업 전체에 스며드는 로봇 진화의 시작에 불과합니다. 미래에는 드론이 들판을 모니터링하고, 지상에서 식물에 물을 주거나 잡초를 뽑고 과일을 수확하는 로봇 동료에게 중요한 정보를 전송할 것입니다.

맥슨 driven, 2020년호
제4의 행성.
2020년 7월 30일, NASA의 화성 임무 “Mars 2020”의 성공적인 출발은 여름의 하이라이트였습니다. 맥슨은 이 화성 임무를 위해 3년 동안 NASA와 함께 드라이브를 연구했습니다.

맥슨 driven, 2019년 2월호
공장에 대한 생각.
냉장고가 TV 및 휴대폰과 통신을 한다면 이미 집안에서도 디지털화가 확실히 되어 있습니다. 그러면 회사에서는 어떨까요? 인더스트리 4.0, 사물 인터넷 및 인공 지능은 고객과 협력하는 방식을 어떻게 변화시킬까요? 미래에는 어떤 서비스를 제공하게 될까요? 더 이상 사람이 공장에 있을 필요가 있을까요? 스마트 팩토리와 관련된 용어의 의미는 무엇이고, 몇몇 기술이 예상보다 더 오래 걸리는 이유를 알아보십시오.

맥슨 driven, 2019년 1월호
조용한 혁명.
50년 전, 한 가족이 휘발유 한 방울 없이 자가용을 타고 휴가를 갈 수 있을 것이라고 어느 누가 생각을 했었을까요? 훈련받지 않은 사람도 자전거를 타고 산으로 여행을 갈 수 있을까요? 포도 과수원에서 사람이 아닌 로봇이 제초하는 것을 상상이나 해 보았을까요? 다수의 사례 중 위의 세 가지 예들만 전기 드라이브 시스템이 우리의 일상생활과 이동성에 어떤 영향을 미치는지 잘 보여줍니다.

맥슨 driven, 2018년 2월호
하늘 위로.
항공기를 타고 A에서 B로 여행하는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다. 비행기는 점점 더 효율적으로 발전하고 있습니다. 바로 오래된 유압 시스템을 대체하고 있는 전기 드라이브 시스템 덕분입니다. 최신 장거리 항공기에는 수백 대의 드라이브 시스템이 사용되고 있습니다. 사용하는 곳을 보여드리겠습니다.

맥슨 driven, 2018년 1월호
결실을 맺는 연구
엔지니어는 보통 새로운 기술을 개발할 때 자연을 모델로 사용합니다. 인간, 동물, 식물은 수백만 년 이상 진화하고 주변 환경에 완벽하게 적응해 왔기 때문입니다. 안타깝게도 그 모델을 일대일로 복사하지는 못하지만, 이번 호에서 손과 발의 인공 관절에 대한 두 가지 사례가 인상적으로 보여주듯이 점점 더 향상되고 있습니다.

맥슨 driven, 2017년 2월호
미래가 나아가다!
엔지니어 또는 기술자가 되기 위한 직업 훈련을 선택한 많은 사람들은 기술을 통해 세상을 더 개선시키려는 필요성을 느낍니다. 창의적인 아이디어는 부족하지 않고, 스타트업 회사는 보통 이러한 아이디어를 창출하는 데 이상적인 플랫폼입니다. 모든 것이 일치하면 작고 유연한 회사에서 창의성이 동기 부여 및 성실함과 결합하게 됩니다. 그러면 성공은 시간 문제입니다.

맥슨 driven, 2017년 1월호
보이지 않는 일상 도우미.
보통 인식하지 못하지만, 날마다 당사의 DC 모터, 기어 및 제어 장치를 접하게 됩니다. 기차, 버스 또는 비행기와 같은 대중 교통에 이용됩니다. 엘리베이터를 탈 때도 문을 열고 닫는 드라이브가 그 뒤에서 작동하고 있습니다. 거의 눈에 띄지 않지만 일상에서 매우 중요한 역할을 하는 작은 도우미입니다.

맥슨 driven, 2016년 2월호
인간. 의학. 기술.
혁신이란 자주 사용되는 단어입니다. 모든 사람은 혁신적, 진보적이고 지능적이며 미래 지향적인 것을 원합니다. 그러나 이러한 특성이 의료 기술보다 더 적합한 산업 분야는 없습니다. 2015년 한 해에만 이 의료 기술 분야에서 12,474개 이상의 특허가 신규로 등록되었습니다.

맥슨 driven, 2016년 1월호
심해의 비밀들.
차량은 난파선을 찾아 잠수하고 수중 세계를 연구합니다. 심해 탐사는 화성 탐사에 비해 사소한 일이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 전혀 그렇지 않습니다. 막대한 주변 압력과 공격적인 염수는 메카트로닉 구성품에 대한 요구 사항이 높습니다. 그래서 아마도 일부 공급업체만이 이 시장에 진입하게 되었을 것입니다. 심해에는 역사적인 난파선, 보물 또는 원자재 등 발견해야 할 것이 너무 많습니다.

맥슨 driven, 2015년 2월호
여러분의 친구, 그리고...
산업체의 기계는 보다 더 정밀해지고 지능화되어 사람을 직접 지원해줍니다. 동시에 엔지니어들은 자율적으로 재해 작업을 수행하는 로봇을 개발하고 있습니다. 그리고 아시아에서는 로봇 페퍼(Pepper)가 모든 사람들을 매료시키고 있습니다. 수요는 이미 거대합니다.

맥슨 driven, 2015년 1월호
새로운 세계를 향하여.
과학의 핵심인 화성, 달 및 태양: 우리는 과학이 중요한 질문 조사하는 흥미로운 시대에 살고 있습니다. 물은 어디에서 올까요? 생명은 어디에서 올까요? 우리 태양계는 어떻게 발생했을까요? 이에 대한 많은 정보는 우주나 다른 행성에서 찾을 수 있습니다. 이것이 해답을 제공하기 위해 기술적으로 훨씬 더 정교한 탐사선과 로봇을 보내는 이유입니다.

맥슨 driven, 2014년 2월호
미래의 수술실.
의사들은 수 세기 전부터 우리의 삶을 건강하고 아름답게 하며 수명을 연장해주고 있습니다. 과거와 다른 점은 바로 오늘날에는 최첨단 도구, 예를 들어 복잡한 절차를 위한 수술용 로봇이나 정밀한 수공구와 같은 형태의 도구를 사용한다는 것입니다. 연구원들은 혈액 순환을 지원하는 미니 펌프도 개발하고 있습니다. 첨단 기술이 수술실을 정복하여 맥슨 모터가 수술실에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

맥슨 driven, 2014년 1월호
최고의 속도로.
레이스 트랙에서는 모든 코너가 중요합니다. 도로도 마찬가지입니다. 따라서 엔지니어들은 운전자를 위한 더욱 스마트한 보조 시스템을 개발하고 있습니다. 효율적인 엔진 성능, 개선된 공기 역학 또는 더 많은 안전성을 위한 것입니다. 이때, 가장 작은 공간에서 많은 전력을 생성하는 안정적인 소형 드라이브가 필요합니다. 이번 driven 호에서 맥슨 모터가 레이싱과 자동차의 어디에 사용되는지 확인해 보십시오. 또한: 1.58m의 휴머노이드 로봇인 켄시로(Kenshiro)는 힘줄로 제어되는 움직임으로 인간을 이해하게 됩니다. 그리고 KUKA 로보틱스의 연구 로봇인 유봇(youBt)은 산업 생산에 혁명을 일으킬 것입니다.

맥슨 driven, 2013년 베스트
빛처럼 빠르고 아주 유명한 최첨단 카메라.
맥슨 드라이브 시스템은 의료 기술, 항공 우주 또는 통신 분야 등 수많은 애플리케이션에서 사용됩니다. 이는 dieven 2013년 호의 핵심 주제였습니다. 베스트 스토리, 인터뷰 및 전문가 보고서를 "Best of"로 제시합니다. 로봇 공학 전문가인 로브 나이트(Rob Knight)와의 인터뷰를 읽고, 첨단 카메라가 어떻게 번개처럼 빠른 속도로 섬세한 이미지를 생성하는지 확인해보십시오. 최신 인공 관절 덕분에 사람들이 어떻게 다시 걸을 수 있는지 놀라워하실 것입니다. 그리고 화성인으로 산다는 것이 어떤 것인지 확인해보십시오.