맥슨의 영 엔지니어 프로그램

미래의 세상을 함께 움직입니다.

맥슨의 영 엔지니어 프로그램(YEP)은 과학적 연구와 기술 혁신을 기반으로 하는 혁신 프로젝트를 목표로 합니다. 당사는 YEP를 통해 실현 가능한 것을 새롭게 정의하고 비전이 있는 아이디어를 실현시킵니다.

뛰어난 엔지니어링이 글로벌 과제를 해결합니다.

맥슨은 YEP를 통해 전 세계 대학의 학생들을 위한 학제간 플랫폼을 구현했습니다. 이 프로그램은 다양한 분야를 결합하고, 이론과 실제 구현을 연결하며 소프트웨어와 하드웨어 혁신을 결합하고 과학과 산업 사이의 협력을 형성합니다. 당사는 글로벌 기업으로서 모든 아이디어에서 최대의 잠재력을 발휘할 수 있는 자원과 동기를 보유하고 있습니다. 

YEP 스토리

비행 로봇의 선구자

취리히 ETH의 핵심 프로젝트의 범위에서 학사 학생 8명이 모든 위치에서 떠있고 물체를 잡을 수 있는 비행 그리퍼 조작기를 제작했습니다. 이 드론은 쿼드로콥터보다 기동성이 훨씬 더 뛰어나고, 비행 로봇 공학을 새로운 차원으로 끌어올리는 데 도움이 될 것입니다.

더 자세히 보기

maxon

"현재 학생들은 미래의 업계 전문가로, 그들이 정말 거대한 생각을 할 수 있도록 이끄는 것보다 더 중요한 일은 없습니다!"

비전. 임무. 도전.

누구를 위해?

뛰어난 아이디어와 혁신적인 스타트업을 이끄는 기계 공학 및 로봇 공학 학생, 엔지니어링 팀 및 젊은 인재.  

무엇을 위해?

항공 우주, 모빌리티, 내부 물류, 의료 및 산업 자동화를 위한 드라이브 기술 분야의 뛰어난 혁신 프로젝트. 

YEP의 핵심

뛰어난 엔지니어링, 우수한 과학, 글로벌 도전, 지속 가능성 및 경쟁력. 

YEP 지원

여러분의 아이디어를 제시해주십시오.

당사는 전 세계의 학생들을 초대하여 의료, 항공 우주, 산업 및 모빌리티를 위한 드라이브 기술의 실제 과제를 혁신하고 해결하는 데 기여하고 있습니다. 제품 할인 및 기술 전문가 지원을 위해 가장 비전이 있고 진보적이며 과학적으로 가치 있는 프로젝트를 선택합니다. 

지원 절차는 다음과 같이 진행됩니다 

  • 온라인 양식 작성 및 프로젝트 문서 업로드
  • 당사는 스위스에 위치한 본사에서 내부적으로 지원서를 검토하고, 필요한 경우 미국 또는 아시아에 있는 맥슨 팀을 참여시킵니다.
  • 여러분의 프로젝트가 YEP으로 지원되는지, 그리고 지원되는 형태에 대해 알려드립니다.

YEP

맥슨의 YEP 프로젝트

큰 아이디어에 대한 많은 지원. 비행 로봇, 지속 가능한 수확기, 달 위에 있는 공장 또는 외골격 - YEP의 사명은 전 세계 엔지니어 인재를 양성하는 것입니다. 여기에서 젊은 인재들이 전문 지식과 능력을 사용하여 세상을 개선시키는 전용 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 

  • DSC00075_2Young Engineers Program

    한 단계 업그레이드

    계단은 여전히 많은 로봇에게 극복할 수 없는 장애물입니다. 그러나 취리히 ETH의 젊은 팀은 점프를 통해 계단을 쉽게 통과하도록 설계한 차량을 제작하고 있습니다.
    더 자세히 보기
  • robot_hand_1Young Engineers Program

    민첩한 협동 로봇

    라발 대학교의 캐나다 연구원들은 인간의 민첩성과 어울릴 수 있는 새로운 협동 로봇을 개발하고 있습니다.
    더 자세히 보기
  • RWS transparentYoung Engineers Program

    능동형 후륜 조향 시스템

    이건 무엇인가요?
    더 자세히 보기
  • wormrobot_maxonYoung Engineers Program

    지렁이 캔

    학위 논문에서 스타트업까지: 다섯 명의 젊은 엔지니어가 자연에서 영감을 얻은 새로운 접근 방식으로 하수도 복구 로봇을 시장에 출시하려고 합니다.
    더 자세히 보기
  • Template 1500x1000 Flybotics 1Young Engineers Program

    플라이보틱스(Flybotix)를 위한 맥슨의 UAV 드라이브

    드라이브 전문업체인 맥슨은 드론 설계 전문업체인 드론 스타트업 플라이보틱스와 협력하여 새로운 종류의 검사 드론을 위한 성능 최적화된 BLDC 모터를 개발했습니다. 맥슨은 이 프로젝트와 다른 프로젝트에서 얻은 노하우로 구성품의 신뢰성과 품질이 더욱 중요해지고 있는 새로운 UAV 시장에 진출하고 있습니다.
    더 자세히 보기
  • DriveTech Water PollutionYoung Engineers Program

    미래의 수질 변화 예측

    기후 변화와 토지 사용의 영향이 계속해서 수생 환경에 해를 끼치면서 수질의 변화 측정과 모니터링이 점점 더 중요해지고 있습니다. 더블린시립대학교(DCU)의 물연구소가 수질의 향후 변화를 예측하는 데 도움이 되는 새로운 모바일 실험실 기술의 개발 당시, 정밀 드라이브 및 모터 전문 업체인 맥슨에 도움을 요청했습니다.
    더 자세히 보기
  • EcoTeam_Car_webYoung Engineers Program

    효율적인 자동차를 위한 제동력

    TUfast Eco 팀은 약 40명의 구성원이 있는 학생 팀으로서 매년 고효율 전기 자동차를 설계하고 제작하고 있습니다. 2016년, 이 팀은 프로토타입인 "eLi14"를 통해 10957.02km/l Super 95와 동일한 1232.27km/kWh의 도달 거리로 가장 효율적인 전기 자동차라는 세계 기록을 세웠습니다. 2017년에는 팀의 첫 어반 컨셉트 카인 muc017을 제작했습니다. 이 카테고리는 도시에서 운전할 수 있었던 자동차의…
    더 자세히 보기
  • ExoskeletonYoung Engineers Program

    학생들이 개발하는 고관절 장착형 외골격

    오타와 대학교의 학생들은 활동 수준을 줄일 수 있는 뇌졸중이나 다른 쇠약하게 하는 질병으로 인해 근육 위축으로 고통받는 환자를 위한 고관절 장착형 외골격을 개발하고 있습니다.
    더 자세히 보기
  • Rowesys _Fotoby_Steffen_Immanuel_Denker 01Young Engineers Program

    자율적인 농장의 작업자

    취리히 연방 공과대학(ETH Zurich)에서, 수확물 사이에서 자라는 잡초를 기계적으로 구제하는 로봇을 개발하였습니다. “Rowesys”는 원격제어를 통해 편리하게 작동을 시작하며, 이 로봇으로 인해 제초제가 필요하지 않습니다.
    더 자세히 보기

YEP 이정표

당사는 혁신을 실천합니다.

YEP는 젊은 엔지니어에게 비전이 있는 드라이브 기술에 대한 프로젝트를 구현할 기회를 제공합니다. 맥슨의 전문가는 기술 지원에 선택된 프로젝트의 경우, 깊이 있는 지식과 경험을 갖춘 YEP 팀의 측면에서 아이디어의 과학적, 기술적 관련성뿐만 아니라 시장에 대한 전략적 실현 가능성과 장기적인 개발의 관점을 고려합니다. 

일반적인 이정표: 

  • 킥오프 이벤트
  • 첫 설계 검토
  • 맥슨 제품의 첫 프로토타입
  • 최종 설계 검토
  • 프로토타입은 맥슨의 실험실에서 테스트할 수 있습니다.
  • 준비 검토
  • 현장 시험