maxon Story
메카트로닉스와 당뇨병 치료


맥슨 프랑스는 전문 분야 가운데 의료 기기(MD)용 고성능 메카트로닉스 솔루션을 설계, 개발 및 제조합니다. 맞춤형 전동 솔루션은 질병을 모니터링하고 치료할 때 환자에게 안전, 편안함 및 독립성을 제공하기 위해 최신 의료 혁신 기술을 이용하고 있습니다. 목표는 항상 환자의 삶의 질을 향상시키는 것입니다. 당뇨병 치료는 특히 환자의 수와 관련하여 최근 몇 년 동안 점점 더 중요해지고 있는 의료 기기 분야 중 하나입니다. 이러한 측면에서 메카트로닉스가 환자의 삶을 더 편리하게 하는 방법은 무엇인가요? 다음을 읽고 확인해 보십시오.
빠르게 성장 중인 의료 시장의 중심에 위치한 당뇨병
만성 질환이 상당히 증가함으로써, 절대적 안전을 보장하면서 환자의 치료 지속성, 독립성 및 삶의 질을 향상시키는 고성능 의료 기기 제공에 대한 절실한 필요성의 인식이 높아지고 있습니다.
당뇨병 치료: 더 편리하고 안전한 환자의 삶을 위해 설계된 의료 기기
당뇨병 치료용 의료 기기의 주요 목표는 당뇨병 환자의 전반적인 삶의 질을 개선시키는 것으로, 2018년 프랑스에서 370만 명(전 세계 당뇨병 환자: 4억 2200만 명)의 당뇨병 환자에게 그 효과를 거두었습니다.
이 목표를 달성하기 위해서는 기술 혁신이 세 가지의 주요 개발 라인을 추구해야 합니다:
- 환자의 독립성 강화
- 치료 지속성 촉진
- 의료 기기의 효율성 및 환자의 안전 보장
개발 라인을 준수하기 위해 의료 기기는 다음의 엄격한 요구 사항에 따라 설계 및 개발되었습니다:
- 독립적인 환자가 사용하기 용이한 소형 통합 장치.
- 환자의 프로필(예: 나이 및 신기술에 대한 관심도)에 관계없이 치료의 정확성 및 신뢰성을 보장하기 위해 직관적 장치에 통합된 최신 기술.
당뇨병 치료용 의료 기기의 소형화, 간단함, 신기술, 신뢰성 및 정밀도: 메카트로닉스의 기여가 고성능 애플리케이션 개발에 필수적입니다.
점점 더 혁신적인 시장에서 메카트로닉스의 과제
당뇨병 치료용 의료 기기의 신뢰성, 정밀도, 연결성 및 소형화: 당뇨병 환자의 독립성을 촉진하고 삶의 질을 향상시키기 위한 메카트로닉스의 4가지 과제.
1. 신뢰성과 정밀도(메카트로닉스의 핵심 요구 사항)
ISO 13485 인증을 받은 맥슨 메디컬(맥슨 그룹 내 의료 기기 개발의 전문 법인)은 규제 요건을 엄격히 준수하여 메카트로닉스의 전문 기술을 당뇨병 치료용 의료 기기에 적용하고 있습니다.
환자의 안전 외에도 의료 기기의 신뢰성과 정밀도가 주요 관심사입니다. 메카트로닉스는 이러한 점에서 주요 역할을 합니다. 안정적이고 정밀한 드라이브의 설계로 환자에게 더 높은 수준의 효율성을 보장합니다.
2. 사용의 용이성을 위한 소형화
메카트로닉스의 또 다른 해결 과제는 바로 소형화입니다.
초소형 모터의 개발로 초소형 장치를 마케팅할 수 있으며 환자의 사용 용이성과 관련하여 강력한 판매 포인트가 됩니다. 이러한 이유로 맥슨의 메인 모터는 직경이 4mm에 불과합니다. 체외형 펌프와 이식형 펌프로 당뇨병 치료용 의료 기기는 인기를 얻고 있고, 당뇨병 환자의 20%가 날마다 인슐린 주사를 필요로 한다는 점을 고려할 때 독립성을 키울 수 있습니다.
3. 연결성: 메카트로닉스의 발전
환자의 더 편리한 삶을 위한 신기술 개발의 일부로서 당뇨병 치료용 의료 기기에 통합된 메카트로닉스 시스템은 연결 기술을 수용하고 있습니다. 초소형 바이오센서에 의한 실시간 데이터 수집, 데이터 처리 및 자동화된 원격 제어: 스마트한 네트워크 연결 솔루션이 등장하고 있습니다.
당뇨병 모니터링 및 치료를 위한 메카트로닉스
전 세계적으로 약 8,500만 명의 당뇨병 환자가 매일 사용하는 인슐린 주사의 요구를 해결하기 위해 메카트로닉스에는 세 가지 유형의 치료 솔루션이 있습니다.
1. 이식형 펌프
이식형 약물 전달 장치는 환자의 삶의 질을 크게 향상시키고, 최적의 자율성을 보장합니다. 이식된 장치의 핵심, 메카트로닉스는 환자의 조직과 직접 접촉하는 능동 임플란트에 부과된 소형화, 신뢰성 및 생체 적합성에 대한 요구를 해결합니다. 체액과 약물에 대한 불침투성 요구 사항을 충족하기 위해 IP66 또는 IP67 등급의 캡슐화된 솔루션을 개발할 수 있습니다.
맥슨 프랑스는 스위스에 기반을 두고 이식형 및 생체 적합성 솔루션의 설계 및 개발 전문인 맥슨 메디컬 법인 내에서 AIMD에 대한 전문 기술을 보유하고 있습니다. 그리고 4mm의 작은 EC 모터를 사용하여 완전 맞춤형의 고성능 전동화를 제공합니다.
2. 체외형 인슐린 펌프 및 패치 펌프
블루투스 기술과 터치 스크린을 탑재하면서도 휴대폰보다 더 컴팩트하고 가벼운 이 인슐린 펌프는 제1형 당뇨병 환자가 직면한 문제에 대한 완벽한 솔루션입니다. 이러한 유형의 장치에 대한 핵심 요소: 초정밀 드라이브 모듈로서 맥슨 모터에서 설계한 초소형 모터.
3. 인젝터 펜
실용적이고 효율적인 인슐린 펜은 당뇨병 환자가 널리 사용합니다. 맥슨 프랑스는 이러한 전동식 네트워크 연결 펜에 대한 전문 기술로 잘 알려져 있습니다. 이 펜은 맥슨 프랑스에서 공동으로 개발했습니다. 견고함, 연결성, 효율성 및 소형화: 메카트로닉스는 이러한 약물 전달 솔루션 설계에 있어 모든 과제를 해결할 수 있습니다.
신뢰성과 정밀도의 주요 기준을 만족하는 솔루션을 찾기 위해서는 당뇨병 치료용 의료 기기가 복잡한 통합 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서, 메카트로닉스는 현재와 미래의 많은 과제에 대응하여 환자의 삶을 개선하기 위한 기술을 계속해서 발전시키고 있습니다.