maxon Story

전동 앞유리 와이퍼 시스템

주제 선택

Template DriveTech parvalux essuie-glace3Template DriveTech parvalux essuie-glace3

해상, 철도 및 상용 차량 운전자는 사람과 상품을 안전하게 운송할 주의 의무가 있습니다. 이 책임을 다하기 위해서는 최악의 상황에서도 전방 경로를 명확하게 파악해야 합니다.

열차 운전자는 역, 차고, 야적장에서 저속 사고를 방지하고 위험한 신호 통과를 방지하기 위해 기상 조건에 관계없이 명확하게 볼 수 있어야 합니다. 춥거나 습한 날씨는 선장에게 장시간 작업으로 인한 피로와 같이 시야에 악영향을 미칠 수 있습니다. 바다에서든 항구에서든 뛰어난 가시성이 안전을 유지에 중요한 요소입니다.

Template DriveTech parvalux essuie-glace

헵워스 사(B. Hepworth & Co Ltd)는 1860년대 후반까지 거슬러 올라가는 빛나는 역사를 지니고 있습니다. 이 회사는 카펫 산업을 위한 화학 물질을 제조하던 초창기부터 앞유리 와이퍼 시스템, 세척 장비 및 관련 제어 시스템에 선도적인 제조업체로 성장했습니다. 영국 레디치에 위치한 3,900m² 규모의 공장과 전 세계 화학 제품 유통업체 네트워크를 갖춘 회사는 앞유리 와이퍼 시스템, 세척 장비 및 관련 제어 시스템의 주요 제조업체 중 하나가 되었습니다. 회사는 해양, 철도 및 자동차 제품을 50개국 이상에 수출하고 있습니다. 헵워스 사는 가장 혹독한 날씨에서도 안정적으로 작동하는 최첨단 시스템을 설계하고 구축하는 것으로 선망의 대상이 되는 명성을 얻었습니다.

고품질 기어드 모터 솔루션

헵워스 그룹은 25년 이상 동안 고객 요구에 대한 신뢰성, 품질 및 성능을 제공하는 영국산 기어드 모터를 공급하기 위해 파르바럭스(Parvalux)를 선택했습니다. 1947년, 사업을 시작해 도싯에 공장 세 곳을 보유한 파르바럭스(Parvalux)는 영국 최대의 분수 마력 기어드 모터 제조업체입니다.

헵워스는 컴팩트한 파르바럭스 Viper3 기어드 모터를 레일 와이퍼 시스템에 동력을 공급하기 위해 선택했습니다. 신뢰성을 제공하고 유지 관리가 적게 필요하도록 특수 설계되었기 때문입니다. 두 가지 사항 모두 소유권에 적은 비용이 요구되고 공간이 소중한 까다로운 운영 환경에서 매우 중요합니다. Viper3는 IP67 보호 등급, 높은 작동 속도에서 마모를 최소화하기 위해 대형 브러시 디자인, 복합 재료, 대구경 기어 및 일체형 스핀들을 사용하여 기어의 마모를 줄여줍니다. Viper3는 또한 철도 차량에 장치를 통합하기 위해 EN50121-3-2 2015 표준을 준수합니다.

Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4
Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4

1/2


파르바럭스 SD29 모터 및 M 박스 기어박스도 헵워스에 의해 지정되어 회사의 선박 앞유리 와이퍼 시스템에 구동력을 제공합니다. 세계 최대 규모의 해양 선박과 예인선 및 기타 열심히 가동하는 선박에 설치된 파르바럭스 기어드 모터는 필요로 하는 안정적이고 강력한 전력 솔루션을 제공합니다.
 

“파르바럭스는 수년에 걸쳐 헵워스 그룹의 중요한 공급 파트너가 되었습니다”

영업 및 마케팅 책임자인 버트 티센(Bert Thijssen)은 다음과 같이 말합니다. “파르바럭스는 수년에 걸쳐 헵워스 그룹의 중요한 공급 파트너가 되었습니다. 당사는 고객이 모든 헵워스 제품에서 기대하는 성능과 신뢰성을 제공하기 때문에 해양 및 철도 중심 시스템에 파르바럭스 기어드 모터를 지정합니다. 헵워스는 자랑스러운 혁신의 역사를 지닌 성실한 영국 제조업체이며 당사는 항상 당사와 같은 정신을 가진 공급업체와 협력하게 되어 기쁩니다.”

에디터: maxon France