maxon Story
은폐된 위험물 탐지에서의 혁명


RPS(Radio Physics Solutions)는 영국 캠브리지의 외곽에 자리를 잡은 작은 기술 회사입니다. 작고 잘 알려지지 않은 이 회사는 최첨단 감시 기술을 연구하고 있으며 이미 여러 차례 상을 수상했습니다.
공공 장소에서 위험물을 탐지하는 일은 중대한 문제입니다. 현재의 기술 방식은 교통량이 많은 지역에서 개인을 검색하는 스캐너에 의존하며 섹션으로 되어 있지만, 그 대상이 스캔 영역을 물리적으로 걸어서 통과해야 하므로 병목 현상이 발생합니다. RPS는 최근 완전 자동화된 최신 제품인 Optracon™을 출시했습니다. 이 제품은 원격으로 장착된 여러 센서를 사용하여 최대 30m 거리에서 은폐된 대량 살상 위험, 숨겨진 무기, 폭발물 및 기타 위험한 물체를 감지합니다. 진정한 센서 융합 솔루션인 Optracon™은 레이더, 비디오 분석, LiDAR, 기계 학습 알고리즘 및 인공 지능으로 데이터를 수집하여, 사람들의 그룹화 및 흐름을 디지털 방식으로 이해하도록 합니다. 이 기술은 작지만, 어떤 특정 지역이나 건물을 넘어 통제되지 않는 혼잡한 공공 장소를 자동으로 스캔합니다. 경계가 확장됨에 따라, 대응자는 행동할 시간이 더 많아집니다.
RPS는 맥슨 모터를 사용하여 한 단계 더 높은 감시를 수행할 수 있습니다. Optracon™의 모터 하우징은 기술에 매우 중요합니다. 브러시리스 맥슨 EC 프레임리스 45mm 플랫 모터는 미러에 연결된 샤프트와 배럴을 구동시킵니다. 홀 센서가 장착된 브러시리스 EC 32mm 플랫 모터는 미러를 회전시킵니다. 배럴은 필수적인 스캐닝 패턴을 생성합니다. 미러는 다양한 직경의 나선형 동작으로 움직이며, 프레임리스 모터를 사용하면 맞춤형 제품 없이도 메커니즘이 이러한 방식으로 움직일 수 있습니다.
Radio Physics Solutions 사의 엔지니어링 책임자인 데이빗 레오나드(David Leonard)는 말합니다. “맥슨은 처음부터 완전히 새로 설계하는 당사와 같은 소규모 회사가 제조업체와 직접 협력하도록 편리한 방식으로 프레임리스 모터를 제공하는 유일한 공급업체였습니다. 이것은 매우 중요한 사항입니다. 맥슨의 제품은 이례적으로 필요한 모든 문서와 함께 공급됩니다. 당사는 어셈블리에 대한 뛰어난 기술을 지원하고 함정까지도 공유합니다. 맥슨은 달성하고자 하는 바를 달성할 수 있는 올바른 제품이 있는지 정말로 확인하고자 했습니다. 제품의 성능 및 정확성과 결합된 이 뛰어난 고객 지원은 당사가 Radio Physics에서 찾고 있었던 바로 그것입니다.”
Optracon™ 기술은 보안 검색 인프라 특유의 기술로서, 은폐된 위험물의 탐지에 대한 이해 및 대응에서 패러다임의 전환을 나타냅니다.
Radio Physics Solutions 사의 제품은 국경 통제와 정부 및 왕실 시설의 보안과 같은 애플리케이션을 위해 전 세계적으로 많이 배치되어 있습니다.