maxon Story

사이배슬론을 위한 그리스의 외골격

주제 선택

exo_design_hermesexo_design_hermes

"에르메스(HERMES)" 팀은 2018년, 테실리아 대학교(볼로스)의 IEEE 학생 분과와 중부 마케도니아 기술 교육 연구소의 IEEE 로봇 공학 및 자동화 학생 지부에 의해 설립되었습니다. 회의에서 첫 미팅 후, 이 학생 팀의 몇몇 구성원은 공동 프로젝트에서 협력하기로 결정했습니다. 

이 단체의 주 목표는 학생들이 순전히 인본주의적 및 인간중심적 특성의 제품을 제공하는 프로젝트에 참여하는 것입니다.

이 활동의 도우미는 의료적 문제에 필요한 모든 지식을 팀에게 제공하는 재활 센터인 "ELEPAP 테살로니키"입니다.

팀의 임무는 바로 운동 기능 장애가 있는 사람들을 국제 대회인 사이배슬론 2020에서 경쟁할 때 지원하기 위한 완전히 작동하는 외골격을 만드는 것입니다. 특히, 당사는 이 대회의 참가용으로 외골격 장치를 제작하는 그리스의 첫 번째 팀입니다. 이 외골격 장치의 목적은 사람과 기술의 조화로운 공존이라는 환경을 통해 무엇을 달성할 수 있는지 보여주는 것입니다. 이는 장애인의 삶의 질을 향상시키는 장치로 장애인이 직면하는 문제를 최대한 줄여줍니다.

최종적으로, 외골격의 사용은 오늘날 소수만이 가질 수 있는 럭셔리라는 점에 주목할 만합니다. 당사의 주 목표는 품질, 사용 편리성 및 안전성을 결합한 저렴한 장치를 만드는 것입니다. 인류 발전을 위한 더 좋은 세상을 만들어 봅시다.

에디터: Antonis Alexos