maxon Story

태양 에너지로 구동되는 드론

주제

xSun 6drive.techxSun 6drive.tech

XSun 사는 완전히 자동화된 임무 수행을 위해 에너지 독립적이고 스스로 결정을 내릴 수 있는 드론을 설계하고 제조합니다. 이 회사는 SolarXOne을 설계하기 위해 신뢰할 수 있는 고성능 하위 어셈블리가 필요했습니다. 바로 이것이 이 스타트업 기업이 추진 시스템을 위해 맥슨에 접근한 이유입니다.

Airbus Defence & Space 사에서 10년간의 축적한 경험을 바탕으로 벤자민 데이비드(Benjamin David)는 다소 단순한 아이디어를 바탕으로 XSun이라는 회사를 설립했습니다. 저고도에서 사용하기 위한 우주 기술 적응. 이 접근 방식으로 SolarXOne이 제작되었습니다. 탠덤 윙 타입으로 설계한 태양광으로 구동되는 자급식 전기 드론. 잠자리와 같은 디자인의 SolarXOne은 공기역학적 성능이 뛰어나고 태양광 패널의 넓은 표면적을 통해 최대한 많은 태양 에너지를 수집할 수 있습니다. 이 모든 것이 매우 뛰어난 고성능으로 작동하여, 완전 전기 환경 내에서 이루어집니다.

“저희는 신기술과 재생가능한 에너지원의 조합이 현재의 환경, 경제 및 사회 문제를 가장 잘 해결할 것이라고 굳게 믿습니다.”라고 벤자민 데이비드는 말합니다. 그는 또한 태양광 발전이 온보드 배터리 수명을 3배 증가시킨다고 강조합니다.

xSun 5drive.tech

인공위성과 마찬가지로 SolarXOne에는 기술이 가득 탑재되어 있습니다. 반은 비행기, 반은 드론인 이 UAV는 무게가 25kg이고 날개 길이가 4.50m이며, 여러 면에서 혁신적입니다.

  • 용이한 사용: SolarXOne은 드론처럼 작동하기 쉬우면서도 항공기 수준의 높은 성능을 발휘합니다.
  • 빠른 전개: 30분 안에 비행 준비 완료.
  • 항속 시간: 12시간의 직항 비행.
  • 저소음: 드론은 완전 전기식이므로 소음 없이 비행합니다.
  • 탁월한 핸들링: 구현된 기술의 선택과 결합된 공기역학적 구성으로 가능합니다.
  • 신뢰성: 사용자에게 높은 수준의 신뢰성을 보장하는 백업 시스템.
  • 낮은 유지관리: 모든 전기 장치는 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다.
  • 주간 또는 야간 비행 능력: 태양광 발전으로 충전되는 온보드 배터리.
  • 뛰어난 적재 용량: 자이로스코프, 고성능 카메라, 열화상 카메라, LIDAR 등: SolarXOne은 최신 통신 및 안전 기술을 포함하여 최대 5kg의 적재물을 운반할 수 있습니다.
  • 항공 표준을 준수하는 시스템: UAV가 최고 수준으로 인증되고 전 세계적으로 비행 허가를 쉽게 얻을 수 있음을 의미합니다.

넓은 범위의 애플리케이션

일일 비행 범위가 600km인 SolarXOne은 수천 에이커를 비행할 수 있으며 cm 단위의 정확도를 가진 이미지 해상도를 만듭니다. 결과적으로 많은 분야에서 다양한 임무를 수행하기 위해 드론에 관심을 갖고 있습니다.

  • 자연 보호 구역과 같은 육지 또는 바다의 넓은 지역에 대한 지도 및 지형도 작성,
  • 대규모 선형 인프라(파이프라인, 전기선, 도로, 강 등)에 대한 초고해상도 사진 측량,
  • 예를 들어, 삼림 지도 작성과 관련하여 정밀 농업을 위한 사진 측량,
  • 모니터링 및 검사 임무.

XSun은 드론을 판매하지만 운영 팀을 통해 SolarXOne 서비스도 제공합니다. 이 팀은 데이터 수집을 원하는 고객을 대신하여 드론을 날립니다.

dirve.tech-helice-maxonecx87flat
xSun 11drive.tech
dirve.tech-helice-maxonecx87flat
xSun 11drive.tech

1/2

“맥슨은 확실히 최고입니다”

효율성, 품질, 신뢰성 및 내구성. 이것이 SolarXOne 설계의 기본 원칙이었습니다. “완전 전기식 설계로 인해 저희는 모든 어셈블리에서 비용과 에너지 효율성을 위해 노력해야 했습니다. 이것이 바로 최고와 함께 일하는 것이 필수적인 이유이며, 이는 추진 시스템의 경우 맥슨을 의미합니다.”라고 XSun의 창립자는 말합니다. 항공우주 분야와 거의 동일한 요구 사항을 충족시키면서 가장 안정적이고 성능이 가장 뛰어나며 가장 작은 시스템을 찾는 것이 과제였습니다. “이 세 분야에서 맥슨은 확실히 최고입니다. 맥슨이 NASA에 로봇 모터를 공급하는 데는 합당한 이유가 있습니다! 저희는 맥슨이 드론 시장에 진입하는 것을 보게 되어 기뻤으며 상호 협력은 매우 빠르게 이루어졌습니다.”라고 벤자민 데이비드는 덧붙입니다.

드론이 12시간 이상 완전히 독립적으로 비행할 수 있도록 기술의 모든 측면에서 한계를 뛰어넘어야 했습니다. XSun은 다음 세 가지 영역에서 맥슨의 전문성을 활용했습니다.

  • 컨트롤러
  • 모터
  • 추진
xSun2 drive.tech
xSun4 drive.tech
xSun 8drive.tech
xSun drive.tech
xSun2 drive.tech
xSun4 drive.tech

1/4

“진정한 기술적 도전!”

2019년부터 XSun과 함께 일해 온 맥슨의 항공우주 프로젝트 엔지니어인 미카엘 니마츠(Michael Niemaz)는 “에너지 관점에서 볼 때 목표는 에너지 소비를 최소화하면서 되도록 가볍게 유지하는 것이었습니다. 진정한 기술적 도전이었습니다!”라고 회상합니다. 당시 맥슨은 첫 번째 드론 모터 제품군을 출시했습니다. XSun의 요구 사항을 충족시키기 위해 맥슨은 브러시리스 드론 모터 중 하나인 ECX 87 플랫을 채택했습니다.

맥슨의 항공 프로젝트 매니저인 루이제 뢰스코브(Luise Löskow)는 다음과 같이 말합니다. “저희가 XSun과 작업을 시작했을 때 이러한 유형의 모터 설계는 기본 형태로만 존재했습니다. 바로 이것이 저희가 센서와 같은 새로운 기능을 통합해야 하는, 아직 개발 중인 제품을 맞춤형으로 제작해야 했던 이유입니다. 저희 회사의 숙련된 팀(설계 엔지니어, 테스트 엔지니어, 품질 엔지니어, 구매자 및 생산 담당자)은 적절한 솔루션을 찾기 위해 다양한 기술 요구 사항 및 문제에 대해 심도 있는 논의를 했습니다. 마지막으로 ECX87 플랫 모터의 출력을 높이고 최적의 추진력을 위해 권선을 수정했습니다. SolarXOne은 이제 항공기 전면에 위치한 2개의 개조된 ECX87 플랫 모터를 갖추고 있습니다.”

“SolarXOne이 완전히 안전하게 도시 상공을 비행할 수 있도록 하기 위해 XSun은 가능한 한 드론 인증을 받기를 원했습니다. 여기에서 맥슨의 전문성이 중요한 역할을 했습니다. 저희는 미래에 인증받을 수 있을 만큼 충분히 신뢰할 수 있는 모터를 보장하는 빌드 품질을 제공하기 때문입니다."라고 미카엘 니마츠는 강조했습니다. XSun의 창립자는 이에 동의하며 다음과 같이 덧붙였습니다. “맥슨이 아닌 다른 파트너와 협력했다면, 같은 수준의 품질을 달성하기는 어려웠을 것입니다. 매우 상세한 25페이지의 테스트 보고서를 제공할 수 있는 회사는 거의 없습니다!”

2019년, 파리 에어쇼에서 만난 이래 맥슨과 XSun 팀은 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있습니다. 2020년 7월, 최초의 장거리 태양광 비행을 위해 SolarXOne은 CO2 배출 없이 12시간 동안 완전히 독립적으로 조용히 비행하는 데 성공했습니다. 그 후, 프랑스와 유럽의 다른 지역에서 다양한 고객을 위한 운영 과제를 완수했습니다.

더 상세한 정보가 필요하시면, 다음을 방문하십시오: XSun.fr

Author: Madeline Vassaux