maxon inside

“당사의 목표는 처음부터 넷제로(Net Zero)입니다”

주제

paravalux1

세 곳의 생산 공장과 사무실을 한 장소에 모으고 모든 직원을 하나의 커다란 파르바럭스(Parvalux) 가족으로 만드는 것, 바로 이것이 맥슨 그룹이 2018년 인수한 파르바럭스가 새 본사를 마련한 이유였습니다. 하지만 본사의 신축 건물은 훨씬 더 커졌습니다. 즉, 지속 가능성에 대한 선언입니다. 덕 셰파드(Doug Sheppard), 파르바럭스의 전무 이사, 에너지 효율적 재료, 재생 에너지 및 자가 정원의 가치 담당.

Doug Sheppard

Managing Director

Parvalux

이 신축 건물은 올바른 방향으로 나아가는 큰 한 걸음입니다. 이 건물은 2030년 이전에 탄소 중립 이상에 도달할 것입니다.

파르바럭스 하우스를 특별하게 만드는 것은 무엇입니까? 

처음부터 환경 오염을 되도록 낮게 유지하는 것이 목표였습니다. 당사의 목표: 생산 시 이산화탄소 배출을 넷제로로 낮추는 것. 당사는 에너지 효율성이라는 관점에서 원자재를 선택하였습니다. 지속 가능한 온수 처리 및 건물 난방을 위해 공기 난방 펌프를 사용하고 있습니다. 하부 구조물을 구축할 때 이전 건물에서 나온 약 7,000톤의 벽돌 및 콘크리트를 재활용하였습니다. 하지만 무엇보다도 당사 공장에는 이 지역의 각 건물에 설치된 가장 큰 광전지 시스템 중 하나가 있습니다. 저는 지붕 위에 있었습니다. 그 시스템은 정말로 거대합니다!

여기서 획득한 태양 에너지는 어디에 사용됩니까? 

당사는 이 에너지로 조명, 승강기 및 사무실 기기를 포함하여 이 건물을 운영하기 위해 소비되는 전력 전체를 충당할 뿐만 아니라, 매년 23,000kWh 이상의 잉여 전력도 있습니다. 당사는 이러한 잉여 전력을 생산 공정에 투입하여, 이러한 재생 가능한 에너지를 통해 공공 전력망에의 의존성을 줄입니다. 또한 이러한 잉여 에너지는 전기 자동차의 충전 스테이션으로 공급됩니다. 이렇게 당사는 직원들이 지속 가능한 교통 수단으로 갈아타도록 그 동기를 부여하려고 합니다. 


지속 가능성이 파르바럭스에 중요한 이유는 무엇입니까?  
 

당사는 사업을, 공급원에서부터 제품의 전체 수명 주기에 이르기까지 환경과 사회에 부정적인 영향을 끼치지 않고 운영하고자 합니다. 이를 위해 당사는 당사의 자체 건물을, 저희 영국인들이 듣기 좋게 말하는 바와 같이, 정상화시켜야 합니다. 이 신축 건물은 올바른 방향으로 나아가는 큰 한 걸음입니다. 이 건물은 당사에서 잉여 에너지를 생산하기 때문에 2030년 이전에 탄소 중립 이상에 도달할 것입니다. 이를 당사는 자랑스럽게 생각하고 있습니다.

가장 큰 도전은 무엇이었습니까? 

솔직하게 말씀드리자면, 에너지 효율을 위해서는 그 대가를 치러야 합니다. 지속 가능성이라는 당사의 희망을 비용에 대한 고려와 조화를 이루게 하기 위해서는 올바른 파트너가 필요했습니다. 

이 신축 건물은 얼마 전 준공되었습니다. 직원들은 회사 이전에 기뻐했나요? 아니면 어떤 아쉬움을 표시했나요?

당사의 기존 본사는 1961년에 건축되었습니다. 그 이후, 당사는 계속 성장하였고 그 건물은 노후화되었습니다. 직원들은 커다란 구내 식당과 최신 장비, 그리고 현대식 근무 환경에 기뻐하고 있습니다. 구사옥에서와는 달리 이 곳에는 회의실과 만남이 가능한 구역이 충분히 있으므로 서로에 대한 호기심과 협력을 촉진할 수 있습니다. 물론 이 신축 건물에는 장애인을 막는 장애물이 없으며 성중립적 시설이 있습니다. 개인적이거나 종교적인 목적에 사용할 수 있는 다용도실을 제공함으로써, 당사는 이민 배경을 지닌 직원을 포함하여 모든 직원의 안녕을 적극적으로 지원합니다.

 

귀하는 개인적으로 어떤 점을 가장 기쁘게 생각합니까? 

직원이 과일과 채소를 심을 수 있는 정원이 제게는 하이라이트입니다! 개인적으로 자신만의 옥외 공간을 소유하고 있지 않는 모든 사람에게 이 정원은 물가가 높은 이 시기에 작은 도움이며 개인적인 웰빙에 기여할 것입니다. 옥상도 멋진 장소로서 조용히 커피 한 잔을 즐기거나 유쾌한 BBQ 모임을 갖는 데 이용할 수 있습니다. 하지만 저는 실용적인 사람으로서, 저에게 가장 흥미로운 측면은 저희가 세계 정상급의 생산 센터에서 의욕적인 고급 인력과 함께 환상적인 모터 솔루션을 개발할 수 있다는 점입니다. 그리고 이와 동시에 당사에서 모든 직원을 커다란 파르바럭스 가족으로 모은다는 점도 그러합니다.  

파르바럭스에 대해

영국의 이 기어 모터 제조사는 무엇보다도 의료기기와 산업용 자동화 시스템에 사용되는 고성능 드라이브로 맥슨의 포트폴리오를 확장합니다. 파르바럭스는 1947년에 설립되었으며, 1957년부터 영국 남서부의 도셋에 본사를 두고 있습니다. 2018년, 맥슨이 인수한 이 회사는 회사 이전과 함께 세 곳의 공장을 한 지역에 모아 몇 년 전부터 지속적으로 증가하고 있는 제품에 대한 수요에 대응하고 있습니다. 본머스 지역에 소재한 풀의 테크놀러지 로드에 있는 새 본사는 생산 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 필요에 따라 사용 공간을 두 배로 늘일 수 있습니다.


맥슨의 참여

지속 가능성의 추구 및 미래 지향적인 작업 형태는 맥슨의 특징이기도 합니다. 따라서 맥슨은 본머스의 생산 공장에서 파르바럭스의 새 본사를 개발하고 건축하는 데 부지 비용을 포함하여 2천9백8십만 파운드를 투자하였고, 최신 생산 설비를 갖추는 데 3백만 파운드를 투자하였습니다..