maxon Story

코로나 19: 드라이브 기술과 물리적 거리두기

주제

Pepper_interactionPepper_interaction

코로나 19의 확산과 관련된 위생적 위기로 인해 모든 사람들은 사회적 거리두기를 실천해야 합니다. 전동화 및 자동화 솔루션이 하나의 솔루션으로서 빠른 속도로 개발되고 있습니다. 이 기사에서는 비인간화하지 않고 인간적인 상호작용을 재창조하는 혁신을 둘러보고자 합니다.

 

배송 및 물류 로봇


오염 위험을 줄이기 위해 전 세계적으로 비접촉 배송에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 고객이 이동하지 않거나 배달원을 노출시키지 않은 상태에서 매장을 계속 운영하도록 하기 위해 스타십 테크놀로지스(Starship Technologies) 사는 배달 로봇을 배치했습니다. 바퀴가 여섯 개 달린 미니 아이스박스 모양의 이 소형 로봇은 자율적으로 거리에서 이동하여 음식과 기타 필수품을 배달합니다. 센서, 카메라, 고성능 모터가 장착된 로봇은 장애물을 피하며 자신의 임무를 수행합니다. 목적지에 도착하면 앱을 통해 잠금을 해제하여 주문을 검색할 수 있습니다. 이와 같은 AGV(무인운반차: Automated Guided Vehicle) 애플리케이션에는 맥슨의 소형 드라이브가 아주 적합합니다. 맥슨 EC 플랫 및 EC 프레임리스 DC 모터와 맥슨 모터(IDX 전자 장치 내장)는 이러한 유형의 애플리케이션에 많이 사용됩니다.

AGV_GettyImages

스타십 테크놀로지스 사의 AGV.

다른 도시에서는 프랑스 회사인 샤크 로보틱스(Shark Robotics) 사의 콜로수스(Colossus)와 같은 로봇이 하이드로알코올 젤을 도포하여 도로와 공공 장소를 소독합니다. 맥슨 DC 모터로 제작된 이 로봇은 적대적인 환경과 고위험 상황에서 작동합니다. 콜로수스는 또한 노트르담(Notre Dame) 화재에서 소방관과 함께 작업했습니다.


드론을 통한 의약품 배달은 접촉을 최소화하기 때문에 미국에서도 사용되었습니다. 현재 배송되는 제품은 특정 무게를 초과할 수 없으며 배송은 지정된 장소로 제한됩니다. 드론 배송에도 수많은 규정이 적용됩니다. 


맥슨은 현재 시행 중인 안전 기준 중 가장 엄격한 기준을 준수하고 전체 효율성을 높이고 비행 시간을 늘리기 위해 에너지 소비를 최소화한 UAV(무인항공기)에 특수 설계된 새로운 제품군을 개발했습니다.


보조 및 반려 로봇


전 세계의 여러 도시에는 친절해 보이는 “휴머노이드” 로봇이 배치되어 노인과 환자를 돕고 있습니다. 이탈리아의 치르콜로(Circolo) 병원에서는 바퀴 달린 로봇이 코로나 19 환자의 침대 옆으로 이동하여 환자의 건강 상태에 대한 정보를 수집합니다. 인도에서는 로봇이 환자의 방으로 직접 의약품과 음식을 가져다주는 역할을 담당했습니다. 일본에서는 로봇 페퍼가 호텔에 격리된, 경미한 증상을 보이는 환자들을 따뜻하게 맞이하며 편안하게 대해주었습니다. 지치지 않고 오염이 불가능하며 보호 장비를 착용할 필요가 없는 로봇은 병원 환경에서 특히 그 유용성을 입증했습니다.


소프트뱅크(Softbank)에 인수되기 전, 프랑스에서 설계된 페퍼(Pepper)에는 마이크와 스크린이 장착되어 있어 원격현장감(Telepresence) 애플리케이션을 사용하여 환자가 감염의 위험 없이 친척과 이야기를 나눌 수 있도록 합니다. 손가락과 바퀴에 맥슨의 모터가 장착되어 있고 친근한 얼굴로 설계된 이 휴머노이드 로봇은 파리의 피티살프트리에(Pitié-Salpêtrière) 병원에서도 테스트하였습니다. 원격으로 제어되는 페퍼는 중환자실에서 처음 사용된 뒤 병원 안내 데스크로 재배치되었습니다. 이제 이 로봇은 일반 시민에게 안전 규칙을 알려주며 병원 직원에게 이완 운동을 안내하기도 합니다.

Pepper_hand

이러한 지원 솔루션은 고객을 안내하기 위해 매장에서도 사용할 수 있습니다. 여기서 운영자는 로봇을 원격으로 제어하고 비디오로 통신합니다.


노출 없이 외부 세계와 접촉할 수 있기 때문에 반려 로봇은 노인 시설에서도 그 가치를 입증했습니다. 프랑스 북부의 스타트업 회사(루베)는 약 20대의 반려 로봇, 큐티(Cutii)를 무료로 제공했습니다. 큐티는 주민들에게 다양한 활동을 제공하며 화면에서 사랑하는 사람과 영상통화를 할 수 있도록 합니다. 로봇은 부드러운 체조, 이야기, 역사 정보 및 제로 폐기물 작업장을 안내합니다. 


이러한 보조 및 반려 로봇은 인간 사이의 물리적 접촉을 제한하지만, 가상의 인간 상호작용을 강화하기도 합니다.


그러면 모터 기술은 어떨까요?? 예를 들어 기술적 요구 사항, 온도 관리 또는 전원 공급장치로 인해 설계에서 드라이브 통합의 용이성이 제한되는 경우가 있습니다. 더 자유롭게 설계할 수 있는 경우 인간-로봇 관계에 전념하는 로봇 시스템의 제작자는 성공적으로 로봇을 제작할 수 있습니다. 맥슨은 수년 동안 모터와 전자 장치의 소형화를 최적화하기 위해 노력해 왔으며 현재 배터리 시스템(및 BMS - 배터리 관리 시스템)도 제공하고 있습니다. 


산업 자동화 및 물류 4.0


생산의 자동화, 특히 포장 기계는 사회적 거리두기 측면에서 이점이 있습니다. 예측 유지보수, 원격 및 실시간 제어를 통해 생산 장비 주변에 있는 운영자의 수를 제한할 수 있습니다. 인더스트리 4.0의 이러한 원칙은 생산 속도를 실시간으로 조정할 수 있는 유연성도 제공합니다. 

Robos Logistic

모터의 위치제어 및 동기화를 위한 맥슨의 고성능 ZUB 다축 컨트롤러로 인해 원격 제어가 가능합니다. 운영자는 기계 근처로 이동하지 않고도 오작동을 즉시 인식할 수 있습니다. 맥슨의 소형 IDX 드라이브에 사용되는 EtherCat, Can Open 또는 I/O 통신 버스는 성능, 신뢰성 및 연결성을 제공합니다.


물류: 무인운반차(Automated Guided Vehicles: AGV)와 자율이동 로봇(Autonomous Mobile Robots)은 코로나 위기에서 매우 중요한 역할을 하였습니다. 자율적이고 무거운 짐을 운반할 수 있는 이 차량은 인간의 상호작용을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 프랑스 스타트업 회사 iFollow 사가 개발한 협업 및 독립 로봇 아이로지스틱스(iLogistics), 또는 Exotec 사가 개발한 스카이로그(Skylog)가 있습니다. DC 모터는 컴팩트하고 효율적이어야 합니다. 맥슨의 전동 휠, 배터리 및 관리 시스템을 권장합니다. 또한 맥슨의 위치제어 컨트롤러와 소형 IDX 드라이브도 사용됩니다.


결론적으로, 2020년 전 세계적인 팬데믹 기간 동안 물리적 거리두기라는 제한으로 인해 연결되고 자율적이며 지능적인 혁신으로 가는 문이 열렸습니다. 인간 관계를 유지하고 비즈니스 관계를 발전시키며 연결성과 개인화를 더 확장시킬 수 있습니다. 맥슨이 제공하는 기술은 원격 이동에 생명력을 불어넣고 유대관계를 더 돈독하게 유지시켜 줍니다.

Image Copyrights
Andy Kelly Unsplash, Franck V.Unsplash, Starship

Author: maxon France