maxon Story

2030: 실험 및 약물 전달

주제

drive tech header challenge 2030drive tech header challenge 2030

30년 이상, 맥슨 프랑스는 지속적으로 최적화된 지능형 모션을 의료 기기 제조업체에 제공하기 위해 노력하고 있습니다.


실험실 장비 및 약물 전달 장치의 전문 생산업체를 위한 2030년 과제에 전념하는 두 번째 백서에서는 전동 의료 기기 시장에 대한 자세한 분석 자료를 제시합니다. 이러한 장치는 과학적, 사회적 및 규제 변화로 인해 발생하는 새로운 문제에 직면해 있습니다. 맥슨 프랑스는 P4 의학 혁명의 최전선에 있으며 여기에서 전동화 및 메카트로닉스에 대한 지식을 공유하고자 합니다.

여기서 CEO인 알랭 퐁틸(Alain Pontille)이 논의한 바와 같이 수많은 과제가 기다리고 있습니다.

Template DriveTech 1500x1000 int alain lb2 2

"당사는 프랑스에서의 혁신 개발에 대한 책임을 인지하고 있습니다.” 알랭 퐁틸 MDP의 CEO – 맥슨 프랑스

 

체외 진단 장비 및 약물 전달 시스템 시장 개발에 대한 귀사의 비전은 무엇인가요?


알랭 퐁틸: IVD 시장은 지난 20년 동안 지속적으로 진화해 왔습니다. 당사는 새로운 실험실 기계를 위한 완전 메카트로닉스의 서브 어셈블리 설계, 개발 및 생산에서 이 분야의 메인 업체를 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 이러한 프로젝트는 항상 정밀도와 소형화에 중점을 둔 실제 기술 과제로 구성됩니다. 현장 진료 검사 개발의 새로운 프로젝트는 더 많은 연결성과 더 컴팩트한 인체 공학으로써 진정한 개선을 제공합니다. 반면에 약물 전달용 주사기는 기계 공학, MID, 연결성 및 점점 더 컴팩트한 경량 설계의 조합과 같은 기술 구성 요소의 혼합에 대한 문을 열어 줍니다.

 

이러한 시장과 관련된 회사에 무엇을 제공하나요?


당사는 일반적으로 이러한 분야에서 보통 주요 기술 및 재정적 과제를 가지고 매우 혁신적인 개념으로 추진되는 신생 회사와 협력하고 있습니다. 당사의 역할은 개념을 증명할 수 있는 "간단한" 솔루션을 신속하게 제공하는 것입니다. 이는 프로젝트의 미래를 보장하도록 자본을 조달하기 위한 주요 단계입니다.

Template DriveTech 1500x1000 int alain lb2 3

당사는 프랑스에서의 혁신 개발에 대한 책임을 인지하고 있습니다. 이를 위해서 회사들이 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있도록 장기적인 지원을 제공하는 특수 시스템을 제작했습니다.

당사의 시장 관리자인 버지니 미알란(Virginie Mialane)은 또한 의료 기기 전문가입니다. 그녀는 프로젝트 관리자로서 지난 15년 동안 많은 IVD 애플리케이션 개발을 이끌어 왔습니다. 버지니의 배경과 경험은 의료 기기 분야의 혁신적인 회사를 위한 지원 및 개발에 대한 제안을 구조화하고 강화하는 데 필요한 능력이 됩니다. 이것이 바로 맥슨 프랑스에 있어 최우선 사항입니다.

"의료 기기를 위한 메카트로닉 설계는 고도로 발전된 기술 솔루션입니다.”


당사의 전동 의료 기기 전문가와 언제든지 상의하실 수 있습니다.


거의 30년 동안, 당사는 체외 진단 기기에서 능동 이식형 의료 기기까지 의료 산업을 위한 완전 메카트로닉 시스템을 설계, 개발 및 생산해 왔습니다. "의료 기기를 위한 메카트로닉 설계는 소형화 및 저중량, 멸균 공정에 대한 내성, 초고속 작동, 긴 수명 및 무엇보다도 신뢰성 관련 요구 사항을 위한 고도의 기술 솔루션입니다."

Author: maxon France