Media Release 2022/07/07
世界一軽量なマウンテンバイクが、maxon BIKEDRIVE AIR搭載で登場

スイスの自転車メーカーThömus社は、世界初の重量15kg未満のフルサスペンション仕様クロスカントリーEマウンテンバイク、新型Lightrider E Ultimateを発表しました。これまでにない今回の軽量化は、Thömus社製の超軽量・超高弾性カーボンフレームに搭載された、小型で優れた効率性を発揮するmaxon BIKEDRIVE AIRドライブによって実現しています。
2021年冬期に始まった、Thömus社とmaxonとの協力関係は、ワールドカップ Eマウンテンバイクレースにセンセーションを巻き起こすだけに留まりません。ここ数ヶ月の間、その舞台裏でさまざまな改良が行われてきた新型超軽量Eマウンテンバイクは、maxon BIKEDRIVE AIRドライブの導入とともに、Eマウンテンバイクの新時代の幕開けを告げる存在となっています。総重量15 kg未満のスリムで高剛性のフレームを備えたLightrider E Ultimateは、あらゆる地形でスムーズで俊敏な操作性を発揮する、真のレーシングマウンテンバイクです。
Thömus社のCEOでありオーナーでもあるトーマス・ビンゲリ氏 (Thomas Binggeli) は、この新たな開発が重要な転機であることを述べています。「Lightrider E Ultimateは、maxonとわが社のワールドカップチームが密接な協力のもとに開発した製品です。その乗り心地と軽量化について、トレーニングを通じて寄せられた反応は、実にセンセーショナルなものでした。この新型Eバイクは、プロの競輪選手だけのものではありません。このバイクの傑出した走行感は、あらゆるドライバーの皆さんに堪能していただけます」。
乗り心地とデザインの絶妙な組み合わせ
わずか3.5キログラムと、ほとんど加重を感じさせないmaxonドライブとThömus社の高品質カーボンテクノロジーの組み合わせにより、ワールドカップ総合優勝者マティアス・フルッキガー (Mathias Flückiger) 氏のワールドカップバイクと同様、自然で滑らかな乗り心地を実現します。Lightrider E Ultimateは、急勾配になると追い風が優しく背中を押しているように作用する、グループでのトレーニングやツアーに最適なバイクです。maxon BIKEDRIVE AIR Eバイクシステムの独自のフリーホイール技術により、自然な電動アシストのオン・オフが可能になっています。その結果、通常のバイクとまったく変わらない、重量と俊敏性が絶妙なバランスで採用されたEバイクとなっているのです。さらに、Lightrider E Ultimateは超小型のフレームサイズにも搭載することができるため、あらゆる人々に適しています。
maxonの60年の歴史において培った火星探査車用駆動モータ開発の知見によって実現したコンパクトなシステムのおかげで、バッテリーは外側から見えないデザインでフレームに内蔵されています。トップチューブにわずかに見える操作ユニットだけが、このバイクが電動アシスト式であることを示しています。容量250 Whのバッテリー、さらにオプションのレンジエクステンダーで250 Whの追加容量を搭載することで、技術的に難題の多いトレイルでの要件も難なくクリアされています。
細部に至るまでスイス製のこだわり
Thömus社は、30年以上にわたり、スイスのハイテク自転車業界を牽引するメーカーです。オリンピックメダリストであるマティアス・フルッキガー氏も、このブランドのバイクを4年間愛用しています。唯一無二のジオメトリと運動学的特徴を備えたこの新型Lightrider E Ultimateは、Thömus Maxon スイスマウンテンバイクレーシングチームのトップライダーたちの協力を得て開発されました。ワールドカップレースでは、プロの選手はThömus社のLightriderバイクを乗りこなしています。これを強く踏襲したこの新型Eバイクでは、チームは最適な心拍数とパフォーマンス範囲を超えることなく、より頻度を高めてトレーニングを実施することができます。「従来よりもずっと長いトレーニングセッションを行うことができるため、技術をさらに向上させることが可能になりました。Lightrider E Ultimateは、真のゲームチェンジャーとなり得ることでしょう」。マティアス・フルッキガー氏はこう語ります。
maxonドライブシステムを搭載した新型Lightrider E Ultimateは、Thömus社にて価格6390スイスフランからご購入いただけます。
テクニカルデータ
バッテリー容量 | 250 Wh (統合型バッテリー) + |
|---|---|
トルク | 30 Nm | 40 Nm (ピーク時) |
最大サポート | 25 km/h | 20 mph |
重量 | 最低14.8 kg |
サイズ | XS/S、M/L、L/XL |
タイヤサイズ | 29インチ |
フロントスプリングストローク | 120~150 mm |
リアスプリングストローク | 120~130 mm |
ステアリングチューブ角度 | 65.5°/66.5° |
用途 | クロスカントリー/トレイル |