ポンプと薬剤投与用ドライブシステム

マイクロリットル単位の正確さ

医療技術では、生命の危険に関わる重要な医薬物を高精度で計量投与することができるデバイスが求められています。コンパクトで信頼性の高いmaxonモータと静かなドライブとエンコーダの組み合わせにより、ポンプと薬剤投与システムの最高の精度が保証されます。

ポンプと薬剤投与用ドライブシステム

細部に至るまでスイス製のこだわり

1時間あたり数ミリリットルであっても、まるまる1リットルであっても、輸液ポンプによる薬剤の投与量は絶対に正確で、信頼性が高く、均一でなければなりません。 maxonドライブは、スプレーポンプやペリスタルティックポンプの大手メーカによって採用されています。

  • 線的なモータ特性、優れた制御性
  • 高性能かつ優れた電力密度
  • 低発熱の高効率モータ
  • 低振動かつ低騒音
  • 最小限の電磁障害
  • 長寿命

Certifications

maxonはSN EN ISO 13485認証を取得しています。

maxonの医療用ポンプおよび薬剤投与システム用ドライブソリューションは、ISO 13485の要件に準じてカスタマイズすることが可能です。この市場セグメント向けに選択された生産拠点も、SN EN ISO 13485認証を取得しています。

  • 医療機器の製造により、患者への潜在的リスクを最小限に抑えます
  • プロセスおよび原材料のトレーサビリティが確保されます
  • モータとドライブシステムは、ULまたはCSA規格の認証を取得することが可能です

Drives

maxonが提案する、ポンプおよび投与システム用ドライブソリューション

Medikamenten-Dosiersystem_

薬剤投与用ポンプ

コンパクトで信頼性の高いDCモータと静寂なギアヘッドおよびエンコーダの組み合わせにより、インスリンなど生命に重要な薬剤を、確実かつ正確に体内に供給します。また、maxonドライブが発揮する高効率とフェイルセーフ設計により、ポンプシステムは従来のバッテリで長期間にわたって動作することが保証されています。


    GettyImages-962036720

    透析ポンプ

    これまでは、透析が必要な患者は、重量100キログラム以上の機械に接続されて治療を受けるために病院へ通う必要がありました。この治療は、週に何時間も数回行う必要があります。特別開発されたベルトドライブを備えたmaxonのドライブシステムにより、近い将来、透析患者の定期的な血液浄化療法がさらに容易になる可能性があります。携帯型透析装置やバックパック型透析装置には、小型化されたコンポーネントが必要となります。これらのコンポーネントは、非常に高性能であると同時に、日常的な使用のなかで生活にほとんど影響を及ぼさないよう、可能な限り静寂である必要があります。


      GettyImages-1358004415

      ペリスタルティックポンプ

      医療技術やライフサイエンスで使用されるペリスタルティックポンプには、maxonの標準コンポーネントで作成されたモータにカスタム仕様のギアを追加。こうしてアプリケーション固有のシステムソリューションを構築しています。これによりペリスタルティックポンプは、液体を高精度で相互汚染なく供給し、最大耐用年数と最適なパフォーマンスを実現します。


        ショップへ

        Configuration

        新たなアイデアがプロジェクトを生む

        maxonドライブがカスタマイズ可能であるのはこのためです。maxonのドライブ技術は、世界中のハイレベルな要件が適用される医療アプリケーションで使用されており、その実績を証明しています。maxonの製品には医療技術の標準ソリューションが含まれていますが、固有のプロジェクト要件に適応させることも可能です。

        医療技術分野向けドライブソリューション

        今すぐパンフレットをダウンロードしましょう

        医療技術分野における用途の概要に加え、インスリン ポンプ、輸液ポンプ、または呼吸装置に関する弊社の主要製品群についても詳しくご紹介します。 

        Corporate Blog

        サクセスストーリー

        maxonは、プロトタイプ向けの特殊ソリューションを非常に短期間で提供し、連続生産で最高の品質を実現することができます。
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        マクソンモータを利用した呼吸療法

        睡眠病や睡眠障害の症状は多岐にわたり、市場にはさまざまな治療法であふれています。医療機関用であるか自宅用であるかに関係なく、人工呼吸器にはひとつの共通点があります。それは、装置の心臓部を駆動しているのがマクソンのモータであるということです。
        もっと読む
        Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newmaxon Story

        技術革新の10年

        France Medicalのマーケットマネージャであるヴィルジニー・ミアレーンに、重要な応用分野のさまざまな実装例を通じて、電動医療機器分野における過去10年間の変動についてインタビューしました。
        もっと読む

        お問い合わせ

        ほかにご不明点やご質問は   ございますか?

        maxonの医療技術専門チームが皆様のご質問にお応えいたします。