私たちのあるべき姿
私たちは電動ドライブに情熱を傾ける企業です
私たちは1つのチームです。私たちはさまざまな分野で活動していますが、共通の目標を持っています。それは、卓越したドライブテクノロジーをさらに向上させることです。私たちは、アイデアを持続可能で実行可能なソリューションに変換し、世界に変革をもたらすお客様を支援します。
好奇心と精度で限界を乗り超えます
maxonで働くすべての人には共通点があります。それは、技術が世界をすべての人にとってより良い場所にできると確信していることです。だからこそ、私たちは限界を乗り越え、意欲的な目標を達成するために、互いに刺激し合うことを大切にしています。
3200
名のさまざまな分野の専門家が集結しています。
40
か国にmaxonグループの拠点があります。
707.7
millionスイスフランの売上高を2022年にチームとして達成しました。

私たちの価値
私たちの基本原則は、私たちを成功に導く原動力です。これらの基本原則は、私たちのあるべき姿、そしてどのように行動すべきかを示す指針です。


maxonで従事する人々
世界がかつてないほど急速に変化している今日、弊社は不変の存在である従業員に信頼を置いています。私たちは、極めて献身的な人々から成る国際色豊かなチームです。私たちは、力を合わせてmaxonの日々の前進に貢献しています。
プロフェッショナル
キム・ジュヨン
韓国のテストエンジニアで、生活を楽にする最先端技術に意欲的に取り組んでいます。ただし、彼の肩越しに仕事ぶりを垣間見るには、聴覚保護具と手袋を着用する必要があります。彼はあらゆる条件下でドライブの品質をテストするため、極端な条件下でシミュレーションを行っています。例えば、極限の寒さや究極の暑さでのシミュレーションなどです。

プロフェッショナル
イルディコ・ラズネ・オルダシ
ハンガリーのヴェスプレームで精密DCモータのロータを製造するオペレータです。彼女は、作業を迅速かつ絶対的な精度で行わなければならないということをあまり苦にせず、自分の製造したモータが医療、産業オートメーション、自動車、航空機、ロボット工学分野で使用されているということにやりがいを感じています。

プロフェッショナル
ロビン・フィリップス
弊社宇宙研究所の責任者であり、チームを率いて可能性の限界に挑戦しています。彼はチームと共に、現在NASAの探査車パーサヴィアランスで使用されているブラシレスドライブのために重要なアイデアを開発した人物です。彼は、maxonドライが宇宙に遠征し、医療など他の分野のお客様にも、宇宙飛行で培った専門知識で恩恵を分かち合えることを誇りに思っています。

プロフェッショナル
アルバネ・ロカナジ
maxonのクリーンルームで勤務している生産チームの一員です。変化に富む仕事ですが、非常に厳しい任務でもあります。無菌環境では、換気機器だけでなく、何よりも作業を行う人々に高い要件が求められます。この環境で働くには、特別な訓練を受け、厳格な規律を順守する必要があります。作業服はクリーンルームのランドリーから真空パックされた状態で届き、衛生マスク、ヘアネット、手袋、静電防止靴の着用は必須です。また、手袋をすぐに再度消毒する必要があるため、無意識に自分の顔に触れないようにする必要があります。

プロフェッショナル
スミット・トーマス
調達プロジェクトマネージャーで、サプライチェーン管理の専門家であり、常に改善の可能性を追求しています。
お客様にどのような付加価値を提供できるかを見つけ出すため、バリューチェーン全体に沿って人々と交流し、学び、協力することを彼は重視しています。

拠点
スイスで生まれ、世界へ羽ばたく
弊社では、全世界で3,200名の従業員が勤務しています。私たちが重視していることは、スイス本社と世界41か国の拠点との交流と良好な協力関係です。弊社は、お客様に寄り添いつつ、相互に良好なネットワークを築いており、販売、3大陸での自社生産、現地での組み立てなど、重要な事業分野を構築することができます。