企業ブログ

好奇心を追い求めて。実践に基づいた経験

ドライブ技術の分野における最新技術開発に興味がありますか? maxonブログでは、弊社のスペシャリストが、彼らの業務内容、新しいmaxon製品、エキサイティングなコラボレーションから得た経験について詳しくご紹介しています。 

maxon

maxonは、ドライブテクノロジーを生み出す拠点です。システムソリューションの重要コンポーネントの選定、または特定の業界の前に立ちはだかるエンジニアリングの課題など。その答えは、maxonのブログで見つかります。

トピック

  • maxon_website_engineers_searching_mechatronic_drive

    Story

    ユーザーエクスペリエンスが向上したmaxonの新ウェブサイト:6つの特長

    「複雑さ」はマクソンにとって、特別なことではありません。それはまさに、日常業務そのものなのです。また、マクソンが大事にしている品質、精度、最高のサービスといった要件は、ウェブサイトにも求められます。このため、マクソンはウェブサイトの使いやすさにおいても常に最適化を進めています。以下では、マクソンがどのようにしてこの新ウェブサイトの開発を進めたかをご紹介します。
    もっと読む
  • Versatrax 100 Pipe Inspection Crawlermaxon Story

    隅々まで這い回る、クローラーロボット

    始まりは、引退間近の 2 人のエンジニアが始めたひとつのプロジェクトでした。そして現在。カナダの Inuktun 社のモジュール式検査ロボットは世界中で導入され、最悪な環境条件をものともせず働き続けています。
    もっと読む
  • 160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes

    最高の精度: 世界初の眼科手術

    今日では、さまざまな手術でロボットによる支援システムが利用されています。その一方で、従来、眼科手術においてはこの技術を用いることができませんでした。しかし、オランダのある会社がこの状況を変えました。このシステムは、世界で初の功績となります。
    もっと読む
  • ENX_13_EASY_INTmaxon Inside

    エンコーダの選定 – パート 3: 回転数制御

    一般的な詳細分析により、精密な回転数制御を行うには、最高レベルのエンコーダ分解能が必要であることが実証されています。エンコーダ分解能は、要求される回転数精度の 2 乗に比例して増加します。さらに、高速制御ループが必要となり、質量慣性が高くなると、回転数安定性に良好な効果が出ます。
    もっと読む
  • Helping hands dt 1500x1000maxon Story

    救助の手をさしのべる

    緊急時に人を救援することができる救助隊がその現場にいることは非常に重要です。しかしまた、最先端テクノロジーも重要な役割を果たします。救助活動を成功に導くには、人間と機械が強力なコンビを組む必要があります。私たちは、エンゲルベルク救助隊のスイスアルペンレスキュー チームと共に、行方不明者の捜索に参加しています。
    もっと読む
  • GettyImages-1169088875maxon Story

    真空技術工場

    半導体産業では、清浄度と精度が絶対不可欠です。このため、スイスの真空スペシャリストVAT社は、マクソンと共にウェハ用ドライブシステムを開発しました。
    もっと読む
  • EcoTeam_Car_webYoung Engineers Program

    効率的な車両の制動力

    TUfast Eco Team は、高効率の電気自動車を毎年設計・製造する、約 40 人のメンバーで構成された学生チームです。2016 年、チームはプロトタイプ「eLi14」により、レギュラーガソリン (オクタン 95) での航続可能距離 10,957.02 km/L に匹敵する、1,232.27 km/kWh という最も効率的な電気自動車の世界記録を樹立しました。このチームは 2017 年には、初代アーバンコンセプトカーである muc017…
    もっと読む
  • Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet mecamaxon Inside

    メカトロニクスプロジェクト仕様の最適化

    プロジェクト仕様は、お客様のニーズと希望を定義し、スムーズにプロセスを実行するための前提条件です。これらの仕様は、製品に求められる機能を記述し、技術要件と満たす必要があるニーズを示しています。仕様には2種類あります。技術仕様には要件と制約が含まれ、機能仕様には製品がどのように問題を解決するかが記述されています。メカトロニクスプロジェクトにもこのルールが当てはまります。通常提供される標準的な情報のほかに、ここでは仕様を最適化するための3つの重要なヒントをご紹介します。
    もっと読む
GettyImages-1461120258

メディアセンター

さらに多くのストーリーや出版物をご覧いただけます

maxonメディアセンターでは、無限に広がるmaxonの世界のエキサイティングなストーリーをご紹介します。ここでは、製品パンフレットやカスタマーマガジンの最新号やアーカイブ版など、さまざまな出版物にアクセスできます。出版物の多くはダウンロードしていただくことも可能です。 

もっと読む