maxon Young Engineers Program

明日の世界を共に動かす

maxon Young Engineers Program (YEP) は、科学研究の成果と技術的ブレークスルーに基づくイノベーションプロジェクトを対象とした支援プログラムです。YEPでは、実現可能性を再定義し、先見的アイデアを具現化します。 

傑出したエンジニアリング能力でグローバルな課題に対応

maxonは、YEPを通じ、全世界の大学生向けに学際的プラットフォームを構築しています。このプログラムは、さまざまな分野を結集し、理論と実践、ソフトウェアとハ​​ードウェアイノベーションを組み合わせ、科学と産業分野間の協力を促します。グローバル企業であるmaxonは、あらゆるアイデアの可能性を最大限に引き出すリソースとモチベーションを備えています。

YEP ストーリー

飛行ロボットのパイオニア

チューリッヒ工科大学のフォーカスプロジェクトの一環として、8名の学士課程の学生たちが、任意の位置にホバリングして物体を掴むことができるドローンを製作しました。クワドロコプターよりもさらに機動性が高いこのドローンは、飛行ロボット工学技術を新たな高みに引き上げるものです。

もっと読む

maxon

«今日の学生たちは、明日を担う各分野の専門家となる人材です。私たちは彼らに壮大なアイデアを抱いてもらうことを望んでいます!»

ビジョン/ミッション/チャレンジ

誰のために?

機械工学とロボット工学を専行する学生たち、エンジニアリングチーム、並外れたアイデアをもつ若く才能のある人材や革新的スタートアップ企業を対象としています。  

何のために?

航空宇宙産業、モビリティ、イントラロジスティクス、医療技術、産業オートメーション向けの駆動技術分野における、非凡なイノベーションプロジェクトをサポートします。 

YEPの焦点

優れたエンジニアリング、優れた科学、地球規模の課題、持続可能性、競争力の獲得を目指しています。 

YEPへの応募

貴方のアイデアを募集しています

maxonは、医療技術、航空宇宙、産業、モビリティの駆動技術における現在の課題のソリューションに貢献し、革新性を追求するため、全世界の学生の皆様のアイデアを募集しております。最も先見性があり、先進的で科学的に有意義なプロジェクトが厳選され、割引価格での製品の提供、および専門家たちによる技術サポートを受けることができます。

応募プロセス 

  • オンラインフォームに入力し、プロジェクトドキュメントをアップロードします。
  • スイスの本社でお客様の応募内容を審査します。必要に応じて米国またはアジアを拠点とするmaxonチームも参加します。
  • 貴方のプロジェクトがYEPによってサポートされるか、またどのような方法でサポートされるかについて連絡を差し上げます。

YEP

maxon YEPプロジェクト

壮大なアイデアを全力でサポート飛行ロボット、持続可能な収穫機、月面工場や外骨格など、YEPは世界中で優秀なエンジニアリング人材の支援をミッションとしています。ここでは、若く才能のある人材が専門知識とスキルを活用して、世界をより良い場所にするために取り組んでいる、熱意溢れるさまざまなプロジェクトをご紹介します。  

  • DSC00075_2Young Engineers Program

    ワンランク上にステップアップ

    多くのロボットにとって、階段は未だに乗り越えることが困難な障害物です。ところが、スイス連邦工科大学チューリヒ校 (ETH) の若い学生チームは、これらのステップを簡単に乗り越えることができるように設計した車両を構築しています。
    もっと読む
  • 8261Young Engineers Program

    maxonがチームEdgeをロボカップ優勝に導く

    2024年、オランダ アイントホーフェンを舞台にしたRoboCup Juniorの主役はまさしく日本代表のチーム「Edge」でした。彼らはこの大会で4つの部門で1位を獲りました。
    もっと読む
  • robot_hand_1Young Engineers Program

    敏捷な協働ロボット

    カナダのラバル大学の研究者たちは、人間の敏捷性に匹敵する新型協働ロボットの開発に取り組んでいます。
    もっと読む
  • RWS transparentYoung Engineers Program

    アクティブリアホイールステアリング

    「アクティブリアホイールステアリング」とは?
    もっと読む
  • wormrobot_maxonYoung Engineers Program

    複雑さの克服

    学位論文からスタートアップ企業が誕生するまで: 5人の若いエンジニアたちは、自然から着想を得た新しいアプローチで、下水道更生ロボットに市場導入を試みます。
    もっと読む
  • DriveTech Water PollutionYoung Engineers Program

    将来の水質変化を予測

    気候変動と土地利用は、水生環境に有害な影響を与え続けています。このため、水質の変化を測定および監視することは、近年ますます重視されてきています。ダブリン市立大学 (DCU) のWater Instituteは、将来的な水質の変化の予測に役立つ新しいモバイルラボ技術の開発に着手し、精密ドライブおよびモータのスペシャリストであるmaxonに支援を求めました。 
    もっと読む
  • Template 1500x1000 Flybotics 1Young Engineers Program

    Flybotixのためのmaxon UAVドライブ

    maxonは、ドローンのスタートアップ企業Flybotixと連携し、新しいタイプの検査用ドローンに最適化されたBLDCモータを開発しました。このプロジェクトや他の多くのプロジェクトで培われたノウハウを活かし、各種コンポーネントの信頼性と品質が重要性を増しつつある、まだ歴史の浅いUAV市場にmaxonも参入します 
    もっと読む
  • EcoTeam_Car_webYoung Engineers Program

    効率的な車両の制動力

    TUfast Eco Team は、高効率の電気自動車を毎年設計・製造する、約 40 人のメンバーで構成された学生チームです。2016 年、チームはプロトタイプ「eLi14」により、レギュラーガソリン (オクタン 95) での航続可能距離 10,957.02 km/L に匹敵する、1,232.27 km/kWh という最も効率的な電気自動車の世界記録を樹立しました。このチームは 2017 年には、初代アーバンコンセプトカーである muc017…
    もっと読む
  • ExoskeletonYoung Engineers Program

    学生たちが開発に挑む腰部着用式外骨格

    オタワ大学の学生たちは、活動レベルの低下を引き起こす脳卒中やその他の衰弱性疾患による筋萎縮に苦しむ患者向けに、腰部着用式の外骨格を開発しています。
    もっと読む

YEP マイルストーン

イノベーションを具現化します

YEPは、若手エンジニアを対象に、先見性のあるドライブテクノロジープロジェクトを実現する機会を提供しています。技術サポートの対象として選定されたプロジェクトでは、深い知識と経験を持つmaxonの専門家たちがYEPチームを全面的にサポートします。これにより、アイデアの科学的・技術的な重要性のみならず、市場を鑑みた開発の長期的な視点も考慮されます。 

代表的なマイルストーン: 

  • キックオフイベント
  • 最初の設計レビュー
  • maxon製品を使った初回プロトタイプの作成
  • 最終設計試験
  • プロトタイプはmaxonのラボでテストできます
  • 準備状況のレビュー
  • 実地試験