maxon Inside

メカトロニクスプロジェクト仕様の最適化

トピック

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet mecaTemplate DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca

プロジェクト仕様は、お客様のニーズと希望を定義し、スムーズにプロセスを実行するための前提条件です。これらの仕様は、製品に求められる機能を記述し、技術要件と満たす必要があるニーズを示しています。仕様には2種類あります。技術仕様には要件と制約が含まれ、機能仕様には製品がどのように問題を解決するかが記述されています。メカトロニクスプロジェクトにもこのルールが当てはまります。通常提供される標準的な情報のほかに、ここでは仕様を最適化するための3つの重要なヒントをご紹介します。

1.エキスパートのアドバイスを受け、仕様に内在する明示されていないニーズを明確にする

エキスパートのアドバイスを得るだけでなく、実証済みの検証方法を適用してお客様の真のニーズを明確化する、学際的プロジェクトチームを形成することが最善のアプローチです。

「必要とされる機能について卓越した知識を得ることで、チームは品質、コスト、および技術面で最適化されたソリューションを提供することができます」。

「私たちは通常、『外部機能分析』と呼ばれるプロセスを用います。すなわち、製品を研究の中心に据え、システムが動作する実際の環境、その制約(動作、過酷な環境、メンテナンス)、そして設計と製造から廃棄までのライフサイクル全体を分析するのです」。maxon Franceのメカトロニクス設計部門の責任者であるフロラン・プロトンはこう説明しています。「必要とされる機能について卓越した知識を得ることで、チームは品質、コスト、および技術面で最適化されたソリューションを提供することができます」。 

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 2

大抵の場合、この外部機能分析の後には内部機能分析が行われ、メカトロニクスモジュール、それらのインターフェース、およびさまざまな機能の設計概要が明確になっていきます。

通常このプロセスは、予備リスク分析によって補完されます。予備リスク分析では、イノベーションの要素、テストされていない新機能、機密性の高いインターフェースポイント (メカトロニクスソリューション全体の技術的および経済的設計に影響を与える可能性がある機能監査または信頼性テスト) が定義されます。

この段階で、仕様を作成し、お客様と協力して具体化することが可能となります。ここでは、出力、許容範囲、柔軟性、およびプロジェクト中の検証方法など、各機能を明確に詳述します。

maxon Franceでは、メカトロニクス分野のエキスパートであるプロジェクトマネージャが、プロジェクト全体を通してお客様の懸念事項に対応し、プロジェクトを成功に導くうえで重要となる、隠されたニーズを特定します。細部に至るまでの配慮と分析能力は、弊社が生み出す明確な付加価値です

2.メカトロニクスプロジェクトの開始時に目標コストを指定する

多くの場合、仕様は技術的観点からのみ作成されます。

しかしながら、メカトロニクスプロジェクトを成功させる上で、目標コストを指定することが非常に重要なことは見過ごされがちです。コストが評価されていない、または評価が不十分であると、計画される技術的選択に影響が及びます。

たとえば、製品を「エントリーレベル」の価格で販売する必要がある場合、最も高価でハイエンドなメカトロニクスコンポーネントを選択することは非現実的です。

しかしながら、こうした情報がお客様の仕様に含まれていることは滅多にありません。このため、maxon Franceのエンジニアにとって、最初から目標コストを統合することは日常的に取り組む課題となっています。

さらに、こうしたコスト検討事項は、往々にして品質要件と密接に関連しており、こちらも重視すべき側面となっています。

3.品質基準と規制をメカトロニクス仕様に含める

プロジェクトに関連する品質要件とすべての規制事項は、事前に確認しなければいけません。プロジェクトの開始時から、開発中のメカトロニクスシステムの応用分野 (医療、輸送、航空宇宙、産業など) の規制と基準を知ることは非常に重要です。これは制約の遵守にあたって非常に重要な要素となります。これらの要素については、お客様が弊社にニーズをお伝えいただくときと、最初の技術経済分析のときに協議されます。

この作業は、モデルベースの監査から始まり、製品のサンプリングとテスト時間を考慮して慎重に設計された耐久性テストプログラムが実施され、特定のパラメータをさらに厳格化することでより精密に分析されます。

お客様の用途を管理する品質基準と規制に関連して行うこの最終ステップは、メカトロニクスアプリケーションの設計、開発、および製品生産に影響を与えるため、最も重要なものとなります。これらが適切に定義されていないと、最終的な製品の市場導入時に問題が生じる可能性があります。

Template DriveTech 1500x1000 cahier des charges projet meca 3

結論

プロジェクトを成功に導き、簡素化するために必要となるメカトロニクス仕様を効果的に作成する最良の方法は、お客様の真のニーズに耳を傾け、コストの境界を設定し、規制と標準の枠組みを定義することです。

maxon Franceは、これら3つの原則が絶対不可欠であること、また、プロジェクトをあらゆる側面から評価することで、対応を最適化し、プロジェクトの全体的な成功を確実にすることができることを確信しています。そしてこれらは多くの場合、時間に余裕がないため、効率的に行う必要があります。

また、仕様のドラフティングにおいてお客様をアドバイスし、プロジェクトの作成を可能な限りサポートすることも私たちの役割であると考えています。弊社の設計部門の専門家陣に是非ご相談ください。

Author: maxon France