maxon Story

マテリアルハンドリング機器

トピック

2022 Parvalux equipement de manutention22022 Parvalux equipement de manutention2

マテリアルハンドリングは、製造、倉庫保管、または流通といった分野での事業では、日常的に実行する業務です。倉庫や工場の円滑な運用には、原材料、部品、完成品を効率的かつ安全に処理することが不可欠です。マテリアルハンドリングを適切に行うことにより、真の競争上の優位性を獲得しやすくなります。

Template DriveTech 1500x1000 parvalux manutention3

産業活動におけるハンドリング機器の最適化

私たちは、24時間体制の経済活動の中で生活しています。そんななか、「常時稼働状態」の運用を実現するには、適切な機器を使用して効率的なプロセスを行うことが不可欠です。マテリアルハンドリング機器には、手動のユニットから、ドラム、リール、パッケージ、およびガラスを処理するための特殊な電動システムまで、さまざまな種類があります。適切なハンドリング機器をプロセスワークフロー内に正しく配置することで、営業時間を効率的に使い、生産性を高め、作業者の健康と安全を維持することができます。

1993年に設立された英国のプールを拠点とするPackline Materials Handling社は、昇降装置およびハンドリング機器の設計および製造を行っています。同社の「Compac」シリーズのステンレス鋼ロール、リール、およびドラム処理装置は、クリーンルーム環境に最適なシステムです。Packline社は、食品、飲料、乳製品、製薬、および医療産業向けのマテリアルハンドリング機器の市場を牽引するサプライヤーとして、確固たる地位を確立しています。Packline社は、お客様の生産性を向上させ、真の競争上の優位性を確立するカスタム仕様のマテリアルハンドリングソリューションを開発したことで、世界中で高い評価を受けています。

「私たちはParvalux社とはすでに長年の協力関係を構築しています。彼らは弊社にとって欠かせない、本当に信頼できるパートナーとなりました」

アプリケーションのニーズに適合したドライブ

当初、Packline社は、ドライブシステムの新しいパートナーを求めて、2006年にParvalux社に問い合わせを行いました。Packline社の製品範囲に必要な性能仕様を満たすため、既存のParvalux PM5063 DC モータとGB4 ギアボックスの組み合わせに多大な変更が行われ、サンプルが作成されました。その後、このサンプルはPackline社に送付され、開発チームによるテストと評価を受けました。このコンビネーションは素晴らしい結果を収めました。Parvalux社のドライブユニットの卓越した機能と高い信頼性は高く評価され、現在でもPackline社はこのドライブシステムを採用しています。

Packline社の最高経営責任者、ポール・ウィンターはこう言います。「私たちはParvalux社とはすでに長年の協力関係を構築しています。彼らは弊社にとって欠かせない、本当に信頼できるパートナーとなりました。Parvalux社の人々は、私たちの目標を理解するために多くの時間を費やし、Packline社のすべてのお客様が弊社ブランドに求める、『信頼性はあって当然』であるというメッセージを実現する、優れたドライブソリューションを開発しました」。 

Author: maxon France