maxon Story

電動フロントガラスワイパーシステム

トピック

Template DriveTech parvalux essuie-glace3Template DriveTech parvalux essuie-glace3

海上輸送、鉄道輸送、および商用車両輸送分野に従事する事業者は、人や物を安全に輸送する義務を負っています。この責任を果たすには、最悪の天候状況下でも良好なルート視野を確保する必要があります。

駅、車両基地、操車場での低速事故を回避し、危険の兆候を見逃さないようにするため、運転士はあらゆる気象条件ではっきりとした視野を確保できることが重要です。船舶の運航を担う船長は、寒さや雨天、さらには長時間労働による疲労により、視界に悪影響を受ける可能性があります。海上または港であっても、優れた視認性は安全を維持する上で非常に重要です。

Template DriveTech parvalux essuie-glace

B. Hepworth & Co Ltd社の輝かしい歴史は、1860年代後半にまでさかのぼります。同社は当初、カーペット製造産業向けの化学薬品の製造に従事していました。そしてその後、フロントガラスワイパーシステム、洗浄装置、および関連制御システムの開発と製造を担う大手メーカーに成長しました。英国のレディッチを拠点とし、敷地面積3900 m²の生産工場および化学製品の世界的販売ネットワークを擁する同社は、フロントガラスワイパーシステム、洗浄装置、および関連する制御システムを生産する主要メーカーのひとつです。同社は、船舶、鉄道、車両向け製品を50か国以上に輸出しています。Hepworth社は、最も過酷な天候でも確実に動作する最先端のシステムを設計および製造することで、非常に高い評価を得ています。

高品質のギヤードモータソリューション

Hepworth Groupは、25年以上にわたり、信頼性、品質、性能を発揮する英国製のギヤードモータを供給するParvalux社に信頼を寄せています。1947年創業のParvalux Electric Motors社は、ドーセット州に3つの生産工場を擁する英国最大の分数馬力ギヤードモータメーカーです。

Hepworth社は、鉄道ワイパーシステムに電力を供給するために、コンパクトなParvalux Viper3ギアードモータを選びました。このモータは優れた信頼性を発揮し、メンテナンスをあまり必要としないように特別に設計されており、低所有コストおよび省スペースが求められる厳しい動作条件に適した特性を備えています。Viper3は、IP67保護等級、高速動作時の摩耗を最小限に抑える大型ブラシ設計、複合材料、大径ギア、一体型スピンドルを使用して低ギア摩耗を実現しています。Viper3は、鉄道車両へのシステム統合に適用されるEN50121-3-2 2015規格にも準拠しています。

Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4
Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4

1/2


Parvalux SD29モータとMボックスギアボックスもHepworth社によってカスタマイズされており、同社の船舶用フロントガラスワイパーシステムに駆動力を提供しています。世界最大級の外航船、タグボート、その他過酷な環境で使用される船舶に搭載されているParvalux社製ギアードモータは、必要とされる高い信頼性と堅牢なパワーソリューションを提供します。
 

「長年にわたり、Parvalux社は Hepworth Groupにとって重要なサプライパートナーとなっています」

販売およびマーケティング部門責任者であるベルト・ティッセンは次のように述べています。「長年にわたり、Parvalux社は Hepworth Groupにとって重要なサプライパートナーとなっています。私たちは、船舶および鉄道分野向けの主要システムに専らParvalux社製のギアードモータを使用しています。これは、お客様がすべてのHepworth製品に対して期待する性能と信頼性を、これらのモータが確保してくれるからです。Hepworth社は、誇り高い革新の歴史を誇り、実力のある英国のメーカーです。私たちの企業理念を共有できるサプライヤーと共に活動できることは、私たちにとって大きな喜びです」。

著者: maxon France