maxon Story

シュリンク包装システム

トピック

Kota 33 1500x1000Kota 33 1500x1000

産業オートメーションは、産業分野においてその必要性がますます高まっています。農業食品分野は、このオートメーション化への移行が推し進められている産業分野のひとつです。トルコを拠点とするある企業が、この産業分野のオートメーション化を実現する機械の設計に携わっています。同社は、Varvel社製ギアモータで駆動されるシステムを使用しており、MDPシリーズにて48時間以内に発送されます。

農業食品分野のオートメーション

食品および飲料産業分野は、オートメーション化を図ることで、一貫した製品品質、効率性の向上、包装プロセスの高速化、およびハンドリング作業の削減を実現することができます。

B Kota 15 1500x1000

この分野で活躍するトルコのある企業は、手動シュリンク包装機、シーリング付きシュリンク包装機、連続接着技術を備えた大容量シュリンク包装機など、40種類以上のさまざまなモデルとタイプの機械を製造しています。 

このトルコの会社が製造する機械は、サイズの異なる製品を自動的に検出し、一貫した包装品質を維持します。この機械は、製品サイズを頻繁に変更するプロセスに最適で、操作が簡単に行え、断熱性が高く、セラミックコーティングされたシールブレードを特徴としています。さらに同社は、生産ラインでパッケージングをより迅速かつ効率的に実現することができるプロジェクトおよびACソリューションも提供しています。

システムの中核を成すVarvel社のテクノロジー

Varvelグループは、農業食品、農業、製造産業、自動ドア、アクセス制御など、幅広い分野で低・中電力の非可動式用途向けギアボックスと可変速ドライブをイタリアで設計および製造しています。

RTシリーズのギアボックスは、その設計と卓越した信頼性が高く評価されています。

トルコのこの会社は、農産食品分野向けの自社の機械にサイズ 28、40、および50のVarvel RTシリーズウォームギアモータを使用しています。Varvel RTギアモータは非常に高品質です。このため、同社の機械は低騒音で振動がなく、完璧に動作します。この機械により、大量生産が可能になり、ラッピングフィルムの交換をより簡単かつ迅速に行えています。各モデルは使いやすく、最大出力を発揮し、USB経由でファームウェア自動更新を行うことができます。

ここで使用されているVarvel RTシリーズのウォームギアボックスは、低出力から中出力を必要とする用途で優れた信頼性を保証します。メンテナンスが容易で、最大パフォーマンスを実現するように設計されており、汎用性が高く、あらゆる用途に簡単に適応できます。このため、幅広い用途でユーザーの要件を満たすことができます。また、機械の運用コストと環境への影響も削減します。

以下の記事もご覧ください 減速ギヤヘッド: 知っておくべきこと

D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000
D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000

1/2

イタリアのメーカーとの強固なパートナーシップ

Varvelグループは、農業食品、農業、製造産業、自動ドア、アクセス制御など、幅広い分野で低・中電力の非可動式用途向けギアボックスと可変速ドライブをイタリアで設計および製造しています。Varvel社は、5大陸の60か国以上で事業を展開しています。

Varvel社は、MDPシリーズの長年のパートナーでもあり、高性能ACモータの分野でギアボックスとMDPの専門知識を兼ね備えています。この幅広い専門知識により、マルチテクノロジーギアモータ設計を作成するための独自の組み合わせが実現しています。MDP x Varvelのシリーズは、競争力のある、応答性の高いソリューションを提供しています。

「パワー、効率性、統合性」

MDP x Varvelシリーズの製品は、MDP eショップの在庫から入手することが可能で、48時間以内に発送されます。理想的なモータソリューションを実現するための技術支援については、弊社コールセンターのエキスパートにお問い合わせください。

Author: maxon HQ