Acionamentos para bombas e dosagem de medicamentos

Quando se trata de microlitros.

A tecnologia médica precisa de aparelhos que consigam dosear de forma precisa os medicamentos vitais no local. Os motores maxon compactos e fiáveis, juntamente com os redutores silenciosos, garantem a máxima precisão das bombas e dos sistemas de dosagem de medicamentos.

Acionamentos para bombas e dosagem de medicamentos

Swissness até ao mais pequeno detalhe.

Quer se trate de alguns mililitros por hora ou de um litro inteiro, a dosagem de medicamentos através de bombas de infusão tem de ser absolutamente precisa, fiável e consistente. Os acionamentos maxon são utilizados por fabricantes líderes em bombas de injeção ou bombas peristálticas.

  • Curva característica linear, propriedades extraordinárias de regulação
  • Elevado desempenho e excelente densidade de potência
  • Motores altamente eficientes com baixa produção de calor
  • Baixas vibrações e emissões de ruído
  • Interferências eletromagnéticas mínimas
  • Longa vida útil

Certificação

A maxon possui a certificação SN EN ISO 13485.

As nossas soluções de acionamento para bombas médicas e sistemas de dosagem de medicamentos podem ser personalizadas de acordo com as exigências da norma ISO 13485. As unidades de produção selecionadas para este segmento de mercado também possuem certificação em conformidade com a norma SN EN ISO 13485.

  • O fabrico de produtos médicos minimiza potenciais riscos para os pacientes
  • É garantida a rastreabilidade dos processos e das matérias-primas
  • Os motores e acionamentos também podem ser certificados de acordo com as normas UL ou CSA

Drives

As nossas soluções de acionamento para bombas e sistemas de dosagem.

Medikamenten-Dosiersystem_

Bombas para a dosagem de medicamentos

Os motores DC compactos e fiáveis, em conjunto com os encoders e redutores silenciosos, transportam medicamentos vitais, tais como insulina, de forma precisa e fiável para o corpo. A elevada eficiência e tolerância a falhas dos acionamentos maxon também garantem que os sistemas de bomba conseguem funcionar com baterias convencionais durante muito mais tempo.


    GettyImages-962036720

    Bombas de diálise

    Até à data, quem precisava de diálise tinha de se deslocar a uma clínica para ser ligado a uma máquina com um peso superior a 100 quilos. E isto durante horas e várias vezes por semana. Os sistemas de acionamento da maxon com uma transmissão por correia especialmente desenvolvida também garantem que a lavagem regular do sangue poderá ser muito mais fácil para os pacientes de diálise no futuro. Isto deve-se ao facto de serem necessários componentes miniaturizados para os aparelhos de diálise portáteis e para as versões de mochila. Estes têm de ser extremamente potentes e, ao mesmo tempo, o mais silenciosos possível, para que a sua utilização não interfira com a vida quotidiana.


      GettyImages-1358004415

      Bombas peristálticas

      Para bombas peristálticas utilizadas na tecnologia médica e nas ciências da vida, complementamos os motores fabricados com componentes padrão maxon com redutores personalizados para criar uma solução de sistema específica para a aplicação. Deste modo, os líquidos podem ser transportados com maior precisão e sem contaminação cruzada, e os sistemas de bomba com mangueira convencem através da sua máxima vida útil e de um desempenho ideal.


        Ir para a loja

        Configuration

        Todos os projetos precisam de ideias novas.

        Por esse motivo, os acionamentos maxon são configuráveis. A nossa tecnologia de acionamento é utilizada com sucesso em aplicações médicas exigentes em todo o mundo. A nossa oferta inclui soluções padrão para a tecnologia médica, que podem, contudo, ser adaptadas às exigências de projetos específicos.

        Soluções de acionamento para a tecnologia médica

        Transfira já as brochuras

        Obtenha uma visão geral das possibilidades de aplicação na tecnologia médica e saiba mais sobre as nossas gamas de produtos mais importantes para bombas de insulina, bombas de infusão ou máquinas de auxílio respiratório. 

        Corporate Blog

        Histórias de sucesso

        Podemos fornecer soluções especiais para protótipos num curtíssimo espaço de tempo e oferecemos a mais elevada qualidade na produção em série.
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        Terapia respiratória com motores maxon sem escovas.

        O espetro de doenças e perturbações do sono é diverso – por isso existe também no mercado uma grande oferta de possibilidades de terapias adequadas. As máquinas de auxílio respiratório de utilização em clínicas ou em casa têm algo em comum: os…
        Mais informações
        Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newmaxon Story

        Uma década de revoluções tecnológicas

        Entrevista com Virginie Mialane, a nossa Gestora de Mercado para a France Medical, que explica as mudanças ocorridas nos últimos 10 anos no campo dos dispositivos médicos motorizados através de vários exemplos de aplicações importantes.
        Mais informações

        Contacto

        Ainda tem alguma dúvida?

        A nossa equipa de especialistas médicos encontra-se à sua disposição.