maxon Story
Druckkompensierte Aktuatoren


maxon Aquatic Solutions, Teil der globalen maxon Group, lancierte unlängst eine Reihe von Druckkompensatoren für ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (Remotely Operated Vehicles oder ROVs) und autonome Unterwasserfahrzeuge (Autonomous Underwater Vehicles oder AUVs). Bis zu Tiefen von 6000 Metern halten die Aktuatoren dem Druck stand und sind dabei höchst effizient und zuverlässig.
maxon hatte bereits Thruster-Produkte im Angebot und verzeichnete einen Anstieg in der Nachfrage nach druckkompensierten Unterwasseraktuatoren. «Unsere Kunden wollten Thruster, aber ohne Propeller», erklärte das Aquatic-Solutions-Team. «Also haben wir eine Produktreihe speziell für ihre Anforderungen und Bedürfnisse entwickelt.»
Ein Kunde wandte sich an maxon, weil er eine Unterwasser-Inspektionsanwendung entwickelte. Die Einheiten betrieben Sensoren, mit denen die Korrosionsbildung auf unterschiedlichen Unterwasseraufbauten überwacht wurde.
Aus der detaillierten Spezifikation wurde eine Motor-Getriebe-Kombination abgeleitet, die auf Basis der Eingangsleistung die Leistungsanforderungen erfüllt. Dann mussten die Konstrukteur:innen das Ganze in ein ölbefülltes Gehäuse verpacken und die anderen, vom Kunden geforderten Modifikationen konkretisieren. Das Ergebnis war eine 1A-Zeichnung, die dem Kunden zur Genehmigung vorgelegt wurde.
In vielen Branchen findet eine Bewegung weg von hydraulischen und hin zu elektromechanischen Aktuatoren statt. maxon bietet sowohl Dreh- als auch Linearantriebslösungen für den Unterwasserbereich an. Drehantriebe können als reine Motorlösung für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und niedrigem Drehmoment oder als Motor-Getriebe-Lösung für Anwendungen mit niedrigerer Drehzahl und höherem Drehmoment ausgeführt werden. In Kombination mit Spindelgetrieben bietet maxon zudem Linearantriebe für eine Vielzahl von Drehzahl- und Lastanwendungen an, wie z. B. Greifer, Manipulatoren, Lamellenantriebe und Vortrieb.
Das Unternehmen hat eine lange Tradition in der Lieferung von Produkten für sehr anspruchsvolle Umgebungen – sei es unter Wasser, unter der Erde, in der Luft oder auf dem Mars – und den damit verbundenen spezifischen Herausforderungen wie Schock und Vibration, hohe oder niedrige Temperaturen und Vakuum. maxon verfügt über umfangreiche Prüfausrüstung, um Produkte für diese anspruchsvollen Bedingungen zu validieren.
Für unsere Kunden ist es wichtig, dass maxon weiterhin ein verlässlicher Partner für qualitativ hochwertige Produkte ist, die überall dort funktionieren, wo unsere Kunden sie brauchen.