maxon Inside

White paper sui dispositivi medici motorizzati

Argomenti

Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020

In qualità di progettista e produttore di sistemi motorizzati per dispositivi medici, maxon France adotta un approccio proattivo a supporto delle future innovazioni in un settore che sta attraversando un rapido cambiamento tecnologico e sociale. L'azienda ha pubblicato tre white paper che tracciano un quadro completo delle sfide che i dispositivi medici motorizzati dovranno affrontare in Francia nel periodo 2020-2030 e spiegano come la meccatronica cambierà di conseguenza.


Dispositivi medici motorizzati: tre white paper, da scaricare gratuitamente


I dispositivi medici motorizzati (MD) occupano una posizione centrale nei principali progressi realizzati nel rispetto delle terapie e del comfort dei pazienti. Per aiutare i produttori ad affrontare le sfide dei prossimi anni sia per quanto riguarda le modifiche delle normative che i nuovi iter sanitari, maxon France ha fornito un'analisi completa per spiegare i cambiamenti del mercato previsti. Lo studio è completato con esempi specifici di applicazioni e innovazioni tecnologiche oltre che da una guida alla comprensione delle sfide della meccatronica del prossimo decennio.


Il primo white paper pubblicato a ottobre 2018 è dedicato alle sfide specifiche dei dispositivi impiantabili attivi e delle protesi bioniche. Interessano tematiche estremamente delicate della miniaturizzazione e della biocompatibilità oltre che dell'intelligenza artificiale, una risorsa destinata a diventare indispensabile.


Un secondo white paper pubblicato a marzo 2019 si concentra sulla meccatronica per la strumentazione da laboratorio e per i dispositivi di somministrazione di farmaci.


In particolare, il settore della diagnostica in vitro, una maglia essenziale ndella catena sanitaria, sta attraversando un rapido cambiamento, soprattutto con la sempre maggiore presenza di macchine al capezzale del paziente. La meccatronica assiste questo cambiamento fornendo al mercato azionamenti e sistemi modulari, con un livello superiore di affidabilità a fronte di prezzi ragionevoli. Un'attenzione speciale viene dedicata anche agli sviluppi nei sistemi di iniezione di medicinali e alle ultime innovazioni nei dispositivi compatti e connessi in rete.


Un terzo white paper pubblicato a settembre 2019 tratta le sfide future della robotica chirurgica e dell'imaging medico che verranno affrontate con l'aiuto della meccatronica.


Questi campi stanno attualmente vivendo un'enorme rivoluzione: uno dei temi chiave è la capacità di assistere il personale medico nella diagnosi e negli interventi con estrema precisione. Sulla scia delle ultime innovazioni tecnologiche nella motorizzazione, il mercato sta aprendo a nuove possibilità per la cura dei pazienti e sta fornendo attrezzature d'avanguardia agli operatori sanitari.

Autore: maxon France