maxon Story

Un esoscheletro greco per la Cybathlon

Argomenti

exo_design_hermesexo_design_hermes

Il team "HERMES" è stato creato nel 2018 da alcuni membri dell'IEEE Student Branch dell'Università della Tessaglia (Volos) e della divisione IEEE Robotica e automazione dell'Istituto di educazione tecnologica della Macedonia centrale. Dopo essersi incontrati per la prima volta durante una conferenza, alcuni membri di questi team di studenti hanno deciso di collaborare a un progetto in comune. 

L'obiettivo principale della collaborazione è la partecipazione degli studenti a un progetto il cui risultato è un concentrato di natura puramente umanistica e antropocentrica.

Il centro di riabilitazione "ELEPAP Thessaloniki" è venuto in aiuto al team fornendo tutte le conoscenze mediche necessarie.

La mission del team è la creazione di un esoscheletro completamente funzionale per l'assistenza dei pazienti con motricità compromessa con cui partecipare alla competizione internazionale CYBATHLON 2020. Nello specifico siamo il primo team greco che partecipa a questa competizione con la costruzione di un esoscheletro. Vogliamo dimostrare ciò che siamo in grado di fare, grazie alla coesistenza armonica tra persone e tecnologie. Si tratta di un dispositivo per migliorare la qualità della vita dei portatori di disabilità e ridurre il più possibile i problemi che si trovano ad affrontare.

È anche vero che l'utilizzo di un esoscheletro è un lusso che ben pochi al giorno d'oggi possono avere. Il nostro obiettivo principale è quello di realizzare un dispositivo alla portata di tutti che combina qualità, comodità e sicurezza. Creiamo un mondo migliore che favorisce il progresso dell'umanità.

Autore: Antonis Alexos