maxon Story
Sistemi per tergicristalli motorizzati


Gli operatori di veicoli marini, ferroviari e commerciali hanno l'obbligo di fornire un trasporto sicuro di merci e persone. Per adempiere a questa responsabilità, è fondamentale potere mantenere una visuale libera della strada anche nelle peggiori condizioni.
Per prevenire gli incidenti a bassa velocità in stazioni, depositi e cantieri e per evitare di ignorare gli eventuali segnali di pericolo, è fondamentale che i macchinisti abbiamo una chiara visuale, indipendentemente dalle condizioni meteo. Per il capitano di una nave, il tempo freddo o umido può incidere negativamente sulla visibilità così come l'affaticamento dovuto ai lunghi orari di lavoro. In mare o in porto, l'eccellente visuale è un elemento fondamentale per la sicurezza.
B. Hepworth & Co Ltd ha una storia illustre che risale alla fine del decennio del 1860. Dagli albori nella produzione di sostanze chimiche per l'industria dei tappeti, l'azienda è cresciuta fino a diventare un produttore leader di sistemi per tergicristalli, attrezzature di lavaggio e dei relativi sistemi di comando. Con una fabbrica di 3900 m² a Redditch, nel Regno Unito, e una rete mondiale di distributori di prodotti chimici, l'azienda è diventata uno dei principali produttori di sistemi per tergicristalli, attrezzature di lavaggio e dei relativi sistemi di controllo. La società esporta i propri prodotti per il settore marittimo, ferroviario e automotive in oltre 50 paesi. Hepworth ha conquistato una invidiabile reputazione per la progettazione e la realizzazione di sistemi d'avanguardia che funzionano in modo affidabile anche con le peggiori condizioni meteo.
Soluzioni di motoriduttori di alta qualità
Da oltre 25 anni, Hepworth Group si rivolge a Parvalux per la fornitura di motoriduttori prodotti nel Regno Unito che forniscano l'affidabilità, la qualità e le prestazioni richieste dai clienti. In attività dal 1947 e con tre fabbriche nel Dorset, Parvalux Electric Motors è il più grande produttore di motoriduttori a potenza frazionaria del Regno Unito.
Hepworth ha scelto il motoriduttore compatto Parvalux Viper3 per alimentare i sistemi per tergicristalli ferroviari in quanto è stato appositamente progettato per fornire affidabilità e necessitare di una ridotta manutenzione: aspetti cruciali negli impegnativi ambienti operativi in cui il basso costo di proprietà è un requisito e lo spazio è molto ridotto. Viper3 ha un grado di protezione IP67, spazzole di grandi dimensioni per ridurre al minimo l'usura ad alte velocità di esercizio, una ridotta usura degli ingranaggi grazie all'uso di materiali compositi, un ingranaggio di grande diametro e una vite senza fine monopezzo. Viper3 è inoltre conforme alle norme EN50121-3-2 2015 per l'integrazione del gruppo sul materiale rotabile ferroviario.
Il motore Parvalux SD29 e il motoriduttore M box sono stati scelti da Hepworth per fornire la potenza di azionamento nei sistemi di tergicristalli marittimi dell'azienda. Installati su una delle più grandi navi oceaniche al mondo, così come su rimorchiatori e altre imbarcazioni pesanti, i motoriduttori Parvalux offrono la soluzione di potenza affidabile e robusta richiesta.
Bert Thijssen, responsabile di vendite e marketing, afferma: “Nel corso degli anni, Parvalux è diventata un importante partner fornitore per l'Hepworth Group. Scegliamo i motoriduttori Parvalux nei nostri sistemi destinati alla marina e al trasporto ferroviario perché assicurano le prestazioni e l'affidabilità che i nostri clienti si aspettano da ogni prodotto Hepworth. Hepworth è un produttore britannico indefesso con una orgogliosa storia di innovazione e siamo sempre lieti di lavorare con fornitori che condividono il nostro stesso carattere.”