maxon Story
L'affidabilità è tutto


La tecnologia medicale è uno dei mercati chiave di maxon. Molti dei nostri azionamenti sono utilizzati nelle pompe per insulina. Cosa fanno esattamente i nostri motori in questi dispositivi? Per scoprirlo abbiamo visitato Ypsomed, uno dei produttori leader di pompe per insulina.
Si tratta di una scatolina nera che sta in tasca ma contiene una tecnologia di altissimo livello: la pompa per insulina del produttore svizzero Ypsomed, una società il cui obiettivo è quello di semplificare la vita dei diabetici. Su richiesta, la YpsoPump, questo il nome del dispositivo, inietta un quantitativo preciso di insulina nel tessuto adiposo sottocutaneo del paziente attraverso un ago sottile. Il vantaggio: i diabetici non devono più farsi iniezioni più volte al giorno ma cambiare solo il tubicino con l'ago a intervalli di alcuni giorni. Sostituire la batteria e la fialetta di insulina all'interno del dispositivo è estremamente semplice. Con un peso inferiore a 80 grammi, la pompa è più leggera di qualsiasi telefono cellulare. A proposito di smartphone: via Bluetooth, la pompa è persino in grado di comunicare con un notebook o un telefono e mostrare statistiche vitali.
La pompa stessa ha uno schermo tattile e può essere utilizzata in modo intuitivo. La YpsoPump è particolarmente adatta ai pazienti con diabete di tipo 1 che necessitano di una erogazione continua e affidabile di insulina e devono bilanciare ogni pasto con l'aggiunta di insulina. "Nella fase di sviluppo di YpsoPump la semplicità di funzionamento e l'uso delle più moderne tecnologie sono stati i nostri obiettivi principali " afferma Thomas Zeltner, product manager dell'azienda con sede a Burgdorf. “Il feedback dai pazienti dimostra che siamo sulla strada giusta.” Il portfolio di prodotti Ypsomed comprende inoltre sistemi di misurazione della glicemia, aghi penna e altre attrezzature e servizi che semplificano la vita dei soggetti diabetici. La pompa è formata da circa 50 componenti ed è prodotta a Burgdorf. “Produciamo le parti in plastica internamente mediante stampaggio a iniezione.” maxon è un fornitore chiave. Il modulo di azionamento della pompa utilizza un motore EC 9.2 flat leggermente modificato che comanda una piccola asta filettata. Uno stantuffo all'estremità dell'asta spinge il liquido dalla fialetta all'interno del tubicino che penetra nel corpo del paziente. Sotto questo aspetto, il sistema di iniezione è molto simile al meccanismo di una comune siringa.
Tuttavia, l'erogazione di insulina deve essere estremamente precisa, per questo la pompa necessita di un azionamento ad alta precisione. “Il motore DC di maxon è un componente chiave della nostra pompa per insulina,” afferma Thomas Zeltner. “Tranne maxon, non esistono praticamente altri fornitori che producono con una precisione adatta alle applicazioni medicali.”
Per la commercializzazione della pompa, il nome maxon è molto di più di una semplice nota a margine. “Non utilizziamo motori di piccole dimensioni qualsiasi ma azionamenti di alta qualità del produttore svizzero maxon. Continuiamo a ribadirlo ai pazienti e ai visitatori della nostra azienda,” spiega Thomas Zeltner. Soprattutto nella tecnologia medica, il marchio “Made in Switzerland” è importante per conquistare la fiducia di clienti e pazienti. L'ottima partnership tra Ypsomed e maxon è destinata a durare nel tempo: secondo Zeltner, le quantità di produzione della YpsoPump sono destinate a crescere rapidamente nei prossimi anni.
La pompa aiuta i pazienti con diabete di tipo 1
Il livello della glicemia varia sempre e dipende molto dall'alimentazione. In un corpo sano, il pancreas produce l'insulina necessaria. L'insulina è un ormone che assicura che il glucosio, ossia lo zucchero, possa essere assorbito dalle cellule e che i livelli glicemici non aumentino eccessivamente.
Nei soggetti diabetici, il pancreas produce poca insulina o non ne produce affatto. Per questo i diabetici devono ricevere questo ormone vitale dall'esterno, attraverso siringhe o speciali sistemi di pompe come YpsoPump. Questo vale soprattutto per i diabetici di tipo 1 che rappresentano una minoranza dei pazienti affetti da diabete. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune per la quale al giorno d'oggi non esistono cure.
Circa il 90 percento dei diabetici soffre però del diabete di tipo 2, un tipo di diabete che si manifesta soprattutto nei soggetti anziani o in sovrappeso. Una dieta sana e un esercizio fisico costante sono solitamente sufficienti per tenere sotto controllo il diabete di tipo 2 o persino prevenirlo evitando così il bisogno di iniezioni di insulina.
Copyright delle immagini
Ypsomed AG