maxon Story

Attrezzature per la movimentazione di materiale

Argomenti

2022 Parvalux equipement de manutention22022 Parvalux equipement de manutention2

Se la vostra attività comprende la produzione, l'immagazzinamento e la distribuzione delle merci, la movimentazione del materiale è probabilmente un'attività che eseguite ogni giorno. Il regolare funzionamento di qualsiasi magazzino o fabbrica dipende dall'efficiente e sicura gestione dei materiali grezzi, dei componenti e dei materiali finiti: questa caratteristica può permettere concretamente alle aziende di spiccare sulla concorrenza.

Template DriveTech 1500x1000 parvalux manutention3

Ottimizzazione delle attrezzature di movimentazione per l'industria

Viviamo in un'economia a ciclo continuo: i processi efficienti supportati dalle attrezzature giuste è fondamentale per un funzionamento continuo di successo. Le attrezzature per la movimentazione di materiale sono disponibili in numerose varietà: dalle unità comandate manualmente ai sistemi motorizzati specializzati per la movimentazione di fusti, bobine, pacchi e vetro. La giusta attrezzatura di movimentazione, posizionata correttamente nel flusso di lavoro del processo, consente di risparmiare tempo, migliorare la produttività e mantenere sicurezza e salute.

Dal 1993 Packline Materials Handling progetta e produce attrezzature di sollevamento e manutenzione nella sua sede principale di Poole, nel Regno Unito. La gamma “Compac” di attrezzature per la movimentazione di rulli in acciaio inossidabile, bobine e fusti è perfettamente adatta alle camere bianche. Packline si è affermata come fornitore leader di attrezzature di movimentazione di materiale per le industrie alimentari, delle bevande, casearie, farmaceutiche e mediche. L'azienda si è conquistata una invidiabile reputazione nel mondo grazie allo sviluppo di soluzioni personalizzate di movimentazione dei materiali che permettono a Packline di migliorare la produttività e approfittare di un vero vantaggio competitivo.

“Lavoriamo con Parvalux ormai da diversi anni, sono un partner affidabile.”

Azionamenti adattati alle esigenze dell'applicazione

Packline ha contattato per la prima volta Parvalux nel 2006 per individuare un nuovo partner per i sistemi di azionamento. Per soddisfare le specifiche prestazionali richieste dalla gamma di prodotti di Packline, sono state apportate una serie di modifiche al motore DC Parvalux PM5063 e alla combinazione di riduttori GB4 ed è stato realizzato e inviato a Packline un campione per i test e la valutazione da parte del team di sviluppo. Questa combinazione si è rivelata di notevole successo, sottolineando la capacità e l'affidabilità dell'unità di azionamento Parvalux ed è utilizzata da Packline ancora oggi.

Il managing director di Packline, Paul Winter, dice: “Lavoriamo con Parvalux ormai da diversi anni, sono un partner affidabile. Dedicano del tempo a comprendere dove vogliamo arrivare e hanno sviluppato eccellenti soluzioni di azionamento che esaltano lo slogan "affidabilità come standard" che ogni cliente Packline si aspetta dal nostro marchio.” 

Autore: maxon France