Ce que nous faisons.

Nous faisons bouger le monde.

Nous développons des entraînements qui comptent parmi les meilleurs du monde. Nous faisons avancer des technologies qui sauvent des vies sur Terre, qui améliorent la sécurité de la conduite automobile et des vols aériens, et qui permettent le mouvement de bras robotisés dans l'espace. Nous travaillons pour cela sans relâche à améliorer et à perfectionner nos entraînements.

Trouver la solution parfaite.

En assemblant des moteurs DC avec et sans balais, des réducteurs, des capteurs et des commandes, nous créons des systèmes d'entraînement mécatroniques de haute précision. En notre qualité d'entreprise high-tech, nous sommes actifs dans le monde entier dans les secteurs du génie mécanique, de l'aéronautique et de l'aérospatiale, de la robotique, des solutions de mobilité et des applications industrielles automatisées.

  • 1729

    moteurs

    sont fabriqués par heure de travail. Ce qui signifie 5 690 609 unités par an.

  • 46,9

    millions

    de CHF ont alimenté notre secteur de recherche et développement en 2021.

  • 125

    minutes lumière

    de la Terre, nos moteurs fonctionnent parfaitement à la surface de Mars.

Ce qui nous caractérise.

  • Mission

    Nous avons pour ambition de perfectionner constamment nos systèmes d'entraînement et d'être le leader numérique du marché des techniques d'entraînement et des services spécifiques au client. Nous concevons nos produits, nos systèmes et nos prestations en tenant compte des exigences de l'industrie d'aujourd'hui et de demain.

  • Action

    Nous prenons des chemins non conventionnels et favorisons les nouvelles idées. Sans pour autant quitter notre responsabilité des yeux: Nous minimisons notre impact sur l'environnement et les ressources, nous recyclons les matières premières précieuses et élaborons des solutions qui amènent un progrès durable à tous.

  • Promesse aux clients

    Une qualité sans compromis, des innovations et une rentabilité exemplaires. Nous collaborons étroitement avec nos clients pour développer des systèmes d'entraînement de haute précision à des prix concurrentiels. Nous sommes satisfaits uniquement lorsque nous avons trouvé la solution d'entraînement qui convient parfaitement à l'application concernée. 

Thomas A. Edison

«Il existe toujours un moyen de faire mieux: trouvez-le!»

Recherche

Recherche & Développement.

Notre moteur est le progrès. Nos équipes de recherche et de développement travaillent sur les énormes défis que présente la technologie d'entraînement. Nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer ce qui est déjà parfait, encore et toujours. Chaque année, nous investissons environ 8 % de notre chiffre d'affaires pour élaborer des solutions économiquement viables à partir des derniers résultats de la recherche.

En savoir plus

Qualité

Testée mille fois.

Nous soumettons les systèmes d'entraînement maxon aux essais les plus difficiles dans nos propres laboratoires d'essai. Nous testons tous les produits afin qu'ils résistent par exemple à des vibrations élevées, à des températures et des pressions extrêmes, à des forces de gravité et des charges d'impact brutales.

Collaborations

Élaborer ensemble la solution d'entraînement parfaite.

Tout ce que nous faisons se base sur une approche collaborative. Nous travaillons avec des leaders mondiaux, avec des universités du monde entier, et même avec des start-ups innovantes. La transparence et l'échange continu sont au cœur de ce travail. Nos coopérations contribuent à ce que les systèmes d'entraînement maxon répondent aux exigences des technologies les plus récentes. Nous tenons toujours compte des besoins des clients et des marchés. Si la combinaison de composants standard ne produit pas le résultat escompté, nous élaborons des modèles spécifiques, modifions nos produits ou développons un nouveau système d'entraînement.

Expertise

Notre gestion de projets.

Nous intégrons nos 60 ans d'expérience dans la gestion de nos projets afin de répondre aux exigences de chaque application complexe.

L'équipe de développement de maxon comprend des ingénieurs et des techniciens expérimentés qui sont au côté du client de la phase de définition jusqu'au démarrage du produit, voire au-delà. Nous garantissons une transparence transparence et une flexibilité continues, et la circulation proactive des informations.

Main dans la main avec le client, l'équipe maxon élabore tout un bouquet de solutions. Une recherche et un examen technique permettent de décider rapidement quelle est la variante la plus rentable et la plus efficace, et d'élaborer une organisation de projet.

110_maxon_keynote23_6144x3456_3

Keynote

L'innovation est le cœur battant du progrès.

Plongez dans trois domaines passionnants et innovants qui montrent la polyvalence de nos entraînements et systèmes de haute précision. Véhicules électriques, automatisation de laboratoire et robotique: des domaines dans lesquels la précision, la fiabilité et l’efficacité sont plus importantes que jamais et dans lesquels maxon fait avancer l’innovation technique.

Clearaudio_2400x1600maxon Innovation

Le vinyle est de nouveau à la mode

Pour beaucoup, l'expérience sonore de l'écoute de la bonne musique remonte à l'époque où l'on mettait des disques. Avec des spécialistes haut de gamme comme Clearaudio qui innovent pour offrir une qualité de lecture optimale, le vinyle est de…
En savoir plus
paravalux1maxon Innovation

«Notre objectif, depuis le début: des émissions nettes nulles»

Regrouper en un seul lieu les trois ateliers de production, les bureaux et les collaborateur·rice·s de la famille Paravalux: telle était la motivation pour donner un nouveau siège à l’entreprise reprise par maxon en 2018. Le nouveau siège est plus…
En savoir plus