maxon Story

Une forte impression

Thématiques

CloseUp_QNess_maxonCloseUp_QNess_maxon

Les duromètres sont utilisés pour vérifier si les matériaux ont les caractéristiques souhaitées. De nos jours, cette opération est réalisée dans le cadre d´un processus entièrement automatisé et interconnecté.

La dureté d´un matériau peut servir à obtenir des informations sur d'autres propriétés. L´utilisation de la mesure de la dureté pour identifier, analyser ou améliorer les matériaux date de plus d´un siècle. Le principe est resté plus ou moins le même, du moins en ce qui concerne les métaux: un diamant ou un autre objet de contrôle est pressé contre le matériau à tester avec une certaine force. La mesure de la profondeur de pénétration ou de la taille de l´empreinte permet ensuite de déduire la dureté, qui permet à son tour d´obtenir d´autres informations précieuses sur le matériau.

Le contrôle de la qualité jouant un rôle toujours plus important dans l´industrie, le test de dureté est aujourd´hui une étape standard dans de nombreux laboratoires, installations de production et postes de réception et de sortie des marchandises. Les machines utilisées pour cette tâche doivent être intelligentes, précises et rapides. À l´ère de l´industrie 4.0, la capacité de mise en réseau et l´archivage sécurisé des données numériques sont également essentiels.

L´entreprise autrichienne Qness a relevé ces défis. Depuis 2010, Qness développe et produit des appareils d´essai de dureté pour une grande variété d´applications de l´industrie automobile et aérospatiale, du génie médical, et dans la recherche. Selon Robert Höll, directeur général et technique, les produits de cette entreprise relativement jeune de 40 employés touchent un point sensible. 

QNess_Micro

Les appareils de micro-test de dernière génération de l´entreprise sont surtout utilisés en laboratoire et ils sont en mesure d'effectuer des essais de dureté automatiquement. Commandés via un logiciel basé sur PC, ils disposent d´un changeur d´outils automatique et permettent d'utiliser les méthodes d´essai habituelles (Vickers, Knoop et Brinell). «Nous sommes également les premiers dans l´industrie à intégrer des représentations 3D dans l´interface utilisateur et à permettre l´importation de données 3D dans le logiciel», déclare Robert Höll. Ces appareils atteignent ainsi un très haut degré de convivialité.

Ils sont capables d´effectuer automatiquement une longue série de tests. Les séquences de test peuvent être enregistrées sous forme de programmes et réutilisées comme modèles. Les résultats de mesure sont évalués pour générer et documenter des statistiques et des courbes de dureté. Ces résultats peuvent être archivés sous forme numérique et ils sont consultables à tout moment et en tout lieu. Cet aspect est primordial à l´ère numérique de la mise en réseau.

Mais tout cela n´est utile que si les mesures sont précises. La haute précision est donc un autre objectif important de Qness. «La précision que nous obtenons est nettement meilleure que celle exigée par la norme», déclare Robert Höll. Pour y parvenir, l´entreprise n´utilise que des produits haut de gamme, à l´instar des moteurs à courant continu de maxon. Chaque appareil compte jusqu´à six moteurs qui positionnent les pièces et les tourelles porte-outils et effectuent le changement d´outils. 

«Les entraînements doivent être très précis. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire de compromis.»

Qness a misé sur maxon depuis le début. L´entreprise a apprécié notamment le configurateur en ligne, qui permet au client d'élaborer des systèmes d´entraînement spécifiques. Les exigences sont claires: une longue durée de vie, un niveau sonore réduit et des délais de livraison courts. «Les entraînements doivent être très précis. En effet, ils doivent déplacer le chariot avec une précision de l´ordre du micromètre. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des compromis.»

Dans une prochaine étape, Qness veut continuer à développer ses ventes internationales et à travailler sur de nouvelles innovations dans le domaine des dispositifs analytiques. Robert Höll déclare: «En tant que développeur, il n´y a rien de plus passionnant que de concevoir le principe de fonctionnement d´une machine, de faire fonctionner le premier prototype et de vérifier s´il répond aux attentes».

Motor_closeup_QNess_maxon
QNess_Micro1
Motor_closeup_QNess_maxon
QNess_Micro1

1/2
Auteur: Stefan Roschi