maxon Story

Tout est question de fiabilité

Thématiques

YPU_PRO_handlingYPU_PRO_handling

La technologie médicale est un marché clé pour maxon. Nombre de nos entraînements sont utilisés dans des pompes à insuline. Que font nos moteurs exactement dans ces appareils? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans les locaux d´Ypsomed, l´un des principaux fabricants de pompes à insuline.

Cette petite boîte noire qui n´a l´air de rien et se glisse dans n´importe quelle poche renferme une technologie de très haut niveau: il s´agit de la pompe à insuline du fabricant suisse Ypsomed, entreprise dont la mission est de faciliter la vie des diabétiques. Sur demande, l´YpsoPump – le doux nom de cet appareil – injecte une quantité d´insuline définie précisément dans le tissu adipeux sous-cutané du patient, au moyen d´une fine aiguille. L´avantage: les diabétiques ne sont plus tenus d'effectuer plusieurs injections par jour, il leur suffit de remplacer la gaine contenant l´aiguille tous les deux ou trois jours. Le remplacement de la batterie et de la fiole d´insuline intégrées à l´appareil est très facile. Avec un poids juste inférieur à 80 grammes, la pompe est plus légère que n´importe quel téléphone portable. Au fait, en parlant de smartphones: La pompe communique par bluetooth avec un ordinateur ou un téléphone portable pour afficher les statistiques vitales.

«La simplicité du fonctionnement et l´utilisation des dernières technologies étaient nos principaux objectifs lorsque nous avons développé l´YpsoPump.»

Le fonctionnement de la pompe dotée d'un écran tactile est intuitif. L´YpsoPump convient tout particulièrement aux patients atteints de diabète de type 1, qui ont besoin d´un faible apport continu d´insuline et doivent compenser chaque repas avec une dose supplémentaire. «La simplicité de fonctionnement et l´utilisation des dernières technologies étaient nos principaux objectifs lorsque nous avons développé l´YpsoPump», déclare Thomas Zeltner, chef de produit dans la société basée à Burgdorf. «Les retours des patients nous prouvent que nous sommes sur la bonne voie». La gamme de produits d´Ypsomed comprend aussi des systèmes de mesure de la glycémie, des aiguilles pour stylos, ainsi que d´autres équipements et services qui facilitent la vie des diabétiques. La pompe est composée d´une cinquantaine de pièces et elle est fabriquée à Burgdorf. «Nous fabriquons nous-même les pièces en plastique par moulage par injection». maxon est un fournisseur clé: le module d´entraînement de la pompe utilise un moteur EC 9.2 flat légèrement modifié, qui entraîne une petite tige filetée. Un piston situé à l´extrémité de la tige expulse le liquide de la fiole dans le flexible qui mène au corps du patient. À cet égard, le système d´injection est très similaire au mécanisme d´une seringue commune.

mylife_ypsopump_2
EC9_2
mylife_ypsopump_2
EC9_2

La pompe est composée d´une cinquantaine de pièces et elle est fabriquée à Burgdorf.

1/2

L´administration de l´insuline doit être extrêmement précise, la pompe doit donc être équipée d'un entraînement de haute précision. «Le moteur DC maxon est un composant clé de notre pompe à insuline», explique Thomas Zeltner. «À l´exception de maxon, il n´existe pratiquement aucun fournisseur capable de fabriquer avec une précision suffisante pour les applications médicales.»

Sur le marché des pompes, maxon jouit déjà d´une certaine réputation. «Nous n´utilisons pas n´importe quel petit moteur, mais des entraînements de haute qualité du fabricant suisse maxon. Ce que nous ne cessons de rappeler aux patients et aux visiteurs de notre entreprise», explique Thomas Zeltner. Et dans le domaine du génie médical en particulier, le label «Made in Switzerland» est un argument de poids permettant de gagner la confiance des clients et des patients. Le partenariat solide entre Ypsomed et maxon est un partenariat porteur d´avenir: selon M. Zeltner, les quantités d´YpsoPump fabriquées sont appelées à augmenter fortement dans les années qui viennent.

BUI_Ypsomed_seitlich_V2_retouchiert

Le siège d´Ypsomed à Burgdorf, en Suisse.

Une pompe aide les patients atteints de diabète de type 1

Le taux de sucre de notre sang change constamment et dépend largement de notre alimentation. Dans un organisme sain, le pancréas produit l´insuline en fonction des besoins. L´insuline est une hormone qui fait en sorte que le glucose – c´est-à-dire le sucre – puisse être absorbé par les cellules et que la glycémie ne devienne pas excessive.

Chez les diabétiques, le pancréas ne produit pas ou trop peu d´insuline. C´est pourquoi les diabétiques doivent s'administrer cette hormone vitale par des voies externes – avec des seringues ou des systèmes de pompe spéciaux, comme l´YpsoPump. Cela concerne principalement les diabétiques de type 1, qui sont une minorité parmi les diabétiques. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune sans remède connu à ce jour.

Mais environ 90 % des diabétiques sont atteint d´un diabète de type 2. Ce type de diabète survient principalement chez les personnes âgées et les personnes en surcharge pondérale. Il suffit généralement d'avoir une alimentation saine et de pratiquer une activité physique suffisante pour contrôler voire empêcher un diabète de type 2, sans devoir recourir aux injections d´insuline.

Copyright des images
Ypsomed AG

Auteur: Adrian Venetz