maxon Inside

maxon et ANYbotics, partenariat stratégique

Thématiques

ANYbotics templates 1500x1000 1ANYbotics templates 1500x1000 1

Le spécialiste de l’entraînement maxon, connu pour ses moteurs pour Mars, s’associe à la start-up de robotique ANYbotics et fournira à l’avenir les systèmes d’entraînement du robot d’inspection autonome ANYmal. Le robot sera prochainement commercialisé en grandes quantités. C’est un partenariat dont profitera également maxon: ANYbotics apporte un savoir-faire important en termes de robotique et elle est sans nulle doute dans son domaine la jeune entreprise qui rencontre le plus grand succès.

Communiqué du 15 septembre 2020

Cette coopération s’annonce très prometteuse: maxon et ANYbotics s’engagent dans une coopération étroite sur le long terme, renforçant ainsi le statut de la Suisse comme haut lieu de la robotique. Entre autres choses, les deux partenaires ont décidé que maxon, en sa qualité de spécialiste mondial de l’entraînement, prendra en charge le développement et la production futurs des actionneurs pour ANYmal. ANYmal est un robot autonome quadrupède capable d’inspecter les installations industrielles qui devrait à l’avenir prendre en charge certaines tâches de maintenance dangereuses. Capable de se déplacer dans des infrastructures complexes telles que les escaliers ou les pentes, le robot est utilisé dans de nombreuses industries.

maxon fait bénéficier le partenariat de ses 60 ans d’expérience dans le domaine des technologies d’entraînement, d’une infrastructure de production mondiale et de processus validés. L’entreprise contribuera à l’industrialisation et à la commercialisation de ANYmal – avec des systèmes d’entraînement compétitifs et performants, qui seront utilisés au nombre de douze par robot. «Nous avons trouvé en maxon le partenaire idéal pour faire passer notre technologie d’entraînement de la petite série à la production de masse. Grâce à l’expertise et l’infrastructure de maxon, nous pourrons encore optimiser une partie essentielle de nos robots et utiliser les méthodes de production les plus modernes», déclare Péter Fankhauser, PDG d’ANYbotics.

ANYbotics vient d’être récompensée par le Swiss Economic Award 2020 et a été désignée meilleure start-up de Suisse dans le secteur de la haute technologie/biotechnologie. Elle est forte d’une expérience précieuse dans le domaine de la robotique – un marché qui offre un grand potentiel pour maxon. Eugen Elmiger, PDG du maxon Group, explique: «En travaillant avec ANYbotics, nous combinons des savoir-faire de différents mondes. La créativité et la réactivité d’une start-up associées à l’environnement industriel mondial et stable du groupe maxon. Ensemble, nous réussirons à développer un entraînement robotique intelligent et économe en énergie, encore inédit sous cette forme.»

Pour concrétiser ce partenariat, les deux entreprises se rapprochent également sur le plan géographique. maxon, dont le siège se trouve dans le canton d’Obwald, ouvre un laboratoire sur le campus Züri.ch à Zurich-Oerlikon, à proximité immédiate d’ANYbotics. Ingénieurs et techniciens pourront s’y retrouver pour discuter des progrès du projet. Par ailleurs, avec ce nouveau laboratoire, maxon souhaite se rapprocher encore de l’ETH Zurich et de l’Université de Zurich, offrir un soutien technique aux jeunes ingénieurs, proposer des emplois et attirer les talents. Ainsi l’explique Eugen Almiger: «Nous avons déjà des liens étroits avec les centres de formation de la région de Zurich et de Lucerne. Mais avec ce nouveau laboratoire, nous pourrons encore mieux accompagner les jeunes talents de l’entraînement.»

ANYbotics templates 1500x1000 2