maxon Story

Beyond Time

Thématiques

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

L'artiste taïwanais Chen Hsiangfu a créé une interprétation poétique de la relativité du temps. Son œuvre "Beyond Time" est exposée dans la boutique phare de Starlux Airlines à Taipei, encadrée par une atmosphère extraterrestre. Les moteurs maxon ont contribué à mettre cette œuvre d'art en mouvement.

Trois billes sur des disques ronds tournent sans bruit autour d'un axe. Ce n'est pas un hasard si l'œuvre "Beyond Time" de l'artiste taïwanais Chen Hsiangfu rappelle les orbites des corps célestes. La boutique phare de la compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines dans la capitale Taipei, pour laquelle l'artiste a créé l'installation cinétique, dégage une atmosphère extraterrestre dans tout son design. L'espace, le temps et la technologie sont des thèmes importants pour Chen Hsiangfu.

20220105-_DSC3269 v2

"Beyond Time" présente le temps comme un ordre cognitif qui donne aux gens une orientation face à l'inexplicabilité de leur existence. Dans le même temps, les boules tournant à des vitesses différentes symbolisent la perception individuelle du temps, qui semble parfois aller plus vite, parfois plus lentement. L'œuvre d'art ayant été conçue pour l'intérieur d'un local commercial, elle a dû répondre à des exigences strictes. Les moteurs du mécanisme de rotation doivent fonctionner à faible vitesse (2 tours par minute), avec un faible couple (2 Nm) et aussi silencieusement que possible (moins de 25 décibels). Ils doivent le faire sur une longue période - huit heures par jour, cinq jours par semaine. Ils doivent également nécessiter très peu d'entretien.

«Tout s'est déroulé parfaitement»

Magazine

Driven : Helping Hands

Découvrez le magazine Driven avec des interviews d'experts, un champion du monde qui traverse nos bureaux, une mission de sauvetage dans les montagnes suisses et un retour en arrière dix ans après le premier numéro Driven.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT

maxon met l'art en mouvement


La boutique en ligne maxon avait la solution. Les trois plateaux tournants ont été équipés chacun de trois moteurs plats EC 32 sans balais. "Tout s'est déroulé à la perfection", explique Chen Hsiangfu. "Les petits moteurs avaient la bonne taille et étaient en stock. C'est la seule raison pour laquelle nous avons pu respecter le calendrier serré." L'équipe de l'artiste a été particulièrement impressionnée par la fonction de recherche conviviale de la boutique en ligne maxon. Elle permet aux clients d'accéder rapidement et facilement à toutes les informations nécessaires sur les produits. Cependant, il est encore plus facile de contacter directement les experts locaux. "maxon a été extrêmement utile et nous a aidés à trouver les produits requis dans un délai très court", souligne Chen Hsiangfu. Enfin, toutes les pièces ont été assemblées, les moteurs ont été activés et toutes les personnes impliquées dans le projet ont attendu en retenant leur souffle... ça a marché ! Tous les calculs et les composants sélectionnés étaient corrects. C'est un moment émouvant.

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

Chen Hsiangfu (33 ans), née à Taipei (Taïwan), aborde dans ses œuvres les thèmes de l'espace, de la technologie et des questions sociétales. Transformant les expériences de notre vie quotidienne en installations cinétiques, elle capture les émotions primitives de la nature humaine.

1/2

PUISSANCE DURABLE Moteur plat EC 32 Huit heures par jour, cinq jours par semaine : Les trois moteurs plats EC 32 silencieux utilisés dans l'installation fournissent une vitesse et un couple faibles pour assurer un mécanisme de rotation parfait.


Vous pouvez admirer les œuvres d'art de Chen Hsiangfu sur: instagram.com/chenhsiangfu 

Auteur: maxon HQ