maxon Story
Tecnología motriz para la agricultura 4.0


El sector agrícola está experimentando importantes cambios y se está modernizando. Reducir las difíciles condiciones de trabajo, optimizar el tiempo de trabajo, desarrollar la autosuficiencia energética de las explotaciones, aumentar la productividad, utilizar menos pesticidas… Para aliviar la carga de los agricultores se están desarrollando muchos robots que automatizan las tareas. ¿Qué características técnicas específicas deben tener en cuenta los fabricantes de maquinaria agrícola para ayudar a los agricultores?
Cobotización: la nueva realidad para los agricultores
Las máquinas agrícolas autónomas y controlables a distancia forman parte de la vida diaria de un número cada vez mayor de agricultores. El sector ha entrado en una época de colaboración entre humanos y robots, llamada cobotización. Estos nuevos tipos de máquinas son verdaderos asistentes de producción y requieren una unidad de motor especialmente resistente y tan innovadora como las máquinas que acciona.
Esta colaboración de humanos y robots para la agricultura es también una oportunidad para que los agricultores utilicen menos productos fitosanitarios. Gracias a sus sensores y a su unidad motriz, el robot agrícola también puede adaptarse a las condiciones del terreno. Ya están haciendo grandes progresos en la siembra y el control de las malas hierbas. En la actualidad, la agricultura es el tercer mercado más grande del mundo para la robótica profesional, por detrás de la industria y la logística.
Grado de protección IP65
Como norma europea de protección dedicada a los equipos eléctricos, IP65 garantiza su protección contra la entrada de materiales líquidos o sólidos. Este factor es determinante para la seguridad de los equipos. La versión estándar de los motores IDX tiene un grado de protección IP65. Esto significa que el motor del robot es impermeable y hermético.
El grado de protección IP65 (el primer dígito es para sólidos y el segundo para líquidos) garantiza que el motor no es susceptible de sufrir corrosión por entrada de agua ni daños causados por semillas o polvo. Para asegurarse de esto, los fabricantes de motores eléctricos, como en otros sectores, se basan en la norma IEC 60529 para realizar las pruebas adecuadas.
Sin embargo, es bien sabido que un motor nunca es completamente impermeable. Por este motivo, requiere protección adicional. Para ello, el grupo maxon ha desarrollado motores compactos. La reducción del tamaño del motor permite incluir la unidad de motor, el encoder, el freno y los componentes eléctricos en una misma carcasa. Esto proporciona mayor resistencia a la entrada de agua o polvo. Sin embargo, el motor no resiste la inmersión. Además, disponer de un motor compacto, que ya está empaquetado, es una ventaja para los fabricantes. Esto significa que no necesitan realizar un estudio adicional para diseñar una carcasa específica.
¿Necesita una solución motorizada IP para sus aplicaciones agrícolas?
Descargar la información técnica del IDX
Alto rendimiento y competitividad
La agricultura afronta importantes retos de productividad. Las máquinas agrícolas, y en concreto las sembradoras automáticas, requieren un rendimiento sostenible, ya que los agricultores no tienen tiempo de llamar al servicio de mantenimiento cada día o incluso varias veces al día. Por ello, sus máquinas deben ser fiables. Para lograr esto, los fabricantes deben confiar en las unidades de motor de los equipos que diseñan y ofrecen en el mercado.
Las innovaciones de maxon permiten combinar las normas obligatorias, el grado de protección IP65, la seguridad y el rendimiento de los motores.
• Una unidad de motor más compacta y eficiente que la de la competencia
Las máquinas agrícolas se pueden beneficiar de unidades de motor que mejoran su rentabilidad general, especialmente en lo que respecta a la siembra. El motor compacto IDX brushless con controlador de posicionamiento permite un ajuste automático y ofrece más potencia. Además, cuenta con certificación IP65, lo que garantiza su protección.
• Una máquina que se puede controlar a distancia gracias a buses de comunicación para facilitar el mantenimiento
Los buses de comunicación permiten al controlador del motor y al ordenador de a bordo (o sistema automatizado) comunicarse en tiempo real. Esto permite controlar los equipos agrícolas a distancia. El resultado es que la información es más visible y el mantenimiento diario por parte de los agricultores es más fácil. También se benefician del mantenimiento predictivo para evitar averías. Como resultado, disfrutan de importantes ahorros en la reparación de sus máquinas/robots agrícolas, lo que aumenta su productividad y rentabilidad.
• Máxima seguridad gracias a dos sensores de temperatura
En la mayoría de los motores del mercado actual, los sensores de temperatura están fuera del motor. Esto provoca sobrecalentamiento y retardos en el guardamotor, lo que supone un riesgo de incendio. Para contrarrestar esto, las unidades de motor IDX disponen de dos sensores de temperatura internos en dos zonas: el motor y el área de la electrónica. De esta manera, cuando se detecta un problema, el motor cambia inmediatamente a un modo de seguridad sin que dé tiempo a que se caliente toda la carcasa.
• Modularidad
El motor IDX puede sustituir fácilmente a soluciones existentes, ya que se adapta a la brida. Por ello, no es necesario cambiar todo el equipo para obtener más potencia y un mejor rendimiento. Para los agricultores esto supone un gran ahorro, a la vez que cambia sustancialmente su manera de producir, mejorando la productividad con un menor esfuerzo.
La robustez y compacidad de los motores IDX se combinan con un motor equipado con electrónica integrada. Esto permite a los agricultores cambiar al modo de agricultura 4.0 con mayor facilidad y costes controlados.
El grupo maxon siempre ha sido muy receptivo a las necesidades de sus clientes industriales. La empresa diseña potentes motores eléctricos que cumplen las normas y aportan importantes avances tecnológicos.
¿Necesita saber más sobre el IDX?
Conozca más de cerca la nueva serie IDX en su sitio web oficial