maxon Story

Sistemas de limpiaparabrisas motorizados

Temas

Template DriveTech parvalux essuie-glace3Template DriveTech parvalux essuie-glace3

Los operadores marítimos, ferroviarios y de vehículos comerciales tienen la obligación de velar por la seguridad del transporte de las personas y las mercancías. Para asumir esta responsabilidad, es esencial disponer de una buena visibilidad de la ruta, incluso en las peores condiciones.

Para prevenir accidentes a baja velocidad en estaciones, depósitos y patios de maniobras y para evitar pasar por alto señales de peligro, es esencial que los maquinistas puedan ver con claridad, independientemente de las condiciones meteorológicas. Para el capitán de un barco, el tiempo frío o húmedo puede tener un efecto negativo en la visibilidad, al igual que la fatiga causada por largas horas de trabajo. Ya sea en alta mar o en el puerto, una excelente visibilidad es un factor esencial para garantizar la seguridad.

Template DriveTech parvalux essuie-glace

B. Hepworth & Co Ltd posee una ilustre historia que se remonta a finales de los años 60 del siglo XIX. Desde sus primeros días como fabricante de productos químicos para la industria de las alfombras, la empresa ha crecido hasta convertirse en líder en sistemas de limpiaparabrisas, equipos de lavado y sus respectivos sistemas de control. Con su fábrica de 3900 m² en Redditch (Reino Unido) y una red mundial de distribuidores de productos químicos, la empresa se ha convertido en uno de los principales fabricantes de sistemas de limpiaparabrisas, equipos de lavado y sus respectivos sistemas de control. Exporta sus productos marítimos, ferroviarios y automovilísticos a más de 50 países. Hepworth se ha ganado una envidiable reputación por su diseño y construcción de sistemas de alta tecnología que funcionan con fiabilidad, incluso en las condiciones atmosféricas más adversas.

Soluciones de motorreductores de alta calidad

Durante más de 25 años, el grupo Hepworth ha confiado en Parvalux para adquirir motorreductores de fabricación británica que ofrezcan la fiabilidad, calidad y rendimiento que sus clientes exigen. En activo desde 1947 y con tres fábricas en Dorset, Parvalux Electric Motors es el fabricante de motorreductores de potencia fraccionaria más grande del Reino Unido.

Hepworth eligió el motorreductor compacto Viper3 de Parvalux para accionar sus sistemas de limpiaparabrisas ferroviarios porque estaba diseñado específicamente para ofrecer fiabilidad y requería poco mantenimiento, dos factores decisivos en entornos operativos difíciles en los que el bajo coste de la propiedad es un requisito y el espacio es un lujo. El Viper3 tiene un grado de protección IP67. Su diseño con cepillo grande para minimizar el desgaste a altas velocidades operativas y el bajo desgaste de los engranajes fueron posibles gracias al uso de materiales compuestos, un engranaje de gran diámetro y un husillo de una sola pieza. El Viper3 también cumple con la norma EN50121-3-2 2015 para la integración de aparatos en material rodante ferroviario.

Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4
Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4

1/2


El motor SD29 de Parvalux y el reductor M box también fueron utilizados por Hepworth para ofrecer potencia en los sistemas de limpiaparabrisas marítimos de la empresa. Instalados en algunos de los buques oceánicos más grandes del mundo, así como en remolcadores y otras embarcaciones para trabajos duros, los motorreductores de Parvalux ofrecen la solución potente, fiable y robusta que se requiere.
 

«A lo largo de los años, Parvalux se ha convertido en un importante socio proveedor del grupo Hepworth».

Bert Thijssen, director de ventas y marketing, comenta: «A lo largo de los años, Parvalux se ha convertido en un importante socio proveedor del grupo Hepworth. Utilizamos motorreductores de Parvalux en nuestros sistemas para los sectores marítimo y ferroviario porque ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que nuestros clientes han llegado a esperar de cada producto Hepworth. Hepworth es un fabricante británico que trabaja duro y que se enorgullece de su historia de innovación. Estamos siempre encantados de trabajar con proveedores cuya ética coincide con la nuestra».

Autor: maxon France