maxon Inside

Libros blancos acerca de los dispositivos médicos motorizados

Temas

Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020

Como diseñador y fabricante de sistemas motores para dispositivos médicos, maxon Francia adopta un enfoque proactivo para apoyar a las futuras innovaciones en un sector que está experimentando rápidos cambios tecnológicos y sociales. La empresa ha publicado tres libros blancos que ofrecen una imagen completa de los cambios a los que se enfrentan los dispositivos médicos motorizados en Francia en el periodo 2020-2030 y que explican cómo cambiará la mecatrónica en consecuencia.


Dispositivos médicos motorizados: tres libros blancos de descarga gratuita


Los dispositivos médicos ocupan una posición central en los importantes avances que se están realizando en el seguimiento del tratamiento y el confort del paciente. Para ayudar a los fabricantes a enfrentarse a los desafíos de los próximos años, tanto en lo referente a los cambios normativos como a las nuevas rutinas de atención sanitaria, maxon Francia proporciona un análisis completo para explicar los cambios que cabe esperar en el mercado. El estudio se complementa con ejemplos específicos de aplicaciones e innovaciones tecnológicas, además de una guía para entender los desafíos mecatrónicos de la próxima década.


El primer libro blanco, publicado en octubre del 2018, está dedicado a los cambios específicos de los implantes activos y las prótesis biónicas. Esto incluye los delicados temas de la miniaturización y la biocompatibilidad, así como la inteligencia artificial, que se hará indispensable.


Un segundo libro blanco, publicado en marzo del 2019, se centra en la mecatrónica para instrumentos de laboratorio y para dispositivos de administración de fármacos.


El sector del diagnóstico in vitro en particular, un eslabón esencial de la cadena de atención sanitaria, está experimentado un rápido cambio, especialmente con la aparición de máquinas junto a la cama del paciente. La mecatrónica está ayudando a impulsar este cambio suministrando al mercado motores y sistemas más modulares, con una mayor fiabilidad y a precios que se mantienen razonables. Los desarrollos en los sistemas de inyección de fármacos y las últimas innovaciones en dispositivo compactos y conectados en red también reciben una especial atención.


Un tercer libro blanco, publicado en septiembre del 2019, aborda los futuros cambios a los que deben enfrentarse la robótica quirúrgica y la imagen médica con ayuda de la mecatrónica.


Actualmente, estos campos están experimentando una gran revolución, uno de cuyos aspectos clave es la capacidad de ofrecer asistencia al personal médico en el diagnóstico y en intervenciones con precisión extrema. Impulsado por las últimas innovaciones tecnológicas en motorización, el mercado está ofreciendo nuevas posibilidades de asistencia sanitaria para los pacientes y proporcionando nuevos equipos de última generación a los profesionales de la salud.

Autor: maxon France