maxon Story

El cabello de hoy, la calvicie del mañana

Temas

Joe Before drivetechJoe Before drivetech

De cómo maxon ayudó a una clínica de Dublín a hacer frente al asombroso incremento de trasplantes de cabello durante la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, Ailesbury Hair Clinic, ubicada en Dublín (Irlanda) ha experimentado un aumento del 50 por ciento de las personas que acuden a ellos para someterse a tratamientos de trasplante capilar. Como la clínica no era capaz de encontrar un instrumento quirúrgico avanzado para extraer los folículos pilosos durante los tratamientos, decidió diseñar su propio instrumento y, para ello, se dirigió al maxon, el especialista en motores y sistemas motores de precisión para obtener ayuda.

La alopecia afecta a millones de mujeres y hombres de todo el mundo, muchos de los cuales vieron una buena oportunidad de someterse a un tratamiento y recuperarse mientras trabajaban desde casa. La Clínica capilar de Ailesbury, que está especializada en el método de integración capilar estética mediante la extracción de unidades foliculares (AHI FUE, por sus siglas en inglés) y que ha ganado varios premios por su técnica avanzada, experimentó un enorme aumento en la demanda de este tratamiento.

La mayoría de los dispositivos existentes para la extracción de folículos son pesados y voluminosos, por lo que los expertos de la clínica decidieron utilizar su experiencia de 20 años en el sector para diseñar un dispositivo ellos mismos. Habiendo estado implicados en el desarrollo de varios dispositivos médicos e instrumentos quirúrgicos durante años, los expertos de la clínica estaban seguros de que podrían diseñar un instrumento portátil de extracción de folículos más sencillo y eficaz que fuera ligero, robusto, rápido y que tuviera capacidades inalámbricas.

Ioannis Ypatidis, programador y especialista en robótica, es el director de proyecto que diseñó el nuevo dispositivo. Eligió los productos de maxon para el diseño final debido a su reducido tamaño y su par relativamente alto en comparación con las opciones similares disponibles de otros fabricantes. Tras decidirse inicialmente por un motorreductor para su dispositivo, el equipo se puso en contacto con Martin Leahy, el ingeniero de ventas de maxon en Irlanda, para charlar sobre los problemas con el ruido y la vibración.

Joe After Results drivetech

«El motor de maxon en el instrumento es potente y extremadamente eficiente»

«Martin nos aconsejó elegir un motor de transmisión directa sin reductor, ya que esto eliminaría los problemas con el ruido y la vibración, al tiempo que alargaría la vida útil del producto», explica Ioannis. «Su asesoramiento fue muy valioso y nos ahorró mucho tiempo en este proyecto.

Íbamos por el camino equivocado con nuestra elección del motor y consultando a Martin pudimos adaptarnos sin malgastar innecesariamente tiempo y recursos probando nuestras soluciones inadecuadas».

El nuevo e innovador taladro es preciso, fiable y extremadamente pequeño. La punta tiene tan solo 0,8 mm. El motor maxon de la gama DCX de transmisiones directas configurables facilita el diseño portátil, ya que ofrece una alta densidad de potencia y par de tamaño compacto. El uso de una solución de transmisión directa alargó la vida útil del dispositivo y ofreció una reducción del peso y las vibraciones en comparación con soluciones de motorreductor. Gracias al sistema de batería recargable, la nueva herramienta es portátil y puede transferirse entre clínicas y entre países sin tener en cuenta los diferentes tipos de suministro eléctrico.

«Las personas confían ahora más en este tipo de tratamiento de trasplante capilar. Es un método bastante extendido y un procedimiento relativamente sencillo y aceptable. Dependiendo de la cantidad de cabello que se injerte, el tratamiento suele durar unas tres o cuatro horas, con descansos. El motor maxon en el instrumento es potente y extremadamente eficiente, y ofrece al usuario un nivel más alto de precisión, potencia y perfección de los resultados», añade Ioannis.

La Clínica capilar de Ailesbury está especializada en el tratamiento de la alopecia en mujeres y hombres, y su método AHI mínimamente invasivo se ha utilizado para tratar a miles de personas con un estándar que ha ganado varios premios durante las dos décadas que lleva en el mercado. Esto quiere decir que la calidad fue la principal consideración del equipo en este proyecto.

«Sabíamos que los motores de maxon se habían instalado en el rover Perseverance que aterrizó en Marte a principios de este año. Esto supuso para nosotros una clara validación de la calidad de maxon. Nos figuramos que, si eran suficientemente buenos para Marte, también lo serían para nosotros», concluye Ioannis.

Autor: maxon HQ