maxon Story

Equipements de manutention

Thématiques

2022 Parvalux equipement de manutention22022 Parvalux equipement de manutention2

Si votre entreprise est active dans les domaines de la fabrication, le stockage ou la distribution, la manutention est une tâche que vous réalisez probablement tous les jours. Le bon fonctionnement d'un entrepôt ou d'une usine dépend de l'efficacité et de la sécurité de la transformation des matières premières, des composants et des produits finis. La qualité de l'exécution de ces tâches peut aider une entreprise à acquérir un véritable avantage concurrentiel.

Template DriveTech 1500x1000 parvalux manutention3

Optimiser les équipements de manutention pour les activités industrielles

Nous vivons dans une économie qui fonctionne 24 heures sur 24, et le succès d'une opération permanente repose sur un processus efficace soutenu par un équipement adéquat. Il existe de nombreuses variétés d'équipements de manutention, des unités manuelles aux systèmes motorisés spécialisés pour la manutention des fûts, des bobines, des emballages et du verre. Le bon équipement de manutention, correctement positionné dans un flux de travail, peut faire gagner du temps à une entreprise, augmenter sa productivité et préserver santé et sécurité.

Depuis 1993, Packline Materials Handling conçoit et fabrique des équipements de manutention depuis son siège social à Poole, au Royaume-Uni. La gamme "Compac" d'équipements de manutention en acier inoxydable pour rouleaux, bobines et fûts est parfaitement adaptée aux environnements de salles blanches et Packline s'est établi comme le principal fournisseur d'équipements de manutention pour les industries alimentaires, des boissons, laitières, pharmaceutiques et médicales. La société s'est forgé une renommée internationale dans le monde entier en développant des solutions de manutention sur mesure qui permettent aux clients de Packline d'améliorer leur productivité et de bénéficier d'un réel avantage concurrentiel.

«Nous travaillons avec Parvalux depuis plusieurs années maintenant et ils sont un partenaire en qui nous avons confiance»

Des motorisations adaptées aux besoins de l’application

Packline a initialement contacté Parvalux en 2006, étant à la recherche d'un nouveau partenaire pour ses besoins en systèmes motorisés. Afin de répondre aux spécifications de performance requises dans la gamme de produits de Packline, un certain nombre de modifications ont été apportées à la combinaison du moteur à courant continu Parvalux PM5063 et du réducteur GB4. Un échantillon a été construit et envoyé à Packline pour être testé et évalué par leur équipe de développement. Cette combinaison s'est avérée être un grand succès, soulignant la capacité et la fiabilité des motorisations Parvalux et elle reste spécifiée par Packline à ce jour.

Le directeur général de Packline, Paul Winter, déclare : « Nous travaillons avec Parvalux depuis plusieurs années maintenant et ils sont un partenaire en qui nous avons confiance. Ils prennent le temps de comprendre ce que nous essayons de réaliser et ont développé d'excellentes solutions d'entraînement qui renforcent le message "la fiabilité est la norme" que chaque client de Packline attend de notre marque. ».

Catalogue

Parvalux by maxon

Découvrez une large gamme de moteurs et motoréducteurs électriques robustes et performants pour vos applications industrielles, de santé et de loisirs.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: maxon France