maxon Story

智慧懸浮臂

主題

IDEA_Plant_Finish_mIDEA_Plant_Finish_m

它們像蛇一樣扭動,可以鑽入對人類來說過於狹窄和危險的地方。總部位於日本東京的 HiBot 公司有一套強大的機械手臂,將檢驗、維護和維修作業提升至全新境界。

在過去,工業廠房、建築物或橋樑等結構的維護工作並未受到太多重視。因此,如今維護老舊建築物的挑戰性高且非常昂貴。然而,有了先進的 MRO(維護、維修和大修)機器人,可以檢測、檢驗或預測損壞情形,而且成本合理。如此一來,便可以擴大使用重要基礎設施,並且防止運行中斷和事故發生。HiBot 的執行長 Michele Guarnieri 解釋道:「基本上,我們正在拯救因維護工作錯誤而處於危險中的生命。」從他公司的歷史也可看出,檢驗時的安全性也同樣重要。


福島應用


HiBot 是從東京工業大學衍生出來的公司,他們繼續與該校的廣瀨茂男教授合作,開發出一種工作範圍很長的多肢機械臂,並於 2016 年在為福島第一核電廠除役時發揮了作用。在那兩個星期內,這些移動式機器人在反應爐內部拍攝影片和收集 3D 資料。這座反應爐在 2011 年大海嘯之後因發生氫氣爆炸而毀壞。於是,專家們透過即時發送高階指令,以遠端遙控方式檢驗了核電廠。任務中所取得的資料具有前所未有的詳細程度,令人印象深刻,並且對於後續殘餘物清除工作的規劃和控制都有很大的助益。


出於放射性汙染的原因,不可能派遣人員執行這個重要的工作。事實上,就連驅動模組和電子裝置也必須配備輻射防護措施,因而被包覆在機械手的底部——這也解釋了輻射位準有多高。

Floating_Arm_fukushima
CT-ARM-0
Floating_Arm_fukushima
CT-ARM-0

1/2

 

多層式檢驗


基於福島應用,HiBot 開發出了修長輕巧的懸浮臂。不像傳統的笨重機械臂,這款機械臂可以很容易地組裝在不同的平臺或吊車上,然後在狹窄的空間內工作。最長可達 7.5 公尺,靈巧的設計有如人手的肌腱。此外,獨特的重量補償概念也正在申請多項專利。


基本版本配備一架搭載強大光學變焦鏡頭的檢驗攝影機,並載有超音波探測器、3D 感應器和多個分散安裝在整個機體上的導航攝影機。視不同應用而定,這些裝備可以替換成其他儀器,例如紅外線攝影機或簡單的維護工具。這表示懸浮臂也可以執行與檢驗相關的任務:從燃料槽的清潔或塗料作業到高架管線的超音波檢驗,或是壓力槽的外觀檢查,都難不倒它。


多個感應器所取得的資料可以協助導航定向——也可以半自主執行——以及建立資產的 3D 模型。這使得預先規劃好的檢驗任務更安全也更快速。


邁向兩棲機器人


在航空領域,速度是特別重要的標準。Michele Guarnieri 解釋說:「目前我們正在為飛機的檢驗作業開發一款特殊的懸浮臂。無論是在機身、機翼燃料槽或是其他狹小空間裡移動,相對於以往耗時的檢驗工具,這種檢驗臂都是成本效益高的替代方案。」


其他工業領域對於高效率且可靠的檢驗設備的需求量很高。執行長估計,到 2024 年,非破壞性檢驗的市場值每年可達到 126 億美元。舉例來說,HiBot 目前也正在開發一款兩棲機器人,專門用於例如浸水管線或鍋爐管線。此外,這個目前擁有 30 多名員工的專業團隊也正在試驗一種非常細長的爬行檢測器。Squid 的設計旨在用於化學工業中僅 50 mm 的管線內。

IDEA_Aviation_Finish_m
HiBot 也為飛機的檢驗作業開發了一款特殊的懸浮臂。


人工智慧分析數據


由於即使是現代化的工具也無法滿足現今 MRO 的需求,因此需要透過一個智慧化平臺來整合現場機器人與智慧服務。HiBox 讓使用者能夠影像化、分析和處理檢驗結果數據,利用機器學習來自主識別缺陷。然而,虛擬工具超越軟體方面,並可提供與硬體無縫整合的可能性。結果是,自主導航、機器人健康監測和其他服務讓使用者能夠充分善用機器人。HiBox 持續追蹤所檢測到的資料,並比較從不同檢驗過程獲得的資料。這不僅可用於基礎設施的預防性維護,也可以用來依狀態需要監測機器人。


像這種單一資源的統包系統加快了 MRO 的作業,第一手建立的報告有助於實現最佳品質。Michele Guarnieri 補充道:「透過整合愈來愈多智慧型工具,HiBox 的機型也會逐步演化。」此外,東京機器人專家也即將針對機器人即服務(Robot-as-a-Service)推出商業版本,其中內建即時全球支援。

Floating_Arm
懸浮臂利用影像和超音波感應器同步檢驗基礎設施。


定位多達 16 個軸


在使用蛇型機器人控制、SLAM 或感測訊號整合等精密複雜技術的同時,在動力方面,HiBot 完全依賴 maxon 的驅動模組。maxon 日本分公司的專案工程師 Hiroshi Ito 回憶道:「在測試的那幾年期間,HiBot 團隊都對 maxon 驅動模組的精確度、可靠性和廣泛的產品系列深具信心。為了保證合理的工作範圍和機動性,驅動模組——例如懸浮臂本身——必須輕巧緊實,但也必須提供相當高的轉矩。」視應所需工作範圍而定,一組懸浮臂可具有 10~16 個軸,這些軸都採用 EC 9.2 flat、EC 20 flat、EC 32 flat 和 EC 45 flat 等系列無刷馬達來定位。


主要挑戰之一,是必須將電子裝置整合到框架內,且不能影響其質量和平衡,如此懸浮臂在運行時才不會受到限制。瑞士格言家 Walter Fürst 無意間說出的一句話,用在此卻恰到好處:「可行性始於手臂的盡頭。」而這當然指的是人類指揮官的手臂。

作者: Luca Meister